Automatisation industrielle
Les bus de données ne sont pas près de nous quitter !
08.03.2021
Si vous posiez la question aux professionnels de la technologie qui se concentrent uniquement sur l’industrie 4.0 et la transformation numérique, ils pourraient vous dire que le bus de données est mort.
Pourquoi dire cela ? Ils supposent probablement que les bus de données ne sont plus pertinents à mesure que l’IIoT se déplace dans l’espace industriel, en utilisant les réseaux Ethernet industriels pour connecter les capteurs, les instruments et autres dispositifs aux bonnes applications.
En revanche, si vous vous adressez à celles et ceux qui travaillent dans ces environnements industriels chaque jour, ils vous diront certainement autre chose : les bus de données sont encore et bel et bien vivants et opérationnels, même dans les usines qui commencent à intégrer l'IIoT.
Qu’est-ce qu’un bus de données ?
Un peu comme un système de transport des données, le bus de données se trouve à l’intérieur d’un ordinateur ou d’un dispositif et distribue et gère les données en temps réel au sein de systèmes distribués intelligents.
Les premiers bus de données ont été introduits à la fin des années 1950, mais ils ont parcouru un long chemin depuis. Les bus de données plus récents sont capables de gérer des débits de bit élevés et de grandes quantités de données. Ils gèrent le flux de données en déplaçant les informations vers et depuis la mémoire ou le processeur et agissent comme le « moteur » de ce périphérique particulier. Un bus de données rassemble les applications et les périphériques afin qu’ils puissent fonctionner comme un système complètement intégré.
Comment les bus de données sont-ils utilisés aujourd’hui ?
Le type de réseau déployé au sein d’un espace de production industrielle dépend en fin de compte des périphériques utilisés et de ce que ces périphériques peuvent prendre en charge (qu’il s’agisse d’Ethernet ou autre). Dans certains cas, les bus de données alimentent l’IIoT sans utiliser la connectivité Ethernet.
Étant donné que tous les terminaux ne sont pas équipés de capacités Ethernet, ils ne sont pas en mesure de transmettre des données par câble. C’est là qu’un bus de données entre en jeu. Nous constatons que cela se produit dans les sites de production particulièrement grands où la transition et la conversion de l’analogique au numérique sont beaucoup plus lentes et nécessitent une approche prudente. Dans ces environnements, des temps d’arrêt inattendus du réseau peuvent entraîner des explosions et des incendies dangereux. Au fil des ans, les bus de données ont prouvé qu’ils étaient capables de garantir le temps de disponibilité non négociable requis pour ces types d’usines.
Les bus de données sont également utilisés dans des espaces industriels qui n’ont pas nécessairement besoin de l’IIoT ou n’ont pas d'avantage à l'utiliser. Bien qu’il existe une forte tendance à l’adoption de réseaux dans les espaces de fabrication tels que les installations de transformation, ces réseaux ne sont pas nécessairement des réseaux IIoT. Les réseaux traditionnels, tels que FOUNDATION fieldbus et PROFIBUS, sont les bêtes de somme du secteur depuis longtemps, et ils continuent de croître.
S’il ne fait aucun doute que l’IIoT gagne du terrain, les terminaux sont encore plus susceptibles d’être connectés à un réseau de processus plutôt qu’à un réseau IIoT en raison de la portée potentielle d’un réseau de processus et de sa fiabilité éprouvée au fil du temps.
Étant donné que la distance traditionnelle des câbles de données est limitée à 100 m (328 pi), il est difficile d’atteindre des longueurs de câble au-delà de cette distance pour connecter des appareils. Nous le voyons souvent sur les sites de processus distribués. Certains bus de données, y compris le bus de terrain FOUNDATION, peuvent atteindre plus de 10 000 pieds, soit une distance beaucoup plus longue que celle qui peut être atteinte avec un câble de données.
Les bus de données continuent d’être déployés pour prendre également en charge les réseaux distribués à faible coût, tels que les réseaux PROFIBUS et DeviceNet.
Nous étions curieux de voir si nous disposions de données pour étayer l’utilisation continue des bus de données, malgré la prolifération de l’IIoT, nous avons donc examiné certains de nos propres rapports de vente, dont les ventes de fieldbus Belden et de câbles PROFIBUS au cours des dernières années.
Comme prévu, Belden a connu une forte croissance sur les réseaux traditionnels, les ventes de FOUNDATION FIELDBUS, PROFIBUS, ProfiPA et RS-485 indiquant toutes de solides progrès. Il n’est pas surprenant que les informations que nous avons découvertes corroborent le fait que les bus de données sont encore très utilisés aujourd’hui, et le seront probablement pendant plusieurs années.
Vous souhaitez en savoir plus sur la gamme complète de câbles fieldbus de Belden, conçus pour prendre en charge les bus de données et résister aux conditions destructrices des environnements industriels ? Commencez ici.