Bâtiments intelligents
L'essor des machines et des appareils connectés : la transition des réseaux P2P vers les réseaux M2M
12.01.2023
Nous vivons dans un monde IoT, rempli d'appareils connectés.
Tous les objets ou presque sont des capteurs ou en possèdent un : caméras de surveillance, thermostats, commutateurs, routeurs capables de capter les signaux de l'environnement et de répondre avec une grande précision aux informations qu'ils recueillent. Le nombre d'appareils connectés dans le monde est aujourd'hui plus de deux fois supérieur à la population mondiale (qui a atteint 8 milliards de personnes en 2022).
Dans l'effervescence et les possibilités offertes par l'internet des objets et les technologies émergentes, il peut être facile de perdre de vue ses objectifs.
Par exemple :
- L'objectif d'un hôpital n'est pas de déployer une nouvelle technologie d'intelligence artificielle ou de réalité étendue. Sa principale priorité est d'améliorer les résultats pour les patients grâce à des soins et des opérations cliniques efficaces, que la technologie peut rendre possibles en permettant un traitement plus rapide des patients, des diagnostics plus précis, etc.
- Les exigences commerciales d'une université n'ont rien à voir avec le déploiement d'une nouvelle technologie. L'objectif est plutôt d'élaborer des programmes facilement accessibles et demandés qui attirent et retiennent les étudiants et les enseignants et qui permettent de former les nouvelles générations à leurs carrières.
- Les aéroports n'investissent pas dans les véhicules autonomes et les plateformes de reconnaissance faciale biométrique parce qu'ils veulent faire admirer les dernières technologies. Ils veulent être capables de déplacer des personnes et des bagages rapidement, en toute sécurité et efficacement, et la technologie est un moyen d'y parvenir.
Il est important de se rappeler que la technologie n'est jamais l'objectif ou la finalité, mais simplement le moyen d'y parvenir.
Des réseaux P2P vers les réseaux M2M
Que signifie l'essor de ces appareils connectés ?
Par le passé, de nombreux principes de conception des réseaux étaient axés sur la mise en place de réseaux de voix et de données capables de répondre aux besoins des utilisateurs (personnes). Cette architecture peer-to-peer (P2P) suppose généralement que les besoins sont très similaires d'une personne à l'autre ou d'un groupe à l'autre, ce qui rend la conception du réseau relativement simple.
Mais cette « ancienne » façon de concevoir les réseaux n'est plus d'actualité. L'époque où l'on s'en tenait à une simple liste de contrôle est révolue. Au lieu d'être conçus pour répondre aux besoins des personnes, les réseaux d'aujourd'hui doivent être conçus pour répondre aux besoins des machines dont nous dépendons aujourd'hui pour travailler, vivre et se divertir.
Contrairement aux utilisateurs humains d'un réseau, les machines qui utilisent un réseau ont des exigences très variées en matière de connectivité. Un grand nombre de ces nouveaux types d'applications figurent dans la feuille de route Ethernet de l'Ethernet Alliance :
- Applications automobiles, telles que les systèmes d'aide à la conduite autonome (ADAS), les véhicules autonomes et la convergence des réseaux embarqués traditionnels.
- Applications d'entreprise, qui impliquent de nombreux points d'accès Wi-Fi et outils de collaboration
- Applications des fournisseurs de services, y compris le déploiement mobile 5G.
- Automatisation, bâtiment et applications industrielles, telles que la convergence TI/TO et l'industrie 4.0
- Applications des fournisseurs de cloud, qui prennent en charge des technologies telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique
Dans chacune de ces applications, les appareils connectés et les machines utilisées sont différents. Certains nécessitent une connectivité à faible débit, tandis que d'autres requièrent des débits de données beaucoup plus élevés. Par conséquent, les réseaux qui supportent chacune de ces applications doivent également être construits différemment.
Le monde a dépassé les réseaux P2P ; nous sommes entrés dans une nouvelle dimension, celle des réseaux M2M (réseaux de machine à machine). Ils dépassent les télécommunications P2x traditionnelles en termes d'échelle, de portée et de complexité.
Les réseaux M2M sont conçus en fonction des besoins des appareils et des applications automatisées. Ils impliquent des machines qui communiquent par l'intermédiaire d'un réseau sans intervention humaine, en exploitant les données des capteurs et en les transmettant à un réseau.
Ces machines doivent disposer d'une connectivité réseau permettant de réagir rapidement. Les capteurs et autres appareils connectés recueillant de plus en plus de données, ces informations doivent être traitées efficacement afin que des décisions puissent être prises rapidement sur la base de ces données.
Un distributeur automatique ou un GAB connectés sont des exemples simples de connexions M2M. Sans intervention humaine, ces machines envoient automatiquement des informations en temps réel sur les stocks afin que des mesures appropriées puissent être prises. Dans des environnements plus complexes, comme un entrepôt, les connexions M2M permettent à la robotique et aux plateformes autonomes de communiquer afin d'anticiper et de répondre aux demandes d'exécution pour maintenir la productivité sans intervention humaine.
Dépasser les normes
Traditionnellement, l'élaboration des normes de câblage, en particulier dans le secteur des TIC, partait du principe que la plupart des besoins en matière de réseau concernaient des communications de personne à personne ou de personne à machine (P2M). Les activités de l'IEEE, de la TIA et d'autres organismes de normalisation reflètent cette nouvelle réalité.
Mais les normes industrielles ne présentent qu'un ensemble minimal d'exigences basées sur les performances pour garantir le bon fonctionnement des réseaux. Pour vous être sûr de pouvoir créer un réseau M2M qui offre les performances dont vous avez besoin sans être trop ou pas assez approvisionné, nous vous recommandons de créer vos propres normes internes qui peuvent dépasser les normes TIA, BICSI et ISO, par exemple.
Bien que nous vivions dans un monde complexe, le fait d'avoir le bon partenaire à vos côtés pour simplifier le processus de transformation peut rendre les défis beaucoup plus faciles à gérer. Belden est là pour vous aider à transformer votre réseau et à vous assurer qu'il est prêt pour la montée en puissance des machines et le passage des réseaux P2P à M2M.
Liens associés :
Les avantages de dépasser les normes et les recommandations en matière de câblage
Pourquoi nous avons choisi de nous impliquer dans la création de normes pour les câbles
4 perturbations technologiques qui modifient le câblage et la connectivité