Les écoles du comté de Forsyth répondent à la demande croissante d'accès en ligne avec Belden
Les écoles du comté de Forsyth à Forsyth, en Géorgie, accueillent plus de 48 000 élèves et emploient plus de 5 000 personnes. En tant que l’une des communautés à la croissance la plus rapide du pays, Forsyth attire des étudiants très motivés du monde entier dans ses salles de classe.
Le comté’ Le département des services technologiques est chargé de déployer la technologie pour accroître la productivité, encourager le leadership en matière d’apprentissage et élargir l’accès aux ressources. Pour mener à bien sa mission, l'équipe prend en charge :
- 27 000 Chromebooks étudiants
- 5 000 ordinateurs portables pour enseignants
- 57 000 appareils personnels
- 360 serveurs physiques et virtuels
- 4 474 points d'accès sans fil
- 1 300 commutateurs réseau
Défi & Exigences
Pour prendre en charge l'apprentissage futur, le comté a donné la priorité à une mise à niveau de son infrastructure de câblage, de ses commutateurs et de ses points d'accès sans fil (WAP) pour gérer les salles de classe intelligentes.
“Le comté a compris l’importance de concevoir des salles de classe pour l’avenir et le fait que nous pouvons’ il n’y a pas de trous ou de lacunes dans notre couverture sans fil. Nous installons plus de câbles dans nos salles de classe pour créer de meilleures performances sans fil— un câble que nous pourrions tirer maintenant et qui nous durerait 20 ans ou plus.” -Tim Fleming, directeur des services technologiques, écoles du comté de Forsyth
Un réseau sans fil plus robuste était nécessaire étant donné le besoin croissant du district en matière de réseau sans fil.’ À des fins d'amélioration des performances et de redondance, la nouvelle conception inclurait deux déposes dans chaque classe, les paires étant logiquement liées pour fournir un total de 2 Gbps à chaque WAP.
Le district recherchait une solution garantie qui serait entièrement testée et certifiée, adaptée à leurs besoins, conforme à leur budget et compatible avec une installation facile.
De plus, pour répondre aux besoins des élèves du comté en termes de période de test, le projet a dû démarrer bien à l'avance.’ Pour une installation aussi grande, la logistique pourrait être difficile sans la bonne solution de câblage et le bon installateur. Les produits de câblage et de connectivité devaient être disponibles en grandes quantités et les installateurs certifiés devaient travailler dans les limites des restrictions de planification, et tirer le câble le week-end ou le soir.
Solution
Le câble Belden 10GXS Cat 6A a été utilisé pour établir deux points dans chaque salle de classe du district. Pour la redondance, deux câbles ont été tirés, laissant un commutateur de secours opérationnel en cas de défaillance. TechOptics, l'installateur certifié, a été formé pour tirer rapidement et efficacement le câble dans environ 40 écoles en un temps record.
Pour les connexions Cat 5e à 6A, l'équipe a utilisé le système de connectivité REVConnect de Belden’pour accélérer l'installation, limiter les reprises et les nouveaux tests et éviter les pannes sur le terrain. Des câbles à code couleur correspondant au schéma d'étiquetage du district ont été installés pour différencier les câbles sans fil des câbles de raccordement.’ À l'avenir, REVConnect permettra aux techniciens du district de gagner du temps en présentant des moyens plus faciles de résoudre les problèmes, notamment des réparations faciles.
Des panneaux de brassage et des cordons Belden ont également été utilisés tout au long du projet de recâblage. En utilisant des commutateurs PoE, les injecteurs PoE pour les points d'accès téléphoniques et sans fil ont été éliminés, ce qui a permis de réaliser des économies sur l'installation.

Résultats
Le district du comté de Forsyth dispose d'une infrastructure de câblage prenant en charge deux réseaux 10G desservant chaque école.
« Chaque jour, 86 000 appareils uniques accèdent à notre réseau sans fil. Nous avons également éliminé toutes les préoccupations liées au nombre limité d'ordinateurs dans nos salles de classe.’Il est désormais illimité et tout le monde y a accès.—’ Grâce à ces systèmes en place, nous nous concentrons sur la construction de l’avenir.’” -Tim Fleming, directeur des services technologiques, écoles du comté de Forsyth
Au fur et à mesure que le débit de la salle de classe augmentera, le district sera prêt à le gérer. Même avec des points d'accès 5G, 7G ou 10G l'infrastructure de câblage continuera à fonctionner sans problème. Avec REVConnect, le district peut gérer ses propres changements et continuer à économiser au fil du temps.