3 tendances AV à suivre au cours des 12 prochains mois
Vous pouvez être un innovateur au lieu d'essayer de rattraper votre retard lorsque vous savez quelle technologie AV arrive, et où elle peut apparaître. Voici une courte liste de ce dont nous entendons parler en matière de tendances audiovisuelles et d'avenir du secteur audiovisuel.
Tendances AV à suivre
N° 1 : technologie pour les espaces hybrides/Hyflex
Il n'est pas surprenant que l'avenir du secteur audiovisuel comprenne le pivot du travail et de l'éducation vers des approches hybrides et en ligne, répondant aux défis pratiques et logistiques de rassembler tout le monde en personne.
Selon Statista, près d'un quart des écoles K-12 reposent sur l'apprentissage hybride. Inside Higher Ed indique que les trois quarts des étudiants veulent suivre des cours en ligne ; 68 % sont intéressés par les options hybrides. Un récent rapport d'Accenture révèle que 63 % des entreprises à forte croissance de chiffre d'affaires adoptent des modèles de main d'œuvre hybrides, et 83 % des employés préfèrent également ce modèle.
Les technologies capables de maintenir une collaboration et une productivité sans faille dans des environnements qui prennent en charge l'interaction en face à face et en ligne continueront d'être demandées.
Par exemple :
- Salles de streaming équipées de moniteurs et de plateformes de vidéoconférence pour les réunions d'équipe impliquant des coéquipiers au bureau et à distance.
- « Cabines » de visioconférence ou salles de réunion pour des réunions hybrides individuelles et séances de brainstorming imprévues.
- Outils d'apprentissage interactifs pouvant prendre en charge des éléments tels que les sondages, le chat, le partage d'écran et les salles de réunion virtuelles.
N° 2 : intégration sans fil
Tout le monde s'est habitué à la facilité et à la simplicité des connexions sans fil. Avec l'ouverture du spectre radioélectrique, la disponibilité de la bande passante a considérablement augmenté. Cette bande passante supplémentaire fait du sans fil une option pour prendre en charge les applications audiovisuelles, et cette tendance ne fera qu'impacter l'avenir du secteur audiovisuel.
Les services cellulaires avec la 5G offrent des vitesses plus élevées, une latence plus faible (réponses plus rapides) et la possibilité de connecter plus d'appareils simultanément sans aucun problème. Grâce à une technologie d'antenne avancée, la 5G permet des niveaux beaucoup plus élevés de transmission de données sur les systèmes en augmentant la bande passante. Vous pouvez augmenter cette couverture en étendant la couverture cellulaire dans votre bâtiment.
Le Wi-Fi 6 et la bande 6 GHz ouvrent également un nouveau spectre qui ne faisait pas auparavant partie des spectres sans licence. Le groupe de travail IEEE 802.11 a déjà publié une nouvelle norme pour tirer parti de cette nouvelle bande de 6 GHz. Son nom ? Wi-Fi 6E, une extension du Wi-Fi 6. Les appareils Wi-Fi 6E fonctionneront dans la bande 6 GHz, ce qui leur donnera accès à quatre fois la quantité de bande passante actuellement offerte par le Wi-Fi dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Comme cela est adopté dans le secteur audiovisuel, recherchez des appareils audiovisuels qui tireront parti de ces avantages.
N° 3 : poursuite de l'adoption de l'AV sur IP
Les anciens systèmes audiovisuels ont été conçus autour de périphériques d'entrée (comme les microphones) et de périphériques de sortie (comme les haut-parleurs). Pour que les systèmes fonctionnent ensemble, d'autres composants électroniques spécialement conçus étaient nécessaires pour traiter les signaux et les diriger vers le bon emplacement.
L'AV sur IP surmonte bon nombre de ces défis en transmettant des données AV sur un réseau ou sur internet. Il est également rentable et facilement évolutif. Pour cette raison, nous voyons la croissance continue de l'audiovisuel sur IP comme une autre tendance qui persistera dans l'avenir du secteur audiovisuel.
Les signaux AV sont devenus des signaux numériques (0 et 1), et l'un des moyens les plus efficaces de transmettre ces 0 et 1 est d'utiliser des paquets Ethernet. Il y a encore des améliorations à faire, mais les systèmes ont parcouru un long chemin pour résoudre les problèmes de latence et de bande passante.
De plus, que ce soit sur leur propre réseau ou sur une partie du réseau de construction, les systèmes audiovisuels peuvent désormais tirer parti des diagnostics réseau pour résoudre les problèmes et rediriger les signaux afin de maintenir les systèmes audiovisuels opérationnels.
L'autre énorme avantage de l'AV sur IP est sa flexibilité et son adaptabilité au changement. Par exemple, si vous avez besoin d'un espace flexible pouvant accueillir de nombreuses applications, vous pouvez câbler la pièce avec un câblage de catégorie 6A. À partir de là, le changement d'un câble de raccordement dans le rack de télécommunications peut fournir une entrée ou une sortie AV et même une alimentation basse tension partout où il y a une prise.
Prise en charge de ces principales tendances AV
Ne laissez pas la partie la moins chère de votre système AV être la cause de la plupart des défaillances du système. N'oubliez pas que le succès de ces innovations AV (travail et apprentissage hybrides, intégration d'appareils 5G/Wi-Fi 6 et AV sur IP) dépend de l'infrastructure réseau. L'augmentation du nombre d'utilisateurs et d'appareils (filaires et sans fil) signifie que la bande passante et la capacité seront encore plus importantes pour prendre en charge les nouvelles technologies et applications.
Quel que soit le type de technologie déployée (vidéoconférence, communications unifiées, applications de gestion du lieu de travail, etc.), elle doit être prise en charge par un câblage et une connectivité haute performance.
Tous les câbles ne sont pas créés égaux, alors faites attention aux spécifications du câble que vous sélectionnez pour l'audiovisuel. Pour assurer d'excellentes performances, vous devez choisir un câble d'une marque de confiance et respectée, suivre les pratiques d'installation recommandées et utiliser des connecteurs de haute qualité.
En savoir plus sur l'avenir du secteur audiovisuel ou savoir si votre infrastructure réseau est configurée pour prendre en charge ces tendances.