5 façons par lesquelles la nouvelle technologie des stades a des répercussions sur l'infrastructure du réseau

Christine Williamson

La nouvelle technologie utilisée dans les stades redéfinit la manière dont les spectateurs vivent et apprécient le sport. Mais pour exploiter pleinement les avantages de cette technologie, il faut d'abord disposer d'une base solide, et notamment d'une infrastructure de réseau.

 

Notre récente implication dans le projet Lower.com Field — une installation de 430 000 pieds carrés d'une valeur de $314 millions — est un excellent exemple des défis et des exigences que la nouvelle technologie des stades pose à l'infrastructure réseau.



Le besoin d'engagement & Visibilité de partout

Les fans s’attendent à un engagement et une interaction de partout, à l’intérieur et même à l’extérieur du terrain de football. Qu'ils soient dans le beer garden, dans le Crew Shop ou au restaurant The Pub, ils veulent avoir l'impression de faire partie de l'action.

 

Au Lower.com Field, cela se traduit par des panneaux LED partout, 450 téléviseurs et un système audio amélioré, ainsi qu'une place publique de 62 000 pieds carrés, avec un panneau vidéo de 14 pieds sur 24 pieds, afin que les fans puissent suivre où qu'ils soient.

 

La nouvelle technologie de stade sur laquelle les spectateurs comptent pour rester impliqués à chaque instant dans le lieu ne peut pas subir de décalages, de problèmes ou de temps d'arrêt. Même lorsque les fans ne peuvent pas voir le terrain, ils veulent des mises à jour en temps réel et de l'excitation.



La demande de systèmes de contrôle de sécurité fluides

L'époque des files d'attente est en train de disparaître dans les grandes salles de spectacle. Lorsque les spectateurs arrivent, ils sont prêts à passer la sécurité sans s'arrêter. L'expérience des supporters au Lower.com Field comprend de nombreuses innovations technologiques, telles que la reconnaissance faciale, la détection des armes et l'entrée des supporters en libre-service sans contact. Les codes-barres des billets étant associés à l'authentification faciale, les supporters n'ont qu'à regarder une tablette avant d'entrer au Lower.com Field.

 

Pour assurer la fluidité du trafic et la sécurité des supporters, ces systèmes de sécurité doivent maintenir une connectivité réseau constante sans temps d'arrêt, quel que soit le nombre de personnes franchissant les portes en même temps.



Conception de sites intérieurs/extérieurs

La plupart des terrains de football sont des sites intérieurs/extérieurs, certaines zones étant couvertes par un toit tandis que d'autres sont ouvertes. Cela signifie que la technologie qu'ils déploient doit être capable de fonctionner dans ces types de conditions.

 

De plus, la technologie nécessite un câblage capable de résister aux éléments posés par Mère Nature (soleil, vent, pluie et même neige) et de garantir des performances continues.

 

L'infrastructure réseau, y compris le câblage et la connectivité, doit être capable de résister à un environnement extérieur difficile et d'offrir une protection avancée contre l'eau, tout en étant conçue pour une utilisation à l'intérieur, y compris les exigences appropriées en matière de résistance aux flammes.



Changements fréquents dans la configuration de la technologie

Au cours du processus de conception, il n’est pas rare que les plans changent, et ces changements peuvent avoir un impact sur l’emplacement de la technologie, de l’équipement et du câble. Par exemple, les technologies et les systèmes de construction prévus à l'origine pour être installés à l'intérieur peuvent se retrouver à l'extérieur (et vice versa) à la fin du projet. La conception de votre réseau doit être flexible et adaptable pour prendre en charge ces types de changements de dernière minute.

Dans le cas du Lower.com Field, 90 % des espaces intérieurs ont été transformés en plénums après que l'entreprise de traitement de l'air a procédé à une ingénierie de la valeur. L'équipe souhaitait créer des points de transition entre les espaces intérieurs/extérieurs et les plénums sans affecter les performances du réseau. Les coupleurs REVConnect 10GX ont permis d'effectuer la transition sans aucune perte de données.



Placement des appareils IoT

Alors que les appareils IoT et les nouvelles technologies de stade telles que les points d'accès sans fil, les caméras de surveillance et les écrans sont déployés dans tous les sites, ils sont souvent installés dans des espaces restreints ou à l'aide de supports de montage qui bloquent l'accès aux ports. S'ils sont installés à l'extérieur, ils peuvent également être logés dans des enceintes pour plus de protection.

 

Sur le terrain Lower.com, les REVConnect® FlexPlugs établissent des connexions directes aux appareils qui ne peuvent pas accueillir de fiches typiques à terminaison sur le terrain en raison de la taille de la fiche ou des contraintes d'acheminement des câbles. Elles permettent également d'éliminer les cordons de raccordement, les boîtes de dérivation et les prises, ce qui a permis de réduire le temps et les coûts d'installation. Cela permet d'installer les appareils dans des endroits stratégiques sans se soucier de les connecter au réseau.



En savoir plus sur le Lower.com Field

Votre réseau est-il prêt à vous aider à exploiter les avantages de la nouvelle technologie des stades ?

 

En savoir plus sur l'histoire de Lower.com Field et sur la manière dont son environnement soutient à la fois l'innovation et la performance. En fait, ESPN a félicité le Lower.com Field pour l'une des grandes ouvertures les plus fluides jamais diffusées dans un nouveau stade, en partie grâce à l'aide de Belden.