En tant que porte-parole de l'industrie du câblage structuré, la CCCA (Communications Cable Connectivity Association) travaille dur pour sensibiliser les professionnels aux problèmes essentiels de l'industrie et relever les défis créés par les composants de câblage structuré non conformes, volés et contrefaits. &
En tant que membre du CCCA, Belden joue un rôle actif dans le soutien des efforts de l'organisation visant à moderniser les lois sur la protection des consommateurs afin de protéger les entreprises, les communautés, les employés et les consommateurs contre les préjudices et les dommages que peuvent causer les câbles de communication non conformes.’
Récemment, par le biais de deux propositions de loi, la CCCA a contribué à lutter contre la vente de câbles de communication volés et contrefaits sur des plateformes en ligne.
La loi SHOP SAFE (Stopping Harmful Offers in Platforms by Screening Against Fakes in E-Commerce) rendrait les marchés en ligne comme Amazon, eBay ou Facebook responsables de la violation du droit d'auteur et des marques dans les cas où un tiers utilise la plateforme du marché en ligne pour vendre des produits contrefaits, tels que des câbles de communication, qui pourraient nuire à la santé ou à la sécurité du consommateur. ’’
La loi SHOP SAFE comprend des exigences concernant :
- La vérification des informations relatives au vendeur (adresse, identité, coordonnées, etc.)
- Le fait d'exiger des vendeurs qu'ils s'engagent à ne pas utiliser de marques contrefaites avec les produits vendus sur la plateforme
- Concevoir et adopter des mesures pour identifier les produits potentiellement contrefaits avant qu'ils ne soient répertoriés et vendus’
- La mise en œuvre de politiques d'interdiction des récidivistes
Le second texte législatif, la loi INFORM Consumers, est une loi bipartisane qui rassemble les parties, y compris les forces de l'ordre, les fabricants, les détaillants et les marchés en ligne de toutes tailles, afin de protéger les consommateurs contre les personnes malhonnêtes qui vendent des marchandises contrefaites et volées, telles que les câbles de communication.
Afin de permettre aux régulateurs et aux enquêteurs d'enquêter plus facilement sur les fraudes potentielles, la loi INFORM CONSUMER exige que les marchés en ligne :
- Collecter et vérifier les vendeurs tiers à volume élevé’ coordonnées, coordonnées bancaires et numéro d'identification fiscale
- Fournissent aux consommateurs un moyen de signaler toute activité suspecte sur le marché
- Obligent les vendeurs d'une certaine taille à divulguer leur nom, leurs coordonnées et leur adresse physique aux consommateurs
Alors que la loi SHOP SAFE est toujours en cours d'élaboration, la loi INFORM Consumers Act a été adoptée dans le cadre du projet de loi de crédits omnibus de 2023, que le président Biden a promulgué le 29 décembre 2022. Elle entrera en vigueur en juin 2023.
Pourquoi ces informations sur les câbles contrefaits sont-elles si importantes ?
Les produits de câblage de communication non conformes et contrefaits peuvent créer des risques importants pour la santé et la sécurité— sans parler des dommages causés aux infrastructures critiques et des problèmes importants de temps d’arrêt et de fiabilité.
Alors que les câbles conformes sont certifiés pour la sécurité et fabriqués avec des matériaux appropriés, les câbles non conformes peuvent utiliser des matériaux inflammables susceptibles de propager le feu à l'intérieur des bâtiments. Lorsqu'ils brûlent, certains matériaux non conformes peuvent également produire des fumées dangereuses.
Selon la CCCA, dans une étude menée par UL, 100 % des câbles non certifiés testés présentaient des problèmes de sécurité et ont échoué aux tests de sécurité.
Comment identifier les câbles contrefaits ?
La meilleure façon de garantir la sécurité et les performances est de faire confiance à des fabricants et distributeurs de confiance pour les solutions de câblage de communication dont vous avez besoin.
Si tu’ Si vous n'êtes pas sûr de certains câbles utilisés sur un projet, voici quelques signes avant-coureurs qui peuvent indiquer un câblage contrefait :
- Un prix qui semble trop beau pour être vrai. Selon la CCCA, si vous constatez une baisse significative des prix, méfiez-vous ! Cela signifie probablement que les câbles ont été fabriqués avec des matériaux moins chers qui ne’ t sûr en cas d'incendie.
- Achat sur une plateforme en ligne. Si vous achetez des câbles auprès d'une source en ligne, il convient de les examiner attentivement et d'en évaluer la légitimité.
- Étiquetage incorrect ou inexistant. Les câbles conformes sont étiquetés avec le type de performance du câble, certification de sécurité, nom du fabricant, pays d'origine, etc. Un câble contrefait manque souvent d'étiquetage ou’ ne présente pas toutes ces informations.
- Conditionnement très léger. Si une boîte ou une bobine semble curieusement légère, c'est’ c'est probablement parce que le fabricant du câble a utilisé aluminium plaqué cuivre (CCA), qui ne devrait pas’ ne peut pas être utilisé pour fabriquer des câbles de communication et ne peut pas obtenir de certification par un tiers. Conformément à la norme ANSI/TIA-568.2, l'aluminium recouvert de cuivre ne doit pas être utilisé.
- Aucune certification de sécurité. Une étiquette d'un laboratoire d'essai reconnu au niveau national (NRTL) et autorisé par l'OSHA, tel que UL ou ETL, prouve que le câble de communication est certifié pour la sécurité. Si un câble n'est pas’ certifié par un tiers, il n'est pas conforme au NEC et ne peut pas être installé.
Il’ Il est important de noter que si un installateur basse tension installe un câble non conforme, il peut être tenu responsable des dommages causés par l'installation du câble.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les problèmes liés aux câbles contrefaits ou sur le CCCA’ Dans le cadre de nos efforts visant à protéger l’industrie du câblage structuré, nous’ sont heureux de répondre à vos questions.
Liens associés :
De quelle classification ou certification votre câble a-t-il vraiment besoin ?
Protégez-vous— Câble contrefait & Connectivité
Pas dans mon réseau ! L'aluminium recouvert de cuivre est une recette pour l'échec
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.