Bâtiments intelligents

4 façons dont les POLAN peuvent contribuer aux efforts de développement durable

Sandra Imrazene et John Hoover
Les POLAN s’appuient principalement sur le câblage à fibre optique, qui peut avoir une influence positive sur l’environnement. Découvrez 4 façons dont les POLAN peuvent contribuer aux efforts de développement durable dans ce blog.

 

 

Nous avons commencé notre parcours ESG (environnement, social et gouvernance) dans le cadre d’un effort déterminé visant à réduire l’impact de Belden sur la planète et à améliorer la vie et la carrière de ceux que nous servons.

 

Dans le cadre de ces initiatives, nous nous engageons à optimiser nos opérations, nos produits et nos services tout en limitant notre empreinte environnementale. Voici un exemple concret : Belden s’efforce de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 de 25 % d’ici 2025.

 

Nous faisons de ces améliorations une priorité non seulement pour nos propres opérations et processus, mais aussi pour les systèmes et solutions que nous concevons pour vous, nos clients.

 

C’est l’une des raisons pour lesquelles nous partageons des informations sur les POLAN (réseaux locaux optiques passifs). Ils deviennent une alternative viable et durable aux réseaux locaux traditionnels dans les applications où la fibre est déjà utilisée.

 

Les POLAN s’appuyant principalement sur le câblage à fibre optique, leur déploiement peut parfois réduire la complexité et les coûts du réseau. Dans certaines applications, ils peuvent également aider à éliminer les restrictions de distance et à réduire les exigences en matériaux, ce qui peut influencer l'impact environnemental. Dans ce blog, nous explorons quatre façons dont les POLAN peuvent contribuer aux efforts de développement durable. (Si vous avez besoin de vous familiariser avec ce que sont les POLAN et comment ils se comparent à un réseau traditionnel, commencez d’abord ici.)

 

 

1. Consommer moins d’énergie

 

Dans de nombreux cas, un réseau local optique passif peut réduire la consommation globale d’énergie par rapport à un réseau local traditionnel à base de cuivre.

 

Il est toutefois important de garder à l'esprit que les économies d’énergie, et les économies de coûts qui en résultent, ne se traduisent pas toujours lors du déploiement d’un POLAN, en particulier dans les petites installations (hôtels de moins de 200 chambres, par exemple).

 

Mais lorsque l'utilisation d'un POLAN est logique, celui-ci peut réaliser des économies d’énergie de plusieurs façons.

 

Composants passifs ou composants actifs

Les composants passifs qui composent un POLAN consomment moins d’énergie que les composants actifs, ce qui contribue à réduire la consommation d’énergie.

 

Moins de demande en climatisation

Les besoins en climatisation peuvent être moindres avec un POLAN par rapport à un LAN traditionnel. Les composants passifs utilisés entre l’ONT (terminal de réseau optique) et l’OLT (terminal de ligne optique) du système émettent moins de chaleur et fonctionnent dans une plage de température plus grande.

 

Moins de salles de télécommunications à prendre en charge

Parce qu’un POLAN est construit sur la fibre et que la fibre monomode peut s’étendre jusqu’à 30 km (par rapport au câble cuivre, qui a une limite de distance de 100 m selon les normes TIA), il nécessite moins de salles de télécommunications. Dans certains cas, les salles de télécommunications peuvent être complètement éliminées. Dans ces cas, un réseau local optique passif peut réduire la consommation d’énergie en éliminant le besoin d’alimenter et de refroidir ces espaces.

 

Alimentation électrique efficace

La distribution de l’énergie sur un câble est soumise à des limitations physiques.

 

Rapprocher les sources d’alimentation des points de terminaison peut parfois vous aider à gagner en efficacité dans ce domaine. Étant donné qu’un système POLAN permet aux installateurs de placer les ONT plus près de dispositifs tels que des points d’accès sans fil et des caméras de surveillance, il est possible de fournir plus efficacement le Power over Ethernet (PoE).

 

2. Offrir un cycle de vie plus long

Alors que certains systèmes de câblage en cuivre peuvent prendre en charge des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s, aucune technologie actuelle n’offre une largeur de bande supérieure à celle de la fibre. Au fil du temps, il sera moins nécessaire de renouveler les câbles pour prendre en charge les technologies émergentes et les nouvelles applications. (Cela envoie également moins de matériaux à la décharge.)

 

Étant donné que les POLAN dissocient la technologie de l’infrastructure réseau, le réseau local optique passif que vous installez aujourd’hui sera prêt à prendre en charge des vitesses de 100 Gbit/s ou plus rapides à l’avenir, ainsi que de nouvelles générations de Wi-Fi – aucune mise à niveau majeure ne sera nécessaire. Ses performances ne seront limitées que par les composants électroniques du système. À mesure que des versions améliorées de ces composants sont publiées, la fibre existante peut les prendre en charge. 

 

3. Prendre moins de place

Les POLAN permettent d’économiser de l’espace au sol et dans le rack d’un centre de données, ce qui réduit également les besoins en énergie et en refroidissement.

 

Un rack prend en charge des milliers d’utilisateurs

Par exemple, un réseau dorsal traditionnel en cuivre a besoin de 18 racks d’équipement standard pour prendre en charge 2 000 utilisateurs. Parce qu’il est basé sur la fibre, un réseau local optique passif dessert un plus grand nombre d’utilisateurs dans moins d’espace. Avec un POLAN, un seul rack d’équipement standard prend en charge jusqu’à 7 000 utilisateurs.

 

Moins d’espace nécessaire pour les salles de télécommunications

Étant donné qu’un réseau local optique passif peut éliminer ou réduire le nombre de salles de télécommunications requises (comme mentionné précédemment), les propriétaires n’ont pas besoin de consacrer autant d’espace au câblage. Les répartiteurs passifs réduisent encore l’encombrement du système en réduisant le nombre de fibres.

 

Avec moins de salles de télécommunications, les propriétaires peuvent également être en mesure de réduire le nombre de caméras utilisées pour surveiller ces zones. L’ignifugation et l’insonorisation dans ces espaces peuvent également être réduites.

 

Pas d’offres groupées à gérer

Comme il n’y a pas de grands faisceaux de câbles en cuivre à acheminer et à gérer, vous pouvez réduire les voies aériennes et utiliser à la place des crochets en J pour prendre en charge les câbles à fibre optique.

 

4. Moins de matériel requis

Plusieurs des facteurs que nous avons mentionnés ci-dessus nous amènent à ce dernier point : un POLAN peut réduire la quantité de matériel nécessaire à l’installation et au déploiement de votre réseau. Selon la situation, il peut y avoir moins de : 

  • Câbles en cuivre

  • Racks

  • Salles de télécommunication

  • Passages 

Une réduction des matériaux peut aider à réduire les coûts et à accélérer l’installation.

 

Calculez l’empreinte carbone de votre réseau

Tellabs a créé un calculateur d’économies de carbone POLAN que nous pouvons vous aider à utiliser comme outil d’analyse pour déterminer les impacts carbone incorporés et opérationnels de votre réseau.

 

Construit sur la base de déclarations environnementales de produits certifiées et vérifiées (y compris celles de Belden), il peut également comparer les conceptions LAN traditionnelles aux conceptions POLAN pour vous aider à évaluer les différences en termes d’impact environnemental.

 

Un grand merci à Tellabs pour avoir aidé Belden avec ce blog. Les deux organisations voient les avantages des POLAN dans les bonnes applications et sont des membres actifs d’APOLAN et de HTNG (Hospitality Technology Next Generation).

 

Tout au long de l’année, nous travaillerons ensemble sur une série de blogs sur le POLAN, couvrant des sujets tels que :

 

  • LAN traditionnels ou LAN optiques passifs

  • Options d’alimentation pour les POLAN, y compris la classe 4

  • Comment les POLAN peuvent soutenir les bâtiments intelligents

  • Surmonter les idées fausses courantes sur les POLAN

 

 

Liens associés :

 

 

 


Auteur invité

nullJohn Hoover

Directeur marketing, Tellabs ; membre du conseil d’administration, APOLAN

John Hoover est directeur marketing chez Tellabs et président du conseil d’administration de l’Association for Promoting Optical LAN (APOLAN). Au cours des 20 dernières années, il a contribué à poser les jalons du secteur tels que les premiers déploiements de réseaux optiques passifs, les implémentations vidéo, le sans fil et, plus récemment, l’adoption mondiale du LAN optique passif pour les entreprises. Connectez-vous avec John sur LinkedIn.