Infrastructure de câbles en cuivre montée sur des chemin de câbles

 

Une fois qu'un projet de câblage est terminé, toutes les personnes impliquées—fabricants, installateurs, propriétaires, utilisateurs finaux, etc.—veulent des réponses claires à la même liste de questions.

  • Le câblage est-il correctement installé ?
  • Le câblage est-il correctement connecté ?
  • Le câblage peut-il prendre en charge les bonnes applications ?
  • Tout fonctionnera-t-il lorsque les appareils seront connectés au réseau ?

Il n'y a qu'une seule façon de savoir ces choses avec certitude : la certification du câble.’

 

Qu'il s'agisse de systèmes en cuivre ou en fibre optique, la certification des câbles implique des tests pour vérifier que le câblage installé fonctionne conformément aux normes de l'industrie.’

 

Effectuer des tests de certification sur le système installé permet à chacun d’avoir l’esprit tranquille :

  • Les fabricants savent que leurs produits de câblage sont performants.
  • Les installateurs savent qu’ils ont fait du bon travail.
  • Les propriétaires savent que leur investissement porte ses fruits.
  • Les utilisateurs finaux savent qu’ils peuvent utiliser le système sans problème.

Presque tous les fabricants de câbles fiables et de haute qualité exigent des installateurs qu’ils certifient les systèmes de câblage qu’ils installent afin d’avoir accès aux garanties à long terme souhaitées par leurs clients.

 

Belden, par exemple, offre une garantie produit de 25 ans et une assurance application à vie que les installateurs peuvent transmettre à leurs clients à la fin des tests de certification des câbles. Cette combinaison garantit que le système installé respectera ou dépassera les normes du secteur pendant au moins 25 ans, tout en prenant en charge les normes et protocoles futurs.

 

Mais les tests de certification ne sont pas la seule chose que vous pouvez faire pour rassurer les clients.’’ Pour vraiment vous démarquer, vous pouvez également certifier le travail de votre équipe d’installation.

 

Examinons de plus près les deux types de certifications et ce qu’elles peuvent faire pour vous.’

 

Les tenants et aboutissants de la certification des câbles

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’obtention de garanties est la principale raison pour laquelle les installateurs poursuivent les tests de certification. Et cela peut être un argument de vente important lorsqu'il s'agit de choisir un système de câblage, aidant les propriétaires à optimiser leur investissement et à être sûrs qu'ils sont prêts à prendre en charge plusieurs générations d'équipements et d'applications.’

 

Mais il existe d'autres raisons de procéder à la certification des câbles  Une priorité aussi.

 

1. Cela protège votre réputation

La certification de votre installation peut vous protéger en cas de problèmes de performance. Vous disposerez d’une documentation montrant que le système fonctionnait comme prévu lorsque le projet a été initialement achevé.’

Grâce à ces informations, vous pourrez être débarrassé des erreurs ou des mauvais liens, ce qui permet aux propriétaires—parfois avec votre aide—de passer du temps à chercher aux bons endroits pour déterminer pourquoi leur infrastructure de câblage ne’fonctionne pas (dégâts des eaux causés par les gicleurs, erreurs commises par d'autres corps de métier, etc.).

Si des travaux effectués ultérieurement par un autre fournisseur ont un impact sur les performances, vous disposez d’enregistrements montrant que le système fonctionnait lorsque vous l’avez installé (avant que d’autres fournisseurs ne s’impliquent).

 

 

2. Il vous aide à résoudre les problèmes de performances

Si le système de câblage que vous avez installé ne fonctionne pas comme prévu, des tests peuvent vous aider à déterminer quel est le problème afin que la certification puisse être obtenue.’

S'il y a un problème, les tests de certification peuvent vous aider à en déterminer la raison.’ Selon le testeur que vous utilisez, par exemple, vous pourrez peut-être identifier des défauts spécifiques tels que des terminaisons incorrectes ou des câbles défectueux (ils ont peut-être été endommagés pendant l’expédition ou l’installation).

 

 

3. Il offre une certitude

Dire à quelqu'un que le système que vous avez installé fonctionnera comme prévu est une chose, mais lui fournir un document qui le prouve en est une autre.—

Certains propriétaires veulent être certains et veulent des documents prouvant que les produits installés fonctionneront comme promis.—— Cela peut également aider à confirmer que les utilisateurs ne seront pas perturbés ultérieurement par des temps d'arrêt imprévus ou un réseau lent.’

 

Développez vos capacités avec la certification des installateurs

En plus de certifier la performance des câbles que vous installez, vous pouvez également certifier le travail effectué par votre équipe d’installation.

 

Ce faisant, vous pouvez démontrer votre engagement à utiliser des produits de haute qualité et à effectuer un travail de haute qualité. Devenir un installateur ou un intégrateur certifié peut également vous donner un avantage concurrentiel.

 

1. Terre Plus de travail

Les installateurs certifiés sont souvent informés plus tôt des projets de câblage à venir. Par exemple, Belden fait appel à des installateurs certifiés lorsque nous sommes impliqués dans un projet.’ Nous répertorions également tous nos installateurs certifiés dans une base de données en ligne Que les propriétaires peuvent utiliser pour trouver des installateurs qualifiés dans leur région.

 

Vous serez également le premier informé des nouveaux produits introduits sur le marché et que vous pourrez partager avec vos clients.’

 

2. Améliorer la rentabilité

Les installateurs certifiés peuvent avoir accès à des promotions exclusives et à des rabais lucratifs qui peuvent réduire les coûts globaux du projet. Si vous êtes un installateur partenaire de Belden Alliance, nous travaillons également en étroite collaboration avec vous pour développer des stratégies qui vous aideront à développer et à renforcer votre entreprise.’

 

3. Améliorer la productivité

Lorsque vous suivez un programme de certification d’un fabricant, vos installateurs reçoivent une formation conforme aux normes et technologies industrielles les plus récentes.’ Au cours de ce programme, ils reçoivent des conseils et apprennent les bonnes pratiques pour installer les produits avec lesquels ils travaillent, afin de pouvoir installer en toute confiance en utilisant des méthodes qui permettent de gagner du temps et de réduire les coûts sans sacrifier la qualité.

 

En prime, les partenaires installateurs certifiés ont souvent un lien direct avec les ingénieurs et les concepteurs qui ont créé les solutions de câblage et de connectivité en cours d’installation. Avoir accès à un expert produit peut vous aider à obtenir des réponses à vos questions plus rapidement et à résoudre les problèmes plus rapidement pour faire avancer votre projet. 

 

Nous pouvons soutenir vos efforts de certification

Que vous ayez des questions sur la certification des câbles ou sur le fait de devenir installateur ou intégrateur Belden Partner Alliance, nous avons des membres de notre équipe et des ressources qui peuvent vous aider.

 

En savoir plus sur Belden’ programme d'alliance de partenaires

 

Liens connexes:

À propos de l’auteur

Ron Tellas

Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden

Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.