Quelle est la véritable limite de distance du câble Cat 6A (et pourquoi est-elle importante) ?
Lorsque vous investissez dans un câble Cat 6A, vous prenez la décision de soutenir votre entreprise et son infrastructure technologique sur le long terme. Avec ce type de système de câblage en place, vous serez prêt(e) à prendre en charge les technologies sans fil de nouvelle génération, le Power Over Ethernet (PoE), le HDBaseT et les bâtiments numériques, ainsi que d'autres technologies qui commencent à faire leur apparition.
En raison de ces applications gourmandes en bande passante, de nombreuses normes recommandent déjà le câblage Cat 6A pour les nouvelles installations. Et comme les câbles de catégorie 6A peuvent supporter une distance complète de 100 m sur l'ensemble du canal, vous supposez que tous les câbles de catégorie 6A le feront également. Vraiment ? Mais non ! Il existe une limite de distance de câble Cat 6A basée sur la façon dont les câbles sont conçus et déployés.
Plus le chemin que les données doivent parcourir est long, plus elles sont susceptibles de subir une dégradation du signal. Certains facteurs peuvent avoir un impact négatif sur la transmission des données le long d'un câble, ce qui a une incidence sur la limite de distance du câble Cat 6A.
Limite de distance des câbles de catégorie 6A : diamètre extérieur
Les câbles de catégorie 6A de petit diamètre peuvent ne pas supporter la distance totale de 100 m. Dans le passé, les câbles Cat 6A étaient toujours d'un diamètre généralement plus grand parce qu'ils fonctionnent à des fréquences allant jusqu'à 500 MHz (soit deux fois plus que les câbles Cat 6) et nécessitent des matériaux plus épais/plus nombreux, tels que des gaines extérieures ou des cannelures plus grandes, pour contrôler correctement le bruit et la diaphonie à ces niveaux.
De nombreux câbles Cat 6A actuels restent nettement plus grands et plus lourds que d'autres options, mais des câbles Cat 6A plus récents, de diamètre plus petit, sont disponibles. Bien qu'ils rendent l'installation plus rapide et plus facile, ces câbles de petit diamètre peuvent avoir un impact sur les limites de distance des câbles de catégorie 6A s'ils ne sont pas conçus correctement.
Limite de distance des câbles de catégorie 6A : chaleur/électricité
L'augmentation de la température d'un câble a un impact sur ses caractéristiques électriques. Par exemple, l'atténuation d'insertion d'un câble (le rapport entre la puissance du signal reçu et celle du signal inséré à l'extrémité du câble) augmente avec la température du câble. L'atténuation du câble (réduction de la force du signal) est également influencée de manière significative par la température.
Plusieurs facteurs peuvent provoquer une accumulation de chaleur à l'intérieur d'un câble :
- Chemins de câbles serrés qui ne permettent pas une circulation d'air adéquate ou une bonne dissipation de la chaleur.
- Utilisation de la technologie PoE (en particulier lorsque les niveaux de courant sont élevés à l'intérieur du câble, l'augmentation des niveaux de courant s'accompagne d'une augmentation des niveaux de chaleur).
- Utilisation dans des environnements à température élevée, tels que les équipements ci-dessus
Lorsque ces situations se produisent, elles peuvent avoir un impact négatif sur les limites de distance des câbles de catégorie 6A.
Le câble qui tient la distance
Lorsque ces facteurs ont un impact sur la distance, il faut souvent réduire la longueur du câble pour maintenir les niveaux de performance. La conclusion est la suivante : ce n'est que lorsqu'un câble est conçu et fabriqué pour remplir la totalité de la portée de 100 m qu'il sera en mesure de le faire.
Lorsqu'on investit dans un câble Cat 6A qui peut fonctionner sur l'ensemble du canal, il y a quelques éléments à prendre en compte :
- Conception de barrières thermiques qui répartissent la chaleur autour de la circonférence du câble, éliminant les points chauds et maintenant l'élévation thermique dans des limites acceptables
- Câbles avec certification UL de puissance limitée (LP), qui garantit que les câbles ne dépassent pas les températures nominales de la gaine dans certaines conditions
- La capacité de maintenir les niveaux de performance garantis à des températures plus élevées
- Un petit diamètre qui permet de réduire le poids et le diamètre tout en étant capable de supporter la chaleur
Un câble Cat 6A capable de transmettre des données sur l'ensemble du canal de 100 m offre non seulement une marge de performance supplémentaire, mais prend également en charge un plus grand nombre de configurations de centres de données et de réseaux.
Le câble Belden 10GXS est le seul câble Cat 6A éprouvé pour atteindre des distances allant jusqu'à 100 m tout en maintenant les niveaux de performance annoncés, même malgré des niveaux de chaleur plus élevés. Il présente également un diamètre plus petit et utilise la technologie de barrière EquiBlock™ pour obtenir une dissipation uniforme du flux thermique.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la conception d'un système de câblage permettant d'atteindre des distances allant jusqu'à 100 m sans dégradation des performances, contactez-nous ou renseignez-vous ici.