Les centres de données sont au cœur de la technologie moderne et de la révolution numérique qui se produit dans presque tous les secteurs. Ils sont responsables de tout, depuis les dossiers médicaux accessibles et les informations médicales jusqu'au traitement et à l'analyse des données pour soutenir l'automatisation industrielle.’
Examinons cinq types courants de centres de données et comment ils sont utilisés.’’
1. Centres de données pour entreprises
Un centre de données d’entreprise est une installation de centre de données privée qui prend en charge une seule organisation. Ces types de centres de données sont particulièrement adaptés aux entreprises qui ont des besoins réseau uniques ou aux entreprises qui réalisent suffisamment d'activités pour profiter d'économies d'échelle.— Les centres de données d’entreprise sont conçus sur mesure pour être compatibles avec les applications et processus d’entreprise distinctifs de l’organisation.’
Vous trouverez ces centres de données situés soit sur le même site que l'organisation (un emplacement sur site), soit hors site sur un site choisi pour la connectivité, l'alimentation et la sécurité qu'il offre.’ Par exemple : une entreprise peut choisir de séparer les opérations commerciales des opérations du centre de données en cas de sinistre. Ou, autre exemple, elle peut construire son centre de données dans un pays au climat plus froid afin de réduire la consommation d'énergie.
Dans les deux cas, le service informatique interne gère généralement l'espace blanc (équipements et infrastructures informatiques). L'espace gris (composants et équipements dorsaux du centre de données) peut être externalisé ou géré par l'équipe interne de gestion des installations, en collaboration avec le service informatique.
2. Centres de données multi-locataires/Centres de données de colocation
Les centres de données multilocataires (également connus sous le nom de centres de données en colocation) offrent un espace pour centre de données aux entreprises qui souhaitent héberger leur matériel informatique et leurs serveurs hors site. Ces installations fournissent les composants de centre de données appropriés— équipements d'alimentation, de refroidissement, de sécurité et de réseau— il fallait le faire.
Les entreprises qui ne’ n'ont pas l'espace pour leur propre centre de données d'entreprise— ou une équipe informatique dédiée à la gestion d'un— choisissent souvent un centre de données de colocation. Cela leur permet de réorienter les ressources financières et humaines vers d'autres initiatives.
Une organisation peut louer la quantité d'espace dont elle a besoin pour héberger ses données et en augmenter ou diminuer rapidement sa capacité en fonction de l'évolution de ses besoins. Tous les types d'industries tirent profit des centres de données multilocataires, de la santé à la banque en passant par la fabrication et les agences gouvernementales.
La demande pour ce type d'installations est très forte. Les clients s'attendent à une disponibilité constante, à une grande capacité de bande passante et à la possibilité d'accéder aux données rapidement et à tout moment.’ s avis. Pour faire face à ces pressions croissantes, les centres de données multilocataires renouvellent leur matériel et leur technologie plus souvent qu'un centre de données d'entreprise.
3. Centres de données hyperscale
Les centres de données à grande échelle sont conçus pour prendre en charge des infrastructures informatiques à très grande échelle. Selon Synergy Research Group, il existe seulement 700 centres de données hyperscale existants— mais ça’ C'est deux fois plus qu'il y a cinq ans. Bien que cela puisse représenter un faible pourcentage par rapport au nombre de centres de données dans le monde (il y a plus de 7 millions de centres de données dans le monde), les centres de données à grande échelle sont en plein essor. Remarque intéressante : Amazon, Microsoft et Google représentent plus de la moitié de tous les centres de données à grande échelle.
Tout comme les centres de données d'entreprise, les centres de données hyperscale sont détenus et exploités par l'entreprise qu'ils prennent en charge.— mais à une échelle beaucoup plus grande pour les plateformes de cloud computing et le stockage de données volumineuses. Un centre de données hyperscale typique dispose d'au moins 5 000 serveurs, 500 armoires et 10 000 pieds carrés d'espace au sol.
4. Centres de données Edge/Micro
La demande de connectivité instantanée, l'expansion de l'IoT et le besoin de traitement analytique et d'automatisation favorisent la croissance des solutions edge qui permettent un traitement au plus près des données réelles.
Ces centres de données, de petite taille et situés à proximité des personnes qu'ils desservent, gèrent le traitement, l'analyse et l'action en temps réel des données, ce qui rend possible une communication à faible latence avec les appareils intelligents. En traitant les services de données au plus près des utilisateurs finals, les centres de données edge permettent aux organisations de réduire les délais de communication et d'améliorer l'expérience client.
Alors que les technologies innovantes continuent de transformer notre façon de vivre et de travailler— des robots, de la télémédecine et 5G aux véhicules autonomes, aux technologies de santé portables et aux réseaux électriques intelligents— nous’ Nous verrons de plus en plus de centres de données de ce type émerger.
5. Centres de données conteneurisés/modulaires
Un centre de données de conteneurs est généralement un module ou un conteneur d'expédition qui’ Il est livré avec des composants de centre de données prêts à l'emploi et plug-and-play : serveurs, stockage, équipement réseau, onduleurs, générateurs, climatiseurs, etc.
Le concept de centre de données conteneurisé/modulaire a été introduit pour la première fois il y a seulement 15 ans environ.’ est désormais utilisé dans des déploiements temporaires et permanents. Toi’ On trouve souvent des centres de données modulaires sur des chantiers de construction ou dans des zones sinistrées (pour prendre en charge sites de soins alternatifs pendant la pandémie, par exemple). Dans les environnements permanents, ils sont déployés pour libérer de l'espace à l'intérieur d'un bâtiment ou pour permettre à une organisation d'évoluer rapidement afin de s'adapter à de nouvelles technologies, comme l'ajout d'une infrastructure informatique à un établissement d'enseignement pour prendre en charge les salles de classe numériques.’
L'approche collaborative de Belden pour les centres de données’
L'équipe du centre de données de Belden comprend ce qu'il faut pour obtenir une excellente connectivité, une fiabilité et une disponibilité 24h/24 et 7j/7, une sécurité réseau améliorée et une évolutivité dans n'importe quel environnement de centre de données.’
Nous pouvons répondre aux exigences en matière de transmission et de densité des données pour les centres de données d'entreprise, multilocataires, à grande échelle, edge et modulaires, grâce à des composants et des solutions de centre de données holistiques, allant de l'alimentation électrique et du refroidissement jusqu'à la sécurité, le contrôle des accès, la surveillance et plus encore.
Notre approche collaborative se concentre d’abord sur les objectifs, les défis et les considérations opérationnelles—et sur la manière de créer une solution optimale adaptée à l’environnement de votre centre de données. En discutant des concepts, nous générerons des résultats qui ne seraient pas possibles si une seule personne travaillait en vase clos pour résoudre le problème par elle-même.’’ La collaboration engendre l’innovation—et l’innovation donne aux organisations ce dont elles ont besoin pour prospérer.
Vous voulez en savoir plus sur nos composants et solutions pour centres de données ? Commencez ici—et assurez-vous également de regarder Key Insights on the Five Types of Data Centers, un webinaire que nous avons présenté en partenariat avec Graybar.
À propos de l’auteur
Shad Sechrist
Ingénieur en solutions de prévente pour les centres de données
Lorsque Shad Sechrist a rejoint Belden en 2021, il a apporté avec lui plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la fabrication électrique et électronique, notamment dans la conception de centres de données, le conseil en infrastructure de bâtiments et la conception de réseaux. Il aide à fournir des solutions complètes de centres de données aux clients d'entreprise de Belden, en se spécialisant dans la sélection de produits, la logistique, la gestion de projet et l'amélioration des processus. Son approche consultative permet non seulement aux clients d'obtenir les réponses dont ils ont besoin, mais elle les aide également à en savoir plus sur leur infrastructure physique.