Automatisation industrielle
Tout ce qui compte dans votre déploiement 5G aujourd'hui et à l'avenir
09.21.2022
C'est officiel : la 5G évolue désormais plus rapidement que toute autre génération de technologie mobile, selon le rapport sur la mobilité de juin 2022 d'Ericsson.
Les anciennes générations de cette technologie cellulaire commencent à ralentir et à décliner à mesure que la technologie 5G s'impose pour offrir des largeurs de bande nettement supérieures, des connexions presque sans délai et des mécanismes de sécurité améliorés.
Près d’un quart de la population mondiale a aujourd’hui accès à la couverture 5G ; d’ici 2027, les trois quarts de la population mondiale devraient y avoir accès, selon le rapport.
Cette période de changement laisse de nombreuses organisations dans l’incertitude : même si l’avenir pointe clairement vers la 5G, elle n’est pas encore omniprésente.
L'adoption complète de la 5G nécessitera probablement un investissement dans du nouveau matériel plus cher (pour l'instant) que le matériel qui prend en charge les générations précédentes, comme la 4G. Pourquoi ? Parce que les produits doivent désormais fonctionner à un niveau de performance plus élevé pour prendre en charge la technologie 5G. À l’avenir, à mesure que la 5G deviendra plus répandue, il est toutefois probable que les prix du matériel baisseront.
De plus, le déploiement actuel de matériel compatible 5G ne garantit pas automatiquement l’accès à un réseau 5G. La technologie doit également être disponible dans votre région (à moins que vous n'établissiez votre propre réseau 5G privé).
Investir dans la 5G maintenant ou plus tard ?
Compte tenu du statut actuel de 5G, comment savoir si le moment est venu d'investir dans du matériel 5G ? À notre avis, tout dépend de votre application. Toutes les applications ne nécessiteront pas la 5G, en particulier celles qui ont de faibles débits de données.
Pour déterminer si la technologie 5G vous convient, il est important de réfléchir à la manière dont vous prévoyez de l’utiliser. Les applications critiques et de haute performance qui exigent une vitesse élevée, une faible latence et une grande capacité bénéficieront le plus de la 5G
Ces types d'applications pourraient impliquer :
- Véhicules autonomes
- Intelligence artificielle et technologie de réalité virtuelle dans les environnements extérieurs
- Automatisation des usines intelligentes
- Diagnostic et surveillance à distance dans le domaine de la santé
- Diffusion de vidéos en temps réel à partir de caméras de sécurité publique
Que faut-il pour une mise à niveau vers la 5G ?
Si et quand vous êtes prêt à effectuer une mise à niveau, il est important de comprendre que vos équipements actifs et passifs (routeurs, antennes, câbles, etc.) devront peut-être être remplacés.
Étant donné que les réseaux 5G sont capables de fonctionner à différentes fréquences, par exemple, de nouvelles antennes peuvent être nécessaires pour s'adapter à différentes bandes de fréquences.
Trop souvent, un investissement dans l’infrastructure 5G est réalisé pour découvrir plus tard que le réseau ne fonctionne pas comme prévu. Les utilisateurs sont frustrés par les interruptions de connexion et la lenteur du service. Ces performances médiocres se produisent lorsque le système n'est pas conçu pour un véritable fonctionnement de bout en bout. Chaque composant du système est essentiel.
Tout comme les pneus ont un impact sur les performances d'une nouvelle voiture, les équipements auxiliaires sont importants lorsqu'il s'agit des performances de 5G Vous pouvez investir dans un véhicule haut de gamme, mais vous subirez une mauvaise tenue de route et de mauvaises performances si les pneus sont de mauvaise qualité. Ils ne seront pas en mesure de tourner en toute sécurité, de s’accrocher à la route ou de s’arrêter dans un délai raisonnable.
Il en va de même pour la 5G. Vous avez peut-être accès à la technologie 5G mais votre équipement et votre infrastructure détermineront dans quelle mesure elle vous convient.
Prenons l’exemple des antennes. L'antenne haute performance appropriée placée au bon endroit et réglée avec précision améliorera la distance de transmission 5G et la qualité du signal, afin qu'elle fonctionne comme prévu. Les antennes de haute qualité garantissent également une excellente expérience utilisateur, car elles sont moins susceptibles de tomber en panne ou de présenter des problèmes de performances par rapport aux antennes fabriquées avec des composants de mauvaise qualité.
Le déploiement réussi de la 5G nécessitera probablement de nouvelles antennes conçues pour offrir une meilleure couverture, moins d'interférences et une plus grande capacité de données que la technologie d'antenne existante.
Et étant donné que la 5G prend en charge beaucoup plus d'appareils connectés simultanément à des débits de données beaucoup plus élevés, il faudra davantage d'antennes pour répondre à cette demande du côté de l'infrastructure. Cela signifie que les routeurs doivent — et parfois même doivent — adapter leurs configurations d'antenne, sinon ils risquent de subir des vitesses plus lentes ou d'être bloqués dans leur accès au réseau.
Prise en charge de votre déploiement de la 5G
Si la 5G fait partie de votre avenir, il est vital de trouver un partenaire qui comprend l'importance de chaque élément qui compose votre réseau de 5G
L'équipe interne d'experts en solutions et de consultants de Belden peut vous aider à garantir que votre système est conçu et installé correctement, en accordant une attention particulière à chaque composant de votre réseau.
Nos Centres d'innovation client (CIC) agissent comme des plateformes où vous pouvez travailler à nos côtés pour réfléchir, concevoir, tester et mettre en œuvre des réseaux robustes, fiables et sécurisés afin d'optimiser les performances commerciales dont vous avez besoin pour votre investissement 5G.
Découvrez quelques-unes des solutions que nous proposons pour les réseaux 5G.