Moderniser le transport en commun pour remodeler les rôles des opérateurs et améliorer l’achalandage
Le vieillissement des infrastructures, l’impact des véhicules à passager unique sur l’environnement et la demande des passagers entraînent les systèmes de transport public sur la voie de la modernisation. Découvrez à quoi ressemble ce parcours.
Aujourd’hui, alors que près de 12 % des travailleurs des plus grandes villes américaines se déplacent par le biais des transports publics, les systèmes de transport dont ils dépendent sont soutenus par des infrastructures obsolètes.
En fait, des décennies de sous-investissement ont créé un retard de 105 milliards de dollars dans les besoins de réparation des transports publics à travers le pays. Si ces améliorations ne sont pas prises en compte, d’autres retards et perturbations surviendront certainement, ce qui aura un impact négatif sur l’utilisation des transports en commun à l’avenir.’— Les agences et les autorités devront également faire face à l’augmentation constante des coûts d’entretien et d’exploitation et à leur budgétisation.
Prenez la New York Metropolitan Transportation Authority (MTA), par exemple. Elle réalise enfin des investissements majeurs dans des améliorations telles que l'infrastructure Wi-Fi pour prendre en charge l'utilisation des smartphones et les systèmes de signalisation pour mettre à jour une technologie fondamentale qui remonte au début des années 1900.’
L’infrastructure nationale actuelle nous a peut-être permis de traverser le siècle dernier, mais il est désormais temps de s’assurer qu’elle puisse soutenir le siècle prochain et au-delà.’’ Ces investissements en infrastructures seront également rentables d’autres manières : selon l’American Public Transportation Association, chaque $1 investi dans les transports publics génère $5 en retours économiques.
Le vieillissement des infrastructures, combiné à l'impact des véhicules à passager unique sur l'environnement et à la demande des passagers pour un service rapide et fluide, entraîne les systèmes de transport en commun dans un voyage inévitable vers la modernisation.——
Prêt ou non, voici les transports en commun modernisés et voici ce que ces changements signifient pour les opérateurs et les passagers. —’
Des systèmes et une infrastructure modernisés
La modernisation des systèmes de transport public passe par la modernisation des services de bout en bout et des capacités de connectivité. Il s'agit non seulement de mettre à niveau la technologie existante, mais aussi de déployer de nouvelles solutions, telles que :
- Une connexion Wi-Fi pour aider les passagers et le personnel à rester connectés, où qu’ils se trouvent
- La collecte des billets en mode mains libres pour un embarquement plus rapide sans que les passagers aient à utiliser leur smartphone ou à taper/faire glisser une carte
- La reconnaissance faciale pour la sécurité
- Des applications mobiles pour simplifier l’expérience des passagers
- La signalisation numérique dans les trains et les gares, avec des services de géolocalisation pour la sécurité et l’orientation
- Des capteurs pour tout contrôler, de la qualité de l’air à la vitesse des roues
- La détection des intrusions pour surveiller les obstructions ou les tentatives de d’endommagement
- Des systèmes de surveillance et de gestion vidéo pour détecter les activités suspectes et les armes, ainsi que pour identifier les zones nécessitant une attention ou une amélioration
- Des systèmes de comptage automatique des passagers pour la gestion de la capacité
- Systèmes de gestion de réseau qui permettent aux opérateurs de comprendre facilement ce qui se passe sur le réseau’
Des flux de travail modernisés pour les opérateurs
Alors que la technologie fait évoluer les transports publics, les opérateurs modernisent également leur façon de travailler.
L’automatisation peut contribuer à renforcer la main-d’œuvre dans les transports publics en optimisant les ressources disponibles en matière de main-d’œuvre et en réduisant les efforts consacrés à des tâches telles que la collecte des billets, la vente de billets et la surveillance de la sécurité, afin que les travailleurs puissent se concentrer sur d’autres projets plus importants.
Des tableaux de bord axés sur les données connecteront les travailleurs à des données opérationnelles en temps réel qui rendent compte de la sécurité et de la fiabilité du service offert aux passagers.
Un mur vidéo à l’intérieur du centre de contrôle des opérations fournira une surveillance par caméra en temps réel pour offrir aux opérateurs un aperçu de tout, du flux de trafic à l’état des lignes, afin qu’ils puissent mieux contrôler le trafic, identifier et répondre aux problèmes mécaniques ou aux urgences, et communiquer avec les passagers en cas de retards ou de changements.
Ces changements aideront les opérateurs à assurer le fonctionnement des systèmes de transport public en toute sécurité, ce qui est l’objectif n° 1. Chaque fois qu’un système de transport s’arrête, les revenus s’arrêtent également. Lorsque les problèmes potentiels sont détectés et traités avant que des retards ou des perturbations ne se produisent, l’argent et les passagers continuent de circuler.
Modernisation des services aux passagers
La satisfaction des passagers passe par des déplacements sans encombre. Les passagers sont de plus en plus exigeants quant à l’intuitivité de leur expérience. Ils veulent pouvoir gérer leurs déplacements quotidiens sans avoir à interagir avec beaucoup de gens ou à faire la queue.
La modernisation de l’expérience de transport signifie que l’ensemble du processus de déplacement est sans friction et automatisé. Les usagers n'auront plus besoin de faire la queue pour payer un billet, d'attendre que quelqu'un vérifie le billet ou de faire la queue pour embarquer—et ils pourront payer en utilisant le format de leur choix. Des mises à jour en temps réel seront toujours disponibles sur les grands écrans d’affichage, ainsi que sur les applications mobiles.
Construire votre propre cœur de réseau fiable
Les experts en transports en commun de notre Centre d'innovation client Sont là pour aider les agences, les autorités et les intégrateurs à identifier ce qui doit être amélioré—et quels systèmes existants peuvent être préservés—tout en créant une solution sur mesure qui répond à vos objectifs et exigences en matière de communications, de sécurité et d'opérations.
Nos conceptions garantissent également que, en cas de problème sur le réseau, les opérateurs peuvent déterminer immédiatement où la panne s'est produite et pourquoi afin qu'elle puisse être résolue immédiatement, réduisant ainsi considérablement le temps de dépannage.’——
Le laboratoire de validation de Belden vous permet de simuler des scénarios et de discuter des défis sans créer de temps d'arrêt sur votre réseau réel.’ Nous veillons également à ce que vos opérations et votre maintenance restent en ligne pendant les projets d’infrastructure.
Lorsqu’il s’agit de moderniser les transports publics, l’objectif doit toujours être de disposer d'un cœur de réseau fiable et digne de confiance, reposant sur la technologie MPLS-TP. Nous veillerons à ce que votre réseau ne tombe jamais en panne, quels que soient les systèmes et les applications qu'il prend en charge.’—
Découvrez comment nous pouvons vous aider à contrôler, gérer et visualiser l'ensemble de votre système de transport en commun—trains, voies, voies ferrées, gares et centres de contrôle opérationnel—sur un réseau de communication puissant.
Ressources connexes :
Le rôle de l'automatisation des transports en commun dans la satisfaction des passagers
La transformation numérique et le secteur des transports en commun