Ajouter de la capacité aux réseaux existants
À mesure que l’utilisation des appareils se développe et que les attentes des utilisateurs augmentent, les performances en matière de connectivité deviennent une priorité pour les propriétaires de sites. Une excellente couverture sans fil est essentielle dans presque tous les environnements.
L’OnGo Alliance a annoncé une nouvelle normalisation (OnGo NHN) qui permet aux hôtes neutres de coexister aux côtés des réseaux de porteurs traditionnels afin que le spectre CBRS puisse être utilisé pour ajouter de la capacité dans un environnement desservi par ces opérateurs.
Les propriétaires peuvent fournir des services sans fil auprès de plusieurs opérateurs ou prendre en charge leur propre réseau tout en proposant également un réseau d'opérateur traditionnel. OnGo NHN simplifie l’intégration d’un réseau LTE privé à mesure que les besoins de capacité augmentent.
Aider une entreprise à créer un réseau privé ou en boucle fermée
Les écoles, les campus universitaires et les grands établissements de santé voient souvent les avantages de la création d’un réseau en boucle fermée pour partager des informations privées.
Par exemple, le réseau Wi-Fi d’un hôpital prend en charge des milliers d’appareils, depuis les smartphones que les clients, les patients et le personnel apportent chaque jour jusqu’aux systèmes et technologies de santé utilisés pour fournir des soins sûrs. La loi HIPAA est également un facteur de connectivité essentiel à prendre en compte.
Selon le fournisseur de solutions informatiques CDW, le déplacement des appareils vers un réseau LTE privé peut réduire les coûts de connectivité d'un établissement de santé de 30 % à 40 %. Cela peut également aider l'entreprise à se conformer à la loi HIPAA en protégeant les données.
Pour combler le fossé numérique auquel de nombreuses écoles sont confrontées, les réseaux sans fil privés assurent la connectivité des élèves et du personnel. Ils offrent une expérience réseau sécurisée et fiable non seulement sur un campus, mais aussi aux étudiants et aux enseignants se trouvant chez eux. Le réseau frontal est le Wi-Fi ; il est relié à un système LTE privé connecté au réseau central de l'école.
Prenez DigitalC, par exemple. Cette organisation à but non lucratif a déployé un réseau sans fil privé pour offrir une connectivité haut débit abordable et fiable aux ménages de Cleveland, où l'enquête American Community Survey (ACS) de 2019 a révélé que près de 31 % des ménages n'avaient pas d'abonnement haut débit.
Apporter l’accès fixe sans fil aux zones rurales
Alors que des investissements importants dans les réseaux de fibre optique sont souvent nécessaires pour assurer la connectivité du dernier kilomètre dans les zones rurales ou mal desservies afin de garantir l’accès au réseau, l’accès sans fil fixe rend possible la connectivité en recourant à des antennes extérieures et au Wi-Fi intérieur plutôt qu'à l’installation d’infrastructures souterraines.
De nombreux fournisseurs de services Internet qui offrent un accès sans fil fixe aux environnements ruraux utilisaient les normes WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), mais la technologie était limitée dans le temps. Le WiMAX amorçant son déclin, les réseaux sans fil privés sont envisagés comme une alternative pour prendre en charge l’accès sans fil fixe.
L'investissement du gouvernement américain dans le haut débit stimule encore plus la croissance des réseaux sans fil privés.
Soutenir l’infrastructure des villes intelligentes
Qu'il s'agisse des systèmes de transport en commun connectés, de la vidéosurveillance, de l’éclairage intelligent, ou encore de la surveillance de l’environnement et des systèmes de gestion des déchets, une ville intelligente fonctionne grâce à la connectivité. Les données capturées par les capteurs, les appareils et les systèmes sont utilisées pour améliorer l'efficacité et la sécurité, réduire les coûts et offrir un niveau de vie plus élevé.
Les réseaux sans fil privés offrent aux villes intelligentes une fiabilité ultra-élevée et une très faible latence pour les applications critiques afin d'éviter des temps d'arrêt coûteux et potentiellement dangereux.
Tampere, en Finlande, est un exemple de ville intelligente qui déploie un réseau sans fil privé pour prendre en charge une infrastructure routière intelligente, des caméras et un éclairage pour la surveillance et l'engagement des citoyens. Le réseau pourra également prendre en charge des applications telles que la conduite autonome à l’avenir.
Soutenir l’IoT industriel
L’industrie 4.0 automatise les pratiques commerciales industrielles grâce à la technologie connectée. Un réseau sans fil privé peut soutenir ces efforts en rendant les données et les analyses facilement accessibles afin de réaliser des améliorations et des gains d’efficacité.
Il offre également une meilleure couverture de connectivité intérieure et extérieure pour prendre en charge l'activité d'itinérance qui a lieu dans une usine, des travailleurs qui parcourent l'usine avec des tablettes et des scanners aux AGV et AMR qui se déplacent à l'intérieur et à l'extérieur pour transporter des matériaux.
Un bon exemple de mise en œuvre réussie d'un réseau sans fil privé À des fins d'IoT industriel, le port de Long Beach utilise des caméras prises en charge par le réseau pour surveiller le flux de trafic, détecter les temps d'arrêt, surveiller les attaques malveillantes et suivre les millions d'expéditions qu'il traite chaque année.
Explorez les réseaux sans fil privés
Belden s’est récemment associé à Ranplan pour animer une discussion sur le sans fil privé.
Si vous l’avez raté, vous pouvez regarder le webinaire Private Wireless Networks Explained à la demande. Nous expliquons les bases du sans fil privé, ses capacités et ses avantages, les difficultés de déploiement et les cas d’utilisation réels.
Pour en savoir plus sur les réseaux sans fil internes, téléchargez notre livre blanc Naviguer sans fil dans les bâtiments.
Liens associés
Êtes-vous prêt(e) pour l'ère des réseaux sans fil privés ?
Explication des réseaux sans fil privés –
Ce que le CBRS peut apporter à notre monde de plus en plus connecté
À propos de l’auteur
Steve Carroll
Directeur des comptes à l'international, fournisseurs de services, Infrastructure 5G
Fort de plus de deux décennies d'expérience dans les technologies et infrastructures sans fil, filaires et IoT, Steve Carroll a rejoint l'équipe de Belden en tant que directeur de compte mondial pour les fournisseurs de services et l'infrastructure 5G début 2021. Il se concentre sur l'aide aux clients pour créer des solutions commerciales évolutives qui augmentent la productivité et la communication tout en minimisant les risques.