cable grouping
Mots clés associés

 

Lorsque votre installation de câbles est exposée et visible, par exemple dans le cas de chemins de câbles aériens exposés ou de racks et armoires, il est impératif qu’elle ait un aspect professionnel et immaculé. Les câbles emmêlés et mal alignés sont non seulement inesthétiques, mais peuvent également entraîner des problèmes de performances s'ils sont pliés ou tordus.’

 

C'est là qu'intervient le peignage ou l'habillage des câbles. Cela permet de créer des câbles nets et organisés avec des parcours parallèles.’ Cela réduit également les coûts de main-d’œuvre et le temps d’installation en évitant les situations où plusieurs câbles doivent être démêlés et regroupés au cours d’un projet.

 

Lorsqu'il s'agit de câbles en cuivre de qualité inférieure, tels que la catégorie 5e et la catégorie 6, le peignage a toujours été une pratique courante et recommandée lors de l'installation. Mais l’introduction de la catégorie 6A a changé cela.

 

En quoi les câbles de catégorie 6A ont-ils changé les pratiques de peignage ?

 

Lorsque le câblage de catégorie 6A était en cours de développement avant l’approbation en 2008, il apportait des niveaux de fréquence et de bruit plus élevés afin de prendre en charge 500 MHz de largeur de bande de transmission de données.

 

Mais la sensibilité au bruit augmente à des fréquences plus élevées. Au fur et à mesure que la bande passante augmentait, l’importance de contrôler le bruit des câbles pour assurer une transmission de données correcte augmentait également. Les systèmes 10GBASE-T de première génération étaient si sensibles au bruit, en fait, que les ingénieurs devaient se débarasser de leurs téléphones portables avant d’entrer dans les laboratoires.

 

Il a également été découvert que l'utilisation de câbles et de connecteurs de catégorie 6A en parallèle était l'un des principaux contributeurs au bruit—un type d'interférence que nous appelons désormais “diaphonie étrangère.”

 

Avec des câbles de catégorie inférieure et des connecteurs comme la catégorie 5e et la catégorie 6, la diaphonie étrangère n'était pas’ ton problème— parce que ce n'est pas le cas’ n'existe pas.

 

La diaphonie étrangère se produit lorsqu'un signal sur un câble (le “ agresseur”) induit du bruit sur le signal d'un câble adjacent (le “ victime”). Les signaux de la victime et de l’agresseur ont le plus d’impact l’un sur l’autre lorsqu’ils se produisent en parallèle. C'est pourquoi un câble’ Les fils de cuivre sont torsadés par paires : pour équilibrer les conducteurs d'une paire et garantir que le signal différentiel reste égal et opposé. La diaphonie étrangère doit être gérée de manière à ce qu'elle ne’ ne cause pas de problèmes de performances.

 

Il’ Il est également différent de la diaphonie proche (NEXT) et de la diaphonie lointaine (FEXT), qui se produisent dans un seul câble. Comme les diaphonies NEXT et FEXT peuvent être mesurées et prédites, elles peuvent être corrigées grâce au traitement numérique du signal. Mais la diaphonie exogène est une interférence imprévisible qui provient de l’extérieur du câble.

 

Pour résoudre ce problème de sensibilité au bruit, les fabricants ont essayé tous les types de solutions et de conceptions. Ils ont tout essayé, de la création de câbles avec de très grands OD à l’utilisation d’entretoises qui s’enroulaient autour des quatre paires pour tenter de séparer et de randomiser les signaux parasites.

 

Cependant, en raison de ce niveau d'interférence, de nombreux fabricants ont déconseillé de peigner les câbles pour la catégorie 6A— et ils le font encore aujourd'hui.

 

Peignage de câbles pour la catégorie 6A : oui ou non ?

 

Aujourd’hui, nous recevons souvent des questions au sujet du peignage des câbles. C'était une pratique courante avec les catégories 5e et 6, mais devrait-elle être faite avec la catégorie 6A, compte tenu de ce que nous avons appris ci-dessus ? Que dictent les bonnes pratiques ?

 

Ici’ Notre réponse : si vous utilisez des solutions de catégorie 6A de Belden, le peignage des câbles est toujours possible.

 

Ces câbles sont dotés de notre EquiBlock™ conception qui fournit une barrière de potentiel égale pour minimiser la diaphonie étrangère aux câbles adjacents.

 

Nous testons également nos câbles dans les pires conditions, en utilisant une configuration peignée de six câbles autour d’un. Six câbles extérieurs sont disposés autour d’un câble central, et les câbles sont attachés tous les 6 à 8 pouces sur toute la longueur du canal, ce qui rapproche également les connecteurs. De nombreux fabricants peuvent’ Configuration t-pass six autour d'un avec quatre connecteurs dans un canal raccourci (24 m).

 

Belden réussit ce test, car ses câbles et connecteurs sont conçus avec le meilleur équilibre possible afin de dépasser toutes les caractéristiques de performance et tous les paramètres spécifiés dans la norme de catégorie 6A y compris la diaphonie exogène, l'atténuation d’insertion et l'atténuation de retour. Et notre REVConnect® Les connecteurs offrent les meilleures performances électriques contrôlées possibles.

 

Alors vas-y— soyez fier de votre travail d'installation et peignez vos câbles de catégorie 6A de Belden si vous le souhaitez. En fait, nous vous y encourageons !

 

Il’ Il est toutefois important de noter qu'il peut être problématique de trier les câbles de catégorie 6A d'autres fournisseurs. Si un autre fabricant de câbles déconseille de peigner ou d'habiller, il’ Il serait probablement sage d’écouter. Leurs câbles de catégorie 6A nécessitent probablement une randomisation (une installation moins soignée) pour éliminer le risque de diaphonie extraterrestre Et des performances dégradées.

 

 

 

Ressources connexes :

Des solutions aux quatre problèmes réels auxquels sont confrontés chaque jour les installateurs

Réaliser des économies de main-d’œuvre lors de la terminaison des câbles

Comment Belden a amélioré les connecteurs de câble Ethernet

 

À propos de l’auteur

Henry Franc

Ingénieur d'applications de terrain

En mettant l'accent sur la conception, la planification et la construction de centres de données, Henry Franc agit en tant que conseiller de confiance pour des projets de grande envergure ou complexes dans tous les secteurs verticaux, évaluant les besoins commerciaux des clients et trouvant les meilleures options technologiques pour y répondre. Il a également été élu par ses collègues du secteur au poste de vice-président du Comité d'ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TR42.