Est-ce vrai ? La catégorie 7 vaut-elle l’investissement ? Quand faut-il vraiment utiliser un câble de catégorie 7 ou 7A au lieu de la catégorie 6A dans les bâtiments intelligents ? Regardons cela de plus près.
Est-ce que certaines applications nécessitent une performance de catégorie 7 ou 7A ?
Bien que la catégorie 6A prenne en charge les applications IEEE 10GBASE-T et que la catégorie 8 prenne en charge les applications 25GBASE-T et 40GBASE-T, il n'existe pas de véritables applications IEEE pour le câblage de catégorie 7 ou 7A.Les performances de 600 MHz de la catégorie 7 et de 1 000 MHz de la catégorie 7A ne sont pas suffisantes pour prendre en charge les applications 40GBASE-T. Le débit de données maximal pris en charge par les catégories 7 et 7A est donc de 10 Go/s, soit le même débit que la catégorie 6A. Parce qu'aucune application ne nécessite des performances de câblage de catégorie 7 ou 7A, le Association de l'industrie des télécommunications (TIA) ne reconnaît ni n'approuve ces types de câbles. Ce n’est pas non plus une exigence pour une quelconque norme Ethernet ; c’est une catégorie de câblage créée par un groupe de fabricants dans l’espoir qu’elle soit nécessaire à l’avenir.
Dans des pays comme la France et l'Allemagne, où le câblage blindé est la norme en raison de réglementations CEM strictes, vous constaterez que le déploiement de catégorie 7 est plus courant. Elle a été ratifiée en 2002 par la norme ISO/IEC 11801 et répond aux spécifications des canaux de classe F en matière de diaphonie et d'interférence. En 2010, l'ISO/IEC a lancé les canaux de classe FA et le câblage de catégorie 7A
L'importance du rôle des connecteurs
Nous avons établi qu'aucune application Ethernet existante ne nécessite uniquement un câblage de catégorie 7 ou 7A, mais un autre facteur entre également en jeu. Pour que les câbles puissent se connecter aux équipements actifs, les fabricants d'équipements actifs doivent concevoir leurs produits avec des ports pouvant accueillir les bons types de connecteurs.Étant donné que les câbles de catégorie 7 et 7A ne sont ni reconnus ni nécessaires, les équipements et périphériques Ethernet actuels (des routeurs et commutateurs aux caméras de surveillance et points d'accès) ne disposent pas de ports pour accueillir les connecteurs de catégorie 7. En revanche, les équipements actifs reposent sur l'interface de connexion Ethernet RJ45 et prend en charge les connecteurs RJ45. (Remarque intéressante : les fréquences qui permettent aux câbles de catégorie 7 et 7A d’atteindre des vitesses plus élevées ne sont pas non plus requises par les équipements Ethernet.)
Bien que les connecteurs de catégorie 7 soient disponibles pour terminer les câbles de catégorie 7, ils utilisent une interface de connexion qui n'est pas RJ. Ces connecteurs ne peuvent pas être utilisés pour connecter aucun équipement ou périphérique Ethernet actuel, ce qui rend le câble de catégorie 7 inutile, et voici pourquoi.
Pour connecter un câble de catégorie 7 ou 7A à des équipements et périphériques Ethernet, la seule option est de terminer un RJ45 Branchez plutôt la prise jack sur le câble. Cela résout le problème de connectivité, mais il est important de noter que cela rétrograde l'ensemble du système. Un câble de catégorie 7 terminé par un connecteur de catégorie 6 ou 6A n'est plus un système de catégorie 7 (classe F) : c'est un système de catégorie 6 ou 6A (selon le connecteur utilisé). La catégorie 6A satisfait toutes les applications que la catégorie 7 peut prendre en charge, de sorte que les raisons de déployer le câble de la catégorie 7 ou 7A disparaissent rapidement.
Les performances de votre système seront toujours réglées par défaut sur le niveau de catégorie le plus bas déployé dans ce système. Par exemple, si vous utilisez un câble de catégorie 5e et que vous le terminez à l’aide de connecteurs de catégorie 6, vous disposez alors d’un système de catégorie 5e. Pour faire simple : c'est comme installer un aileron sur une Ford Pinto et s'attendre à une meilleure voiture. L'utilisation de cet accessoire n'améliore pas les performances de la voiture (et ne rend pas la voiture plus belle non plus !).
Quand utiliserez-vous la catégorie 7 ou 7A ?
Posons à nouveau cette question : quand faut-il utiliser un câble de catégorie 7 ou 7A ? La réponse : pour les applications Ethernet, probablement jamais. Il n’est pas nécessaire de surspécifier et de payer plus pour un câble qui ne fournit pas de meilleurs résultats. Si vous avez besoin de performances de catégorie 7 ou 7A, bonne nouvelle : la catégorie 6A fonctionne tout aussi bien, et à moindre coût.Si quelqu'un vous dit que le câblage de catégorie 7 ou 7A est absolument nécessaire pour une application spécifique, il a probablement besoin d'un système blindé, qui est également disponible dans un système de catégorie 6A (et garantit que vous ne payez pas un prix plus élevé que nécessaire).
Nous sommes là pour répondre à vos questions sur les câbles de catégorie 6A, 7, 7A et 8 pour votre prochain projet. En tant que conseiller de confiance, l'objectif de Belden est de s'assurer que vous tirez le meilleur parti de votre investissement en câblage, sans dépenser trop pour un système qui ne fournira pas ce dont vous avez besoin ou ce que vous attendez.
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.