Il existe d'innombrables centres de données à travers le monde qui servent des milliers d'applications dans toutes sortes de marchés. Chaque centre de données est conçu et construit pour répondre à des besoins précis et prendre en charge des applications spécifiques. Avec un tel éventail de définitions et de cas d'utilisation, comment le secteur peut-il élaborer des normes qui fournissent des orientations utiles à tous les types de centres de données ? C'est un travail difficile, c'est le moins qu'on puisse dire.’—

 

Mais c'est l'objectif de la norme ANSI/TIA-942 relative aux infrastructures de télécommunications pour les centres de données.’ Elle définit des caractéristiques minimales pour les centres de données et leur infrastructure physique. La norme ANSI/TIA-942 concerne non seulement l'espace, l'agencement, l'infrastructure de câblage et les considérations environnementales, mais elle comprend également des annexes relatives à la fiabilité des centres de données et à d'autres facteurs liés à l'architecture, à la mécanique, à l'électricité et à la plomberie.

 

L'annexe comprend quatre classifications concernant les centres de données, qui correspondent à différents niveaux de résilience de l'infrastructure. Un classement élevé correspond à un niveau de résilience plus élevé. Les notes ont été créées à l'origine en collaboration avec le système de classification des centres de données Tier de l'Uptime Institute’comme base et sont les suivantes :

 

  • 1 : infrastructure de base. Ce centre de données offre une protection limitée contre les événements physiques. Il dispose de composants à capacité unique et d’un seul chemin de distribution non redondant pour desservir l'équipement informatique.
  • 2 : infrastructure de site avec composants à capacité redondante. Ce centre de données offre une protection améliorée contre les événements physiques par rapport au premier. Il dispose de composants à capacité redondante et d’un seul chemin de distribution non redondant pour desservir l'équipement informatique.
  • 3 : infrastructure de site à maintenance simultanée. Ce centre de données offre une protection contre pratiquement tous les événements physiques, y compris ceux des deux premiers classements. Il dispose de composants à capacité redondante et plusieurs chemins de distribution indépendants pour desservir l'équipement informatique.
  • 4 : infrastructure de site à tolérance de pannes. Ce centre de données offre une protection contre pratiquement tous les événements physiques afin de maintenir la disponibilité, y compris ceux des trois premiers classements. Il dispose de composants à capacité redondante et plusieurs chemins de distribution indépendants pour desservir l'équipement informatique. Tauxd-4 Les centres de données sont conçus pour permettre une panne sans provoquer de temps d'arrêt.

 

Un changement se prépare pour les classifications des centres de données

 

Par le passé, cette classification des centres de données a été considérée comme informative. L'objectif était de fournir aux utilisateurs des suggestions, des recommandations et des conseils à prendre en compte lorsqu'ils recherchaient un certain niveau de redondance, de résilience et de capacité à se remettre d'événements non planifiés.

 

En 2019 cependant, la TIA a annoncé son programme de certification TIA-942, qui certifie les centres de données en fonction de leur conformité aux normes. Par conséquent, lorsque la norme ANSI/TIA 942-C sera publiée plus tard cette année, l'annexe de classification des centres de données passera d'informative à normative.—Il y a trop de variables à capturer dans la norme ANSI/TIA-942. Au lieu de lignes directrices volontaires, elles seront désormais considérées comme des étapes obligatoires qui doivent être franchies pour atteindre un certain niveau de performance et obtenir une certification TIA-942 pour y parvenir.—

 

La norme ANSI/TIA-942 offre un point de départ fiable

 

Bien que la philosophie derrière les classifications des centres de données dans l'annexe normative soit très précieuse, il est également important de comprendre qu'une dépendance excessive aux normes prescriptives ne créera pas automatiquement le centre de données ou le niveau de fiabilité que vous souhaitez ou dont vous avez besoin.’’—— Dans ce cas, la TIA utilise une liste de contrôle prédéfinie pour mesurer la disponibilité. C'est pourquoi de nombreux professionnels du secteur préfèrent des conseils informatifs ou des considérations qu'ils peuvent utiliser pour formuler des jugements de valeur basés sur le contexte.’ Les normes ne considèrent la performance technique que comme une valeur reconnue, cependant il y a beaucoup d'autres considérations basées sur la valeur à prendre en compte dans le monde réel, notamment le coût, l'objectif, les ressources, le temps et d'autres contraintes.

 

Les approches toutes faites sont rarement adaptées à toutes les situations. Ils ne peuvent pas prendre en compte la mission de votre centre de données spécifique et ils n'offrent pas toujours la possibilité de sortir des sentiers battus ou de prendre des décisions qui serviront au mieux votre environnement, votre application, votre technologie et vos employés.’’

 

Par exemple, le temps de disponibilité est plus important dans un hôpital où des vies sont sauvées que dans un magasin. La demande de services tels que la maintenance simultanée, les systèmes électriques tolérants aux défaillances et la surveillance de la température dans ces deux environnements est probablement très différente.

 

Par ailleurs, les centres de données sont également confrontés à différents types d'événements physiques. Si un centre de données est situé au cœur d'une grande ville, au milieu de travaux de construction importants, la création de diverses voies d'accès pour les transporteurs est probablement plus prioritaire que pour un centre de données situé dans une zone isolée.

 

Pour ces raisons, nous pensons que les tableaux de l'annexe constituent un bon point de départ. À partir de là, vous pouvez toutefois déterminer vos propres besoins en fonction des exigences de votre centre de données.’

 

Certifier—ou ne pas certifier ?

 

Gardez à l'esprit que la certification n'est jamais un objectif en soi. L'objectif est plutôt de répondre à des préoccupations légitimes en matière de disponibilité et de performance.

 

Si la certification du centre de données est importante (si vous devez démontrer à vos clients que le centre de données a fait l'objet d'une évaluation indépendante pour répondre aux exigences de la norme ANSI/TIA-942, par exemple), la certification peut sans aucun doute vous aider à répondre à ce besoin. Il est toutefois également crucial que vous preniez des décisions adaptées aux besoins spécifiques de votre environnement.’

 

Si la certification du centre de données n’est pas un élément essentiel de votre plan, considérez les informations sur les classifications des centres de données comme une base de référence pour le niveau de performance que vous devez atteindre.’ Elles peuvent fournir des conseils pour atteindre un certain niveau de performance. Agissez en fonction de ce qui a du sens et restez fidèle à la mission de votre centre de données dans le processus.’ Si un élément des tableaux ne correspond pas à votre situation ou à vos besoins, vous n’avez pas besoin de l’intégrer (à moins que la certification ne soit une priorité).’’ Ou bien, vous découvrirez qu'il vous faut augmenter considérablement vos exigences.

 

Quelle option vous convient le mieux ?

 

Qu'est-ce qui est le plus précieux pour votre projet de centre de données : obtenir l'approbation d'un auditeur ou d'un certificateur tiers ou savoir que votre centre de données est protégé tout en étant capable de fonctionner et de réagir comme vous le souhaitez ?—

 

Que votre centre de données soit la raison d'être de votre entreprise ou qu'il soit complémentaire à votre objectif principal, faites appel à Belden. Nous pouvons vous aider à comprendre la norme ANSI/TIA-942, à déterminer quelle classification de centre de données est la plus judicieuse pour vos objectifs, à évaluer si une certification peut être bénéfique et à prendre les bonnes décisions. Contactez notre équipe centre de données pour en savoir plus.

 

Liens associés :

 

Solutions de centre de données

La protection des réseaux commence par une sécurité de base des centres de données

La valeur de l'évaluation des risques du centre de données pour votre prochain projet

À propos de l’auteur

Henry Franc

Ingénieur d'applications de terrain

En mettant l'accent sur la conception, la planification et la construction de centres de données, Henry Franc agit en tant que conseiller de confiance pour des projets de grande envergure ou complexes dans tous les secteurs verticaux, évaluant les besoins commerciaux des clients et trouvant les meilleures options technologiques pour y répondre. Il a également été élu par ses collègues du secteur au poste de vice-président du Comité d'ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TR42.