Gros plan d’une chambre d’hôpital vide avec lit.

 

Les termes « dur » et « exigeant » sont fréquemment utilisés dans notre secteur pour décrire différents environnements. En fait, nous recevons de nombreuses questions de la part de nos clients concernant la possibilité d'utiliser un produit ou un type de construction de câble spécifique dans un « environnement difficile », sans aucune information supplémentaire sur ce qui rend cet environnement si « difficile » ou unique.

 

Cela nous semble être une façon de travailler quelque peu rétrograde, et une approche qui pourrait entraîner de mauvaises performances par la suite.

 

Voici un exemple concret et pertinent de ce que nous voulons dire. Lorsqu'il s'agit de nouveaux appareils, vous ne choisiriez jamais d'abord un nettoyant (eau de Javel, nettoyant pour vitres, chiffon en microfibre ou mousse de mélamine, par exemple) pour ensuite acheter un four en acier inoxydable qui peut être nettoyé avec le produit que vous avez acheté.

 

Au lieu de cela, vous sélectionnez et achetez un four en fonction de ses performances, de ses caractéristiques et de son esthétique. Une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, vous lisez les étiquettes des produits de nettoyage (ou appelez un service de nettoyage) pour découvrir quels produits fonctionneront pour nettoyer votre nouveau four en acier inoxydable.

 

Lorsque nous répondons à des questions pour savoir si un câble spécifique fonctionnera dans un environnement difficile, cela nous indique que le client essaie probablement de choisir d’abord un câble et de déterminer ensuite si le câble qu’il a choisi peut être installé dans son environnement.

 

La plupart des défaillances du réseau sont dues à des problèmes de transmission du signal, ce qui rend le choix du bon câble essentiel pour maintenir les performances et le flux de données.

 

Comment trouver un câble qui fonctionnera dans votre environnement « difficile » ? Nous vous recommandons de faire le contraire de ce que nous avons décrit ci-dessus. Voici les trois étapes à suivre.

 

1. Définissez ce qui est « dur » dans votre environnement

Décrire votre environnement comme « difficile » ou « exigeant » ne suffit pas à vous guider (ou à nous guider) vers les bons produits de câblage et de connectivité. Le terme est trop vague.

 

Un environnement « exigeant » ne doit pas nécessairement être une centrale électrique ou un atelier de fabrication. Cela peut aller d’un hôpital qui utilise des produits nettoyants agressifs dans les salles d’opération à une salle de classe où des expériences de chimie sont menées, ou même à un grand stade qui s’étend sur des espaces intérieurs et extérieurs.

 

Cela pourrait impliquer la présence de :

  • Eau
  • Températures extrêmes
  • Poussière et saleté
  • Produits chimiques
  • Hydrocarbures
  • Mouvement excessif
  • Bruit électrique
  • Étincelles possibles

 

Déterminez ce qui rend votre environnement « difficile ». Discutez avec les personnes qui y travaillent au quotidien pour comprendre ce qui s'y passe, comment elles travaillent et quels systèmes sont utilisés.

 

Connaître et comprendre Classifications MICE Peut être utile. Elles classent quatre éléments environnementaux (mécanique, infiltration, climatique/chimique et électromagnétique) en trois catégories de gravité.

 

2. Vérifier les exigences de performance des câbles

Déterminez le type de performances dont vous avez besoin de la part de votre réseau en termes de facteurs tels que la vitesse, la largeur de bande, la latence et les besoins en énergie. Posez-vous des questions comme :

 

  • Quels types d’activités seront effectués ? Des images ou des résultats de tests critiques et urgents seront-ils échangés ?

  • Les applications en temps réel s’appuieront-elles sur les données pour fonctionner correctement ?

  • Combien de personnes et d’appareils utiliseront le réseau et combien de données seront transmises ?

  • Quel volume d'interruptions de service l’organisation peut-elle gérer ?

 

3. Choisissez un système de câblage

Sélectionnez un système de câblage qui correspond à vos exigences en matière de vitesse, de largeur de bande, de latence et de puissance. Ensuite, et c’est important, prenez des mesures pour vérifier si votre environnement sera préjudiciable à ce système de câblage, en fonction de ce qui le définit comme « dur » (exposition aux rayons UV, à l’abrasion, aux huiles, etc.).

 

Voici un exemple qui montre pourquoi cela est essentiel. Supposons que vous choisissiez des câbles de qualité bureautique pour les niveaux de performances élevés qu’ils offrent. Mais vous les déployez dans un endroit où ils frotteront contre des équipements robotiques ou entreront en contact avec l'humidité (une piscine, par exemple). Résultat : ces câbles se dégraderont rapidement et nécessiteront un remplacement prématuré car ils n’ont pas été conçus pour résister à l’abrasion ou à l’humidité présente dans l’environnement.

 

Comment trouver des câbles pour votre environnement difficile

Différents câbles sont conçus pour prendre en charge différents types d’environnements. Les câbles conçus pour les environnements « difficiles » diffèrent des câbles ordinaires de plusieurs manières :

 

  • Matériau de la gaine. Différents matériaux de gaine, tels que le PVC, le TPE ou le XPLE, sont conçus pour résister à différents types d’exposition, des solvants et des rayons UV aux éclaboussures de soudure et aux dommages causés par les rongeurs.

  • Construction. La conception et l’assemblage des câbles permettent de déterminer où ils fonctionneront le mieux. Par exemple, la manière dont les brins de fibres sont placés à l'intérieur d'un câble (libres avec une certaine flexibilité pour se déplacer dans des tubes thermoplastiques ou serrés avec un tampon individuel sur chaque brin) déterminera où ils doivent être installés.

  • Isolation. Le type d’isolation à l’intérieur d’un câble peut aider à le protéger contre les dommages causés par les conditions environnementales telles que les températures extrêmes, les produits chimiques, etc.

  • Durabilité et flexion. Certains câbles sont conçus pour résister à un plus grand nombre de flexions en torsion ou en flexion de pliage roulant pour des applications nécessitant un mouvement, telles que les systèmes robotiques, les dispositifs médicaux et les systèmes aérospatiaux et de défense.

 

Belden propose des câbles pour tous types d'environnements, y compris les applications « difficiles » ou « exigeantes » qui imposent des conditions de travail difficiles aux câbles. Si vous pouvez nous dire ce qui se passe dans votre environnement, nous pouvons vous orienter vers les bonnes solutions.


En savoir plus sur nos produits haute performance.

 

Liens associés :

À propos de l’auteur

Cary Adams

Consultante en solutions, bâtiments intelligents

Cary Adams, qui a rejoint l'équipe Belden en 2023, est ingénieur de terrain et consultant en solutions pour les bâtiments intelligents chez Belden. Avec de l'expérience en ingénierie, en conception, en construction et en technologie, ainsi que de l'expérience de technicien sur le terrain, Cary apporte plus de 30 ans d'expertise pour aider les clients à résoudre leurs défis commerciaux et à améliorer les performances des centres de données et des réseaux.