Les sous-stations ont parcouru un long chemin au cours de la dernière décennie. Servant autrefois de simples points de transformation de tension et de commutation, ils ont évolué pour devenir des hubs sophistiqués axés sur les données qui permettent un réseau intelligent moderne.
Aujourd'hui’ Les sous-stations numériques se définissent par leur capacité à surveiller les équipements en temps réel, à prévoir les besoins de maintenance et à détecter rapidement les défauts. Sans leur intelligence et leur réseau dorsal résilient, la fiabilité et l’efficacité du réseau seraient menacées.
À mesure que les sous-stations évoluent pour traiter plus de données, plus de dispositifs et une demande accrue, leur conception, leur déploiement et leur fonctionnement sont devenus beaucoup plus complexes et difficiles. Et ce nouveau niveau de sophistication nécessite des approches innovantes en matière de connectivité, d’automatisation et résilience du réseau— ne pas continuer à dépendre des architectures héritées du passé.
Repenser la conception des réseaux pour les sous-stations numériques
Pour assurer un fonctionnement continu, aujourd'hui’ Les sous-stations exigent une redondance et une fiabilité du réseau pour faire face aux charges de données croissantes et aux communications critiques en temps réel. Mais ils doivent y parvenir dans des environnements denses, où l’espace et la puissance sont souvent limités.
Ces limitations rendent difficile l’application des concepts de mise en réseau traditionnels tout en s’attendant à des performances optimales. À la lumière de ce qui est requis pour les opérations de réseau modernes, les sous-stations numériques d'aujourd'hui’’ demander :
- Densité de ports plus élevée (en particulier la fibre) pour connecter plus de périphériques
- Matériel compact qui ne nécessite pas beaucoup d'espace’
- Des solutions qui rendent l’utilisation de l’énergie plus accessible et plus efficace
- Infrastructure simplifiée qui réduit le besoin d’intégrer et de maintenir plusieurs appareils
En d’autres termes, la pensée traditionnelle en matière de conception de réseau de sous-stations ne suffira plus. Il est temps de remettre en question les hypothèses obsolètes et de trouver des moyens d’accomplir davantage avec moins afin de réduire la complexité et de rationaliser les opérations.’ En voici quelques exemples.
Passage des commutateurs de comptage aux ports de comptage
Dans un poste numérique, le commutateur agit comme le centre de communication Entre les relais de protection, les contrôleurs, les capteurs et autres appareils—jusqu'au système de contrôle. Son travail consiste à assurer un échange de données fiable, rapide et sécurisé sur les réseaux de sous-stations pour une surveillance, une automatisation et un contrôle en temps réel.
Mais l’époque où l’on précisait en fonction du nombre de commutateurs est révolue. Si elles ne souhaitent pas être limitées à certaines conceptions ou topologies de réseau de sous-stations, les équipes d'exploitation doivent plutôt spécifier les exigences en fonction du nombre de ports.’ Par exemple, les commutateurs informatiques traditionnels ont 24 ports. Si une sous-station doit connecter 48 appareils, alors deux commutateurs sont toujours nécessaires … n'est-ce pas ? Pas toujours.
Alors que la plupart des commutateurs plafonnent à 24 ou 28 ports fibre, de nouvelles options comme le Hirschmann GREYHOUND 2000 De Belden propose jusqu'à 34 ports entièrement en fibre optique. Lorsque moins de commutateurs sont nécessaires, vous économisez de l’espace de stockage, consommez moins d’énergie et réduisez la complexité avec moins de points de défaillance possibles à gérer.
Avec l’augmentation de la densité des ports, vous pouvez repenser la façon dont vous concevez et achetez l’infrastructure du réseau des sous-stations.
Passez d’une disposition des ports orientée vers l’avant à des configurations flexibles
La plupart des commutateurs montés sur fil dans les sous-stations industrielles ont des ports orientés vers l’avant. Dans cette configuration, les câbles réseau se connectent du même côté que les voyants d'état et les commandes afin qu'ils soient facilement accessibles en cas de besoin.’
Dans certains environnements, cependant, les ports orientés vers l’arrière sont préférés pour économiser de l’espace, réduire l’encombrement, améliorer la gestion des fils et garder les commandes du panneau avant claires. Ceci est particulièrement important pour les sous-stations car elles deviennent densément peuplées et plus difficiles d’accès et d’entretien.
Lorsque vous avez les deux options à considérer, vous pouvez sélectionner la configuration qui correspond le mieux à la conception et à l’agencement du réseau de votre sous-station, aux pratiques et aux préférences de maintenance.
Passez d’une redondance dépendante du matériel à une résilience pilotée par logiciel
La plupart des commutateurs nécessitent un matériel dédié pour prendre en charge les protocoles de redondance PRP et HSR. Cela signifie que vous devez généralement acheter et installer des périphériques supplémentaires, appelés “boîtes rouges” ou “boîtes de redondance,” pour connecter les segments de réseau traditionnels aux réseaux PRP ou HSR. Chaque case rouge prend généralement en charge une instance de PRP ou HSR.
Mais le commutateur GREYHOUND 2000 permet la prise en charge PRP et HSR par le biais de logiciels et non de matériel. Ces fonctions avancées de redondance sont disponibles dès la sortie de la boîte. Une conception modulaire assemblée en usine signifie que moins de temps est consacré aux rayonnages, à l’empilage et au câblage.
Étant donné que le commutateur permet plusieurs instances PRP et HSR au sein d’un seul commutateur, des topologies de réseau plus flexibles et résilientes sont possibles, vous permettant de connecter et de segmenter différentes parties de votre réseau avec un seul dispositif.
Un commutateur plus intelligent pour une conception de réseau de sous-stations plus intelligente
L’interrupteur Hirschmann GREYHOUND 2000 est plus qu’un interrupteur standard. Il agit comme le quarterback de vos sous-stations numériques, orchestrant un flux de données fluide, sécurisé et fiable entre les appareils critiques. Ses capacités révèlent ce qui est possible dans la conception de réseaux de sous-stations et dans de nombreux autres types d'environnements industriels également.’—
Au lieu de se débattre avec des limitations matérielles, les équipes d’exploitation peuvent se concentrer sur l’automatisation et la fiabilité, sachant que le GREYHOUND 2000 est :
- Renforcé avec IEC 61850-3 Et certifications IEEE 1613
- Conçu pour un fonctionnement sans ventilateur, offrant moins de maintenance et une plus grande fiabilité dans les environnements difficiles
- Prêt à être déployé prêt à l’emploi au lieu d’un kit de pièces qui doivent être assemblées
- Alimenté par PTP, qui permet une synchronisation temporelle extrêmement précise sur tous les appareils connectés au réseau afin d’assurer une automatisation, une détection des pannes et un enregistrement d’événements fiables en temps réel
- Un moyen de pérenniser votre investissement puisqu’il transporte plus de ports avec une flexibilité sur les choix SFP et offre une garantie de cinq ans
- Un appareil intelligent où le GRP fournit un moteur de traitement embarqué pour charger les applications et les machines virtuelles, fournissant une intelligence à la périphérie
En savoir plus sur le GREYHOUND 2000.