Poteau haute tension. Pylônes haute tension avec ciel en arrière-plan, et autoroute

Le timing est primordial, en particulier dans les environnements critiques comme les services publics d’électricité. Lorsqu’il s’agit de collecter et de transmettre des données dans ces types de conditions, un délai d’une microseconde peut faire la différence entre les lumières allumées et éteintes.

Aujourd’hui, les services publics d’électricité s’appuient sur de nombreux types d’applications urgentes, telles que :

  • Automatisation des sous-stations, qui permet la gestion et le contrôle à distance pour garantir que la distribution d'énergie est efficace et réactive à la demande
  • Systèmes de surveillance à grande échelle, qui agissent comme les yeux et les oreilles du service public, empêchant les surcharges en surveillant le flux d'énergie dans de vastes régions
  • Les systèmes de gestion du transport et de la distribution, qui constituent l’épine dorsale de la fourniture d’électricité, garantissant que l’électricité parvient aux foyers et aux entreprises de manière fiable
  • Une protection différentielle, qui protège les équipements électriques en détectant et en isolant les défauts pour éviter d’éventuels dommages ou pannes
  • Les relais de protection, qui agissent comme des chiens de garde, identifient et alertent en cas d’équipement défectueux pour assurer une alimentation électrique constante
  • Les synchrophaseurs, qui agissent en tant qu’analystes à grande vitesse du service public, prennent des mesures rapides des conditions d’alimentation pour maintenir la stabilité
  • Détecteurs de défauts, qui agissent comme les détectives du service public, en identifiant les causes des anomalies pour assurer une résolution rapide et une perturbation minimale

Les exigences des applications urgentes

Ces applications urgentes imposent des exigences strictes aux réseaux. Lorsque les informations circulent d’un point A à un point B, des obstacles tels que la variation du délai des paquets ou la mise en mémoire tampon peuvent entraver le partage des données dans un délai fixe et prévisible.

Voici un exemple très basique. Pensez à envoyer une note à un ami à l’autre bout du monde en utilisant une plateforme de messagerie comme Snapchat, Skype ou WhatsApp. Réseau sensible au temps (TSN) Vous permet d'envoyer ce message depuis votre appareil afin qu'il apparaisse en temps réel sur l'appareil de votre ami. Mais cette livraison garantie et cette gigue minimisée ne peuvent pas se produire lorsque le timing n'est pas précis.

La technologie TSN offre de nombreux avantages aux réseaux d'automatisation industrielle modernes en fournissant une largeur de bande élevée et une communication en temps réel fiable et sûre.

Afin de garantir une synchronisation correcte des applications, tous les équipements entre les horloges maîtresses de votre réseau et les horloges limites ou les horloges ordinaires doivent prendre en charge Protocole de temps de précision (PTP), un mécanisme de synchronisation temporelle tel que défini dans la norme IEEE 1588, norme pour un protocole de synchronisation d'horloge de précision pour les systèmes de mesure et de contrôle en réseau. Ce protocole permet une précision temporelle en nanosecondes. Si un seul composant de votre réseau ne prend pas en charge PTP, votre réseau risque de tomber en panne.

Cela signifie que votre réseau électrique doit être conçu pour être symétrique, c'est-à-dire qu'il offre un itinéraire unique pour tout le trafic entrant et sortant, avec une faible latence (retards minimes).

Dans les services publics d’électricité, les problèmes de synchronisation créent une latence qui ralentit les réseaux. Si les réseaux ne sont pas conçus pour prendre en charge ce niveau de précision, les applications sur lesquelles votre service public s'appuie, comme celles répertoriées ci-dessus, ne fonctionneront pas correctement. Cela pourrait entraîner des problèmes de synchronisation, d’interopérabilité et d’intégrité des données, ainsi que des pannes non planifiées.

Et, bien sûr, ces défis de réseau entraînent des défis opérationnels. Pourquoi ? Car aujourd’hui, les réseaux sont indispensables pour coordonner et assurer la fonctionnalité des services publics. Étant donné que les industries de toutes sortes dépendent des applications sensibles au temps d'un service public, les problèmes opérationnels qui entraînent des temps d'arrêt peuvent avoir des implications financières et de sécurité critiques. Par exemple :

  • Les équipements médicaux, tels que les ventilateurs, les moniteurs cardiaques et les appareils de dialyse, nécessitent un temps de disponibilité pour éviter l’interruption des procédures critiques

  • Les trains électriques, les métros ou le contrôle de la circulation aérienne peuvent être perturbés, entraînant des retards ou des annulations de transport

  • Les banques et les guichets automatiques peuvent se déconnecter, empêchant les gens d’accéder à leur argent

Surmonter les obstacles au déploiement d’applications urgentes

Les applications sensibles au temps, la mise en réseau sensible au temps et le protocole PTP sont des concepts relativement nouveaux pour les services publics d’électricité. Pour cette raison, de nombreux défis existent.

L’évolutivité et la sécurité sont des préoccupations essentielles. Quelle est la taille maximale de votre réseau et combien de points de terminaison peut-il gérer tout en conservant une synchronisation précise ? Comment les services publics peuvent-ils sécuriser l’infrastructure critique qui prend en charge les applications urgentes ?

Belden est là pour être votre partenaire, en vous fournissant les connaissances dont vous avez besoin et les conceptions de réseau nécessaires pour prendre en charge vos applications urgentes.

Nos solutions de mise en réseau haute performance prennent en charge une mise en réseau fiable, redondante, sécurisée et robuste à faible latence. Nous pouvons également vous aider à établir une surveillance du réseau grâce à un système de gestion du réseau afin que, si quelque chose ne va pas avec votre réseau, vous sachiez exactement où se situe le problème et comment le résoudre.

Les experts internes de Belden fournissent une formation et une assistance pour aider votre équipe à obtenir les solutions dont elle a besoin et savent comment les exploiter et les entretenir en toute confiance aujourd'hui et à l'avenir.

Découvrez comment nous pouvons prendre en charge vos applications urgentes.

Ressources connexes :

À propos de l’auteur

Emmanuel Waegebaert

Responsable du développement commercial au niveau mondial, OTN Systems

Emmanuel Waegebaert fait partie de l'équipe Belden | OTN Systems depuis 2008 D'abord responsable d'une ligne de produits, il est aujourd'hui responsable du développement commercial au niveau mondial. Avant de rejoindre Belden | OTN Systems, il a travaillé pour Mulder-Hardenberg et Schneider Electric. Emmanuel comprend vraiment les besoins des clients et de leurs réseaux stratégiques dans les marchés industriels, y compris les services publics et les environnements de réseaux intelligents.