Divers employés de l’entreprise ayant une vidéoconférence d’affaires en ligne sur un écran de télévision dans la salle de réunion du conseil d’administration. Présentation par vidéoconférence, concept mondial de formation d’entreprise de groupe virtuel.

 

Un réseau sans fil implique de nombreux câbles. Chaque fois qu’un point d’accès est installé, par exemple, les bons câbles doivent y être connectés afin que le réseau sans fil puisse fournir les meilleures performances possibles : plus de débit avec moins d’interférences.

 

Pour vous aider, le document TIA TSB-162-B Telecommunications Cabling Guidelines for Wireless Access Points fournit des recommandations pour soutenir la conception, l’installation et le test des systèmes de câblage pour les réseaux sans fil et les points d’accès.

 

Ce document a été développé en 2021, mais la technologie continue d’évoluer. Normes Wi-Fi évoluer pour permettre aux réseaux et appareils sans fil de répondre à des demandes telles que le streaming en direct et la réalité virtuelle. Wi-Fi 6E A été publié en tant qu'extension du Wi-Fi 6 (qui est référencé dans le TSB-162-B) pour gérer les applications à haut débit et les réseaux à haute densité prenant en charge les appareils à faible débit. La Wi-Fi Alliance a sorti le Wi-Fi 7 en janvier 2024, et les travaux ont commencé sur le Wi-Fi 8.

 

Les mêmes directives de conception, d’installation et de test des câbles seront-elles valables à mesure que les nouvelles normes sans fil se généralisent ?

 

Récemment, un de nos clients s’est posé la même question. Alors qu’il travaillait à la conception d’un réseau sans fil pour un lieu d’accueil, il s’est interrogé sur l’état de préparation futur de TSB-162-B et a demandé conseil. TSB-162-B recommande actuellement au moins deux câbles pour chaque point d’accès. Il a demandé : “Le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 nécessiteront-ils plus de deux câbles pour chaque point d’accès ?”

 

C'est une excellente question avec une réponse nuancée.’ Voici ce que nous lui avons dit’ …

 

Les normes sont des suggestions

Bien que les normes contiennent exigences (toi “ devoir” faire quelque chose) et recommandations (tu devrais “ considérer” faire quelque chose), il’ Il est important de se rappeler qu’ils sont volontaires. Les normes fournissent des suggestions que vous pouvez suivre— ou partir.

 

Il n'existe aucune autorité, inspecteur ou agent qui enquête pour vérifier que vous respectez les normes de conception et d'installation des câbles (bien que, si la conformité à des normes spécifiques est référencée dans les documents contractuels, il peut y avoir des exigences légales, mais cela’ (un sujet pour un autre blog !).

 

Le TSB-162, ainsi que d'autres bulletins de service technique (TSB) publiés par la Telecommunications Industry Association (TIA), sont informatifs (ils utilisent “ devrait,” pas “ devoir”) et contiennent aucune exigence.

 

La vitesse n’est qu’un facteur parmi d'autres à prendre en compte

Pour répondre à la question sur les câbles pour les points d'accès, laissez’ Commençons d'abord par discuter du sans fil.

 

Notre client a spécifiquement posé des questions sur les exigences de câblage pour le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7. Actuellement, le Wi-Fi 6E atteint un débit de liaison d'environ 10 Go/s, tandis que le Wi-Fi 7 promet des vitesses allant jusqu'à 46 Go/s. Le Wi-Fi 8 peut atteindre des vitesses de 100 Go/s.

 

Déterminer le nombre de câbles à connecter à un point d'accès sans fil ne devrait pas’ Cependant, la décision ne doit pas être prise uniquement en fonction de la vitesse. D’autres facteurs doivent être pris en compte, tels que la hiérarchisation, la qualité, le canal, la couverture, la capacité, le débit, la latence et le transfert. Les sites extérieurs (grands parcs ou stades) peuvent être concernés par la couverture, tandis que les hôpitaux privilégient les connexions à faible latence plutôt que la vitesse pour prendre en charge la surveillance des patients et la télésanté. Dans les espaces industriels, la hiérarchisation de machine à machine est la plus critique.

 

Deux choix de câbles pour les points d’accès

Parlons maintenant des câbles.

 

Les câbles de catégorie 6A atteignent des vitesses maximales de 10 Go/s. Hypothétiquement, les câbles de catégorie 8 peuvent fournir des débits de 25 Go/s ou même de 40 Go/s, mais avec des restrictions de longueur importantes (limites de canal de 30 m). Ils peuvent également fournir de l’énergie grâce à des technologies telles que le Power over Ethernet (PoE).

 

La fibre multimode et monomode peut fournir des vitesses supérieures à 100 Gbit/s sur des distances supérieures à 100 m, ce qui donne à la fibre un avantage en termes de vitesse et de couverture pour une flexibilité de conception.

 

Mais la fibre peut’ ne fournit pas de puissance. Il existe des fibres hybrides qui comprennent des conducteurs CC ou des circuits de classe 4 (ou systèmes d’alimentation gérés par défaut), qui permettent aux câbles de prendre en charge la fourniture et la portée de l’énergie. Comme il s’agit de câbles spécifiques à une application, il est difficile de créer des normes autour d’eux.

 

Planifiez à l’avance (autant que possible)

Parce que notre client’ Si la question porte sur un projet d’accueil, on peut supposer que l’établissement subira plusieurs transformations tout au long de son cycle de vie. (Des rénovations à grande échelle ont lieu tous les 11 à 14 ans dans l’hôtellerie.)

 

Rendre les conceptions de réseaux sans fil adaptables, agiles et capables de répondre aux exigences futures est à la fois souhaitable et louable. Cela signifie prendre la meilleure décision possible à ce moment-là, en vous appuyant sur les connaissances que vous possédez maintenant, sur ce que vous savez de l'avenir et sur le projet.’ s restrictions (ressources limitées, délais courts, attentes de performance élevées, budgets contraints, etc.).

 

Étant donné que la limitation de vitesse pratique pour le câblage de catégorie 6A est de 10 Go/s, il’ Il est prudent de supposer que l'industrie aura besoin de vitesses plus élevées à l'avenir— des vitesses bien supérieures à ce que le cuivre peut pratiquement fournir, compte tenu de son canal typique de 100 m dans ce type d'application.

 

Lorsque TSB-162-B a été développé il y a quelques années, la (deuxième) chute de câble supplémentaire pouvait, en théorie, être utilisée pour obtenir plus de largeur de bande et des vitesses plus élevées. Au lieu de cela, de nombreux propriétaires utilisent la deuxième chute pour connecter un autre point d’accès, élargissant ainsi la couverture et la capacité sans fil.

 

Même si certains points d’accès ont plus d’un port RJ45 ou SFP, le deuxième port est souvent utilisé pour la fourniture d’énergie, pas pour la vitesse.

 

Dans la plupart des cas, l'ajout de plusieurs RJ45 pour atteindre les vitesses du Wi-Fi 7 n'est pas’ pas pratique. Si vous pouvez compter sur un seul port fibre optique qui a un potentiel au-delà du Wi-Fi 7 et du Wi-Fi 8, qui veut brancher quatre ou cinq RJ45 ? La fibre multimode et monomode peut atteindre 100 Gbit/s et au-delà.

 

La conclusion

Pour répondre à la question posée par notre client—“ Le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 nécessiteront-ils plus de deux câbles pour chaque point d’accès ?”— nous recommandons de travailler avec un concepteur de systèmes et, en fonction des contraintes du projet spécifique (budget, calendrier, besoins, etc.), de prendre la meilleure décision possible en équipe.

 

Malheureusement, il n’existe pas de boule de cristal.’ Demandez au service informatique ou au propriétaire s’il prévoit de déployer le Wi-Fi 7 au moment (ou peu de temps après) que l’installation sera opérationnelle. Si tel est le cas, la fibre peut être une option envisageable (mais n’oubliez pas les besoins en énergie).’ Si ce n’est pas le cas, vous pouvez envisager d’ajouter d’autres câbles de catégorie 6A dès maintenant, étant entendu que la fibre peut être ajoutée ultérieurement.

 

Nous travaillons sur un projet d’accueil qui ne sera pas terminé avant quelques années.’’ Dans ce cas, nous avons établi une “règle” à respecter : respecter les normes et utiliser la catégorie 6A pour connecter la plupart des appareils finaux. À des fins de planification, nous énumérons également les exceptions à cette règle (telles que le Wi-Fi et les systèmes d'antennes distribuées) et faisons des recommandations pour la distribution utilisant la fibre et une consommation d'énergie maximale de 100 W. Étant donné que l’approvisionnement n’aura lieu que dans quelques années, nous vous recommandons d’avoir un budget pour les câbles hybrides (fibre et conducteurs CC), ainsi qu’un ajout à un espace de télécommunications, et de le conserver comme réserve de trésorerie jusqu’au début de la construction.

 

En ce qui concerne le TSB-162-B, les révisions à venir dans la prochaine version aborderont bientôt ces questions plus en détail, mais le document restera informatif, faisant des suggestions sur la façon dont vous devriez “envisager” de gérer le problème, compte tenu du large éventail de possibilités qui existent.

 

Si vous avez des questions sur les réseaux sans fil, ou quoi que ce soit d’autre, contactez-nous. Nous sommes heureux de vous aider à trouver la réponse.’

 

 

Liens associés