Mots clés associés
Une grande partie de cette consommation de données se fera sur les réseaux des opérateurs—les réseaux qui prennent en charge les connexions mobiles/cellulaires. Aujourd'hui, les réseaux mobiles transportent près de 300 fois plus de trafic de données mobiles qu'en 2011. Et la grande majorité de ce trafic, soit 80 %, est désormais consommée à l'intérieur des bâtiments. ——
Que cela signifie-t-il pour les bâtiments dans lesquels les données sont consommées ?
L'adaptation des propriétés pour soutenir la croissance du sans-fil dédié dans les bâtiments sera primordiale pour permettre aux employés, aux visiteurs et aux hôtes de rester connectés à l'intérieur. En fait, de nombreux bâtiments sont à présent évalués en fonction de la technologie et de la connectivité qu'ils offrent à leurs locataires et occupants. Nous partagerons davantage d'informations sur ce concept dans un prochain blog, mais il existe des programmes de certification qui classent les bâtiments neufs et existants en fonction de leur infrastructure numérique, de leur préparation future et de l'expérience de connectivité des utilisateurs.’ L'une des catégories les plus récentes classe les capacités sans fil à l'intérieur d'une installation.
Une mauvaise connectivité mobile en intérieur n’est plus un problème à négliger.’ Mais, bien souvent, le bâtiment lui-même empêche les signaux cellulaires d’un opérateur sans fil d’entrer.’ Les matériaux comme le métal, le verre teinté, la brique et le béton agissent comme des barrières physiques qui ralentissent ou empêchent la pénétration des signaux.
Dans le passé, les opérateurs de téléphonie mobile étaient des investisseurs importants dans les infrastructures sans fil. S'ils savaient que leurs clients seraient situés dans ou à proximité d'un lieu— un immeuble de bureaux, une arène ou un quartier commerçant, par exemple— alors ils aideraient à financer cette installation’ s'appuie sur une infrastructure sans fil pour offrir aux clients la meilleure expérience possible en intérieur (parfois même en payant des frais mensuels pour louer un espace pour l'infrastructure). Dans de nombreuses situations, cela n'a pas’ Le déploiement d’un réseau mobile ne coûte pas beaucoup d’argent au propriétaire.
Aujourd'hui, cette approche a changé. Puisque la plupart des opérateurs n'ont plus les budgets nécessaires pour continuer à fonctionner ainsi, il incombe désormais aux entreprises de fournir leurs propres services sans fil à l'intérieur des bâtiments. À mesure que les propriétaires assument ces coûts, ils’ vous recherchez d'autres options de connectivité— comme les réseaux sans fil privés.
Dans les prochains blogs, nous’ Nous parlerons des endroits où les réseaux sans fil privés fonctionnent le mieux, de la manière dont ils peuvent être positionnés pour soutenir les initiatives technologiques émergentes et des meilleures pratiques pour concevoir et déployer des réseaux sans fil privés. Pour l'instant, nous voulons expliquer ce que sont les réseaux sans fil privés— et comment ils’ sont différents.
Qu'est-ce qu'un réseau sans fil privé ?
L'objectif d'un réseau sans fil privé est d'offrir à des individus ou à des organisations la chance de pouvoir déployer leurs propres systèmes de connectivité. Ces systèmes peuvent fonctionner en exploitant une combinaison de spectre sous licence, quasi-licence et/ou sans licence. En d'autres termes, il peut s'agir de réseaux LTE (la technologie qui sous-tend la 4G) ou de réseaux 5G Ils’ sont détenus et exploités par une entreprise, et non par un opérateur mobile.
Chaque région du monde en est globalement à un stade différent de la mise en place de son propre accès au spectre sans fil privé. Aux États-Unis, les réseaux sans fil privés peuvent fonctionner au sein du (CBRS) Citizens Broadband Radio Service et du spectre C-Band.
La plage de fréquence CBRS est comprise entre 3,5 GHz ET 3,7 GHz et est autorisée par le Département américain de la défense.
En 2015, la commission fédérale américaine des télécommunications a décidé de rendre cette plage de spectre disponible à davantage d'utilisateurs. Le spectre est “ commun” entre ces groupes et régi par la En cours™ Alliance, une coalition d’organisations industrielles axées sur les solutions de spectre partagé.
Pourquoi les propriétaires optent-ils pour des réseaux sans fil privés ?
Les propriétaires peuvent envisager d'opter pour un réseau sans fil privé pour de nombreuses raisons. Ils font ce choix principalement en raison des coûts, comme mentionné ci-dessus. Parfois, comme dans les zones très peuplées, les opérateurs peuvent continuer à contribuer au financement des infrastructures. Dans les situations où ils le peuvent’ t ou gagné’ t, les propriétaires chercheront des moyens rentables pour intégrer la connectivité mobile dans leurs bâtiments.
Ils font également ce choix pour la protection de la vie privée et la sécurité. Dans un réseau public, le trafic de données fait des allers et retours d'un réseau central vers un autre emplacement. Le trafic du réseau sans fil privé’ Je n'ai pas besoin de faire ça. Cela n'améliore pas uniquement la sécurité et la protection de la vie privée, mais cela réduit la latence et augmente la vitesse.
Les réseaux privés permettent aussi aux entreprises de contrôler leur propre distribution de largeur de bande. Une usine de production intelligente, par exemple, peut choisir de donner la priorité à la connectivité de lignes de production sensibles à la latence plutôt qu'aux systèmes internes.
Où en savoir plus sur le sans fil privé
Belden a récemment fait équipe avec Ranplan pour animer une discussion sur le thème des réseaux sans fil privés.
Si vous l'avez manqué, vous pouvez le regarder Explication des réseaux sans fil privés sur demande. Nous abordons les bases du sans fil privé afin que vous compreniez ses capacités et ses avantages en termes de déploiement, de largeur de bande, de maintenance et de coûts.
Comme chaque situation est différente, le sans fil privé peut ne pas être la solution idéale pour remplacer un système d'antennes distribuées (DAS). Belden peut vous aider à déterminer vos besoins spécifiques en termes de connectivité.
Pour en savoir plus sur les réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments, téléchargez ceci Navigation sans fil dans les bâtiments livre blanc.
Liens associés :
Le secret du pilotage sans fils des bâtiments : trouver le bon partenaire
Permettre la connectivité sans fil dans les bâtiments certifiés LEED
À propos de l’auteur
Steve Carroll
Directeur des comptes à l'international, fournisseurs de services, Infrastructure 5G
Fort de plus de deux décennies d'expérience dans les technologies et infrastructures sans fil, filaires et IoT, Steve Carroll a rejoint l'équipe de Belden en tant que directeur de compte mondial pour les fournisseurs de services et l'infrastructure 5G début 2021. Il se concentre sur l'aide aux clients pour créer des solutions commerciales évolutives qui augmentent la productivité et la communication tout en minimisant les risques.