Dans un contexte de croissance exponentielle des données, les entreprises industrielles sont confrontées à un problème : comment ce déluge de données peut-il être utilisé pour accroître l’efficacité et stimuler l’innovation ?
C’est ce que nous appelons le défi des opérations de données industrielles (DataOps). Les plantes ont beaucoup d'informations, mais ne savent pas comment les rassembler.’ Et en faire bon usage.
En intégrant Belden Horizon Data Operations à votre AVEVA PI System (anciennement OSIsoft PI System), nous pouvons vous aider à surmonter cet obstacle afin que vous puissiez gérer, analyser et agir efficacement sur vos données industrielles.
Les défis de l’extraction et de l’exploitation des données industrielles
En tant que solution de gestion des données, AVEVA PI vous aide à relever les défis uniques présentés par votre environnement industriel. Bien que cette solution collecte et stocke des données provenant de diverses sources, il peut être difficile d’en extraire et d’en tirer parti.
Étant donné que l’outil est limité à Windows en raison de sa dépendance au framework .NET, il n’est pas adaptable sur différentes plates-formes.’
Et bien que la solution étende l’accès aux données, elle nécessite également un achat supplémentaire (une API), ce qui peut constituer un obstacle financier.
Ces contraintes limitent l’utilisation efficace des données, ce qui peut vous empêcher d’accéder à des analyses avancées qui améliorent les opérations.
Belden Horizon Data Operations aide les utilisateurs d'AVEVA PI à surmonter ces limitations, en simplifiant l'accès aux données Et le traitement des données grâce à une intégration flexible qui suit une stratégie en trois parties.
1. Débloquer les solutions d'intégration
La première chose à faire est de déverrouiller les données industrielles de votre système AVEVA PI. Avec Belden Horizon Data Operations, vous pouvez choisir parmi plusieurs solutions d'intégration pour dépasser les limites du système et améliorer l'accessibilité.’ Quelle que soit l’option choisie, vous pouvez accéder à vos données OT en quelques minutes.
- DH Historian Agent collecte les données d’AVEVA PI et Belden Horizon Data Operations transmet en toute sécurité pour un traitement supplémentaire via un agent Windows.
- L’intégration Northbound simplifie la connectivité pour les machines OEM propriétaires en utilisant l’API et l’OMF (Open Messaging Format) pour Belden Horizon Data Operations permettre d’envoyer les données traitées au serveur AVEVA PI.
- L’intégration au cloud envoie des données aux services basés sur le cloud, ce qui permet la gestion et l’analyse des données à distance avec Belden Horizon Data Operations.
2. Activer les jumeaux numériques
Maintenant que vos données sont déverrouillées, il est temps de les rendre exploitables en leur donnant un contexte.’
Les jumeaux numériques améliorent AVEVA PI en activant vos données et en fournissant un contexte, de la clarté et de l'utilité. La création de modèles de jumeaux numériques avec Belden Horizon Data Operations vous permet d’utiliser les données d’Asset Framework pour une visualisation supérieure et des analyses plus approfondies.
Transformer ainsi les données brutes en informations exploitables conduit à des avancées opérationnelles majeures :
- Amélioration des données : les jumeaux numériques enrichissent les données brutes en ajoutant un contexte pertinent afin que vous puissiez intégrer et aligner diverses sources de données avec vos opérations commerciales.
- Analyse avancée : En traitant des données contextualisées, vous pouvez mettre en œuvre des analyses sophistiquées pour la maintenance prédictive et l'optimisation des processus, rendues possibles par la capacité de Belden Horizon Data Operations à gérer des calculs complexes en temps réel.’
- Intégration de systèmes : les jumeaux numériques améliorent vos stratégies à l’échelle de l’entreprise en intégrant les données sur toutes les plateformes, ce qui facilite les transferts vers les services cloud.
3. Choix de gestion des données d'échelle
Il est essentiel de prendre en compte vos options de gestion des données et de mise à l’échelle sur plusieurs sites : utiliser un historien ou adopter des systèmes basés sur le cloud.’
Les historiens traditionnels fournissent un accès robuste aux données, mais limitent la portée de l’intégration et de l’analyse aux systèmes locaux.
Les solutions basées sur le cloud améliorent l’évolutivité et permettent une gestion centralisée des données provenant de diverses sources, y compris les sites distants sans serveurs dédiés. Elles prennent en charge le traitement des données en temps réel et permettent l’utilisation d’analyses avancées et de l’IA dans votre usine. Cette approche s’aligne sur les principes de l’industrie 4.0, facilitant les jumeaux numériques et les applications personnalisées qui activent vos données.
Opter pour le cloud permet de démanteler les silos de données industrielles et favorise un environnement opérationnel collaboratif et perspicace qui met à l’échelle les innovations et la transformation numérique.
Comment cette intégration porte ses fruits dans la vie réelle
Pour apprécier les avantages offerts par l’intégration de Belden Horizon Data Operations et d’AVEVA PI, examinons quelques scénarios.’
1. Surveillance conditionnelle dans la fabrication
Imaginez que vous dirigez une usine de fabrication où l’efficacité des machines critiques est primordiale. Pour s’en assurer, les équipes vérifient manuellement les défaillances des machines. Avec Belden Horizon Data Operations, les jumeaux numériques simulent le fonctionnement de chaque machine en temps réel.’ Lorsqu'une pompe atteint un seuil de fonctionnement critique—par exemple, en fonctionnant pendant 10 000 heures—Belden Horizon interroge automatiquement AVEVA PI pour obtenir ces données.
Ensuite, il compare les résultats à des règles prédéfinies. Si le seuil est atteint, il génère instantanément un ordre de travail. Cette approche proactive minimise les temps d’arrêt et améliore l’efficacité des équipements en assurant une maintenance en temps opportun.
2. Gestion des données pour les opérations à distance
Supposons que votre entreprise exploite plusieurs petites installations distantes qui manquent d’infrastructure pour le traitement local des données ou d’un serveur PI sur site.’ La gestion et l’analyse des données provenant de ces sites disparates nécessitent traditionnellement des ressources d’ingénierie importantes et écrasantes ainsi que des systèmes complexes.
Grâce à l’intégration de Belden Horizon Data Operations, les données sur les actifs de ces sites sont collectées, traitées et transmises en toute sécurité à un serveur PI centralisé dans votre centre de données. L’analyse des données en temps réel, de meilleures capacités de prise de décision et une efficacité accrue deviennent possibles.
Belden Horizon Data Operations rationalise la connectivité et réduit les besoins de maintenance, sans configuration ni maintenance fastidieuses. C’est idéal pour les petites équipes ou les équipes trop étendues.
Relever vos défis Industrial DataOps
L'intégration de la connectivité et du traitement en temps réel de Belden Horizon Data Operations avec la gestion des données d'AVEVA PI résout vos défis DataOps industriels en permettant :’ ’
- Une prise de décision plus rapide
- Des flux de travail plus efficaces
- L'accès à des outils avancés
- L'accès aux données pour tirer parti de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique
Liens associés
À propos de l’auteur
Belden
Belden fait appel à différents experts métier pour produire des contenus de qualité. Ces experts en la matière comprennent des employés actuels et anciens, des contributeurs tiers et des spécialistes du secteur. Si vous avez des questions sur le contenu de cette page, veuillez contacter [email protected] pour entrer en contact avec le membre de l'équipe concerné.