11 types de réseaux expliqués : VPN, LAN et plus
Utilisés pour tout, depuis l'accès à Internet ou l'impression de documents jusqu'au téléchargement des pièces jointes contenues dans les e-mails, les réseaux constituent aujourd'hui l'épine dorsale de l'entreprise. Il peut s'agir d'une petite poignée d'appareils dans une seule pièce ou de millions d'appareils répartis dans le monde entier, et ils peuvent être définis en fonction de leur objectif et/ou de leur taille.
Nous avons élaboré ce guide de référence pratique pour expliquer les types de réseaux utilisés aujourd'hui et à quoi ils servent.
11 types de réseaux utilisés aujourd'hui
1. Réseau local personnel (PAN)
Type de réseau le plus petit et le plus élémentaire, le PAN est constitué d'un modem sans fil, d'un ou deux ordinateurs, de téléphones, d'imprimantes, de tablettes, etc. et ne sert qu'à une seule personne dans un seul bâtiment. Ces types de réseaux se trouvent généralement dans les petits bureaux ou les résidences, et sont gérés par une personne ou une organisation à partir d'un seul dispositif.
2. Réseau local (LAN)
Nous sommes convaincus que vous avez déjà entendu parler de ces types de réseaux : les réseaux locaux sont les réseaux les plus fréquemment évoqués, l'un des plus courants, l'un des plus originaux et l'un des plus simples. Les LAN connectent des groupes d'ordinateurs et d'appareils à basse tension sur de courtes distances (à l'intérieur d'un bâtiment ou entre deux ou trois bâtiments proches les uns des autres) afin de partager des informations et des ressources. Les entreprises gèrent et entretiennent généralement des réseaux locaux.
Grâce aux routeurs, les réseaux LAN peuvent se connecter aux réseaux étendus (WAN, voir ci-dessous) pour transférer des données rapidement et en toute sécurité.
3. Réseau local sans fil (WLAN)
Fonctionnant comme un réseau LAN, les WLAN utilisent la technologie des réseaux sans fil, telle que le Wi-Fi. Généralement utilisés dans les mêmes types d'applications que les réseaux LAN, ces types de réseaux n'exigent pas que les appareils utilisent des câbles physiques pour se connecter au réseau.
4. Réseau de campus (CAN)
Plus grands que les réseaux LAN, mais plus petits que les réseaux métropolitains (MAN, expliqués ci-dessous), ces types de réseaux sont généralement utilisés dans les universités, les grands districts scolaires ou les petites entreprises. Ils peuvent être répartis dans plusieurs bâtiments assez proches les uns des autres afin que les utilisateurs puissent partager les ressources.
5. Réseau métropolitain (MAN)
Ces types de réseaux sont plus grands que les réseaux locaux (LAN) mais plus petits que les réseaux étendus (WAN) et intègrent des éléments des deux types de réseaux. Les MAN couvrent une zone géographique entière (généralement une ville, mais parfois aussi un campus). La propriété et la maintenance sont assurées par une seule personne ou une entreprise (une commune, une grande entreprise, etc.).
6. Réseau de communication étendu (WAN)
Légèrement plus complexe qu'un réseau local, un réseau de communication étendu relie des ordinateurs entre eux sur de plus longues distances physiques. Cela permet aux ordinateurs et aux appareils à basse tension d'être connectés à distance les uns aux autres sur un grand réseau afin de communiquer même s'ils sont éloignés de plusieurs kilomètres.
L'internet est l'exemple le plus élémentaire d'un réseau de communication étendu, car il relie tous les ordinateurs du monde entier. En raison de la vaste portée d'un réseau WAN, il est généralement détenu et entretenu par plusieurs administrateurs ou par le public.
7. Réseau de stockage (SAN)
En tant que réseau dédié à haut débit reliant des ensembles partagés de périphériques de stockage à plusieurs serveurs, ces types de réseaux ne dépendent pas d'un LAN ou d'un WAN. Au lieu de cela, ils déplacent les ressources de stockage hors du réseau et les placent dans leur propre réseau à haute performance. Les réseaux SAN sont accessibles de la même manière qu'un disque connecté à un serveur. Les types de réseaux de stockage comprennent les réseaux de stockage convergents, virtuels et unifiés.
8. Réseau de zone système (aussi appelé SAN)
Ce terme est utilisé depuis une vingtaine d'années. Il est utilisé pour décrire un réseau relativement local conçu pour fournir une connexion à haut débit dans les applications serveur à serveur (environnements en grappe), les réseaux de stockage (également appelés SAN) et les applications processeur à processeur. Les ordinateurs connectés sur un SAN fonctionnent comme un système unique à des vitesses très élevées.
9. Réseau local optique passif (POLAN)
En tant qu'alternative aux réseaux locaux Ethernet traditionnels basés sur des commutateurs, la technologie POLAN peut être intégrée dans un câblage structuré afin de surmonter les problèmes liés à la prise en charge des protocoles Ethernet traditionnels et des applications réseau telles que le PoE (Power over Ethernet). Le réseau POLAN utilise une architecture LAN point à multipoint et des séparateurs optiques pour diviser un signal optique provenant d'un brin de fibre optique monomode en plusieurs signaux afin de desservir les utilisateurs et les appareils.
10. Réseau privé d'entreprise (EPN)
Ces types de réseaux sont construits et détenus par des entreprises qui souhaitent connecter en toute sécurité leurs différents sites pour partager des ressources informatiques.
11. Réseau privé virtuel (VPN)
En étendant un réseau privé à travers l'internet, un VPN permet à ses utilisateurs d'envoyer et de recevoir des données comme si leurs appareils étaient connectés au réseau privé, même s'ils ne le sont pas. Grâce à une connexion de point à point virtuelle, les utilisateurs peuvent accéder à distance à un réseau privé.
Si vous avez des questions sur le type de réseau qui convient à votre entreprise, ou si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions réseau de Belden qui améliorent le temps de disponibilité, maintiennent la sécurité et aident à améliorer l'accès des utilisateurs, cliquez ici.