GEODIS Park - Nashville, Tennessee
ALLER À : Client | Défi | Découverte | Solution | Résultats
Client(e)
En tant que nouveau club de la Major League Soccer qui se fait rapidement un nom, le Nashville Soccer Club (SC) avait besoin de son propre stade pour répondre aux exigences de l'équipe d'expansion.
En 2021, le club est devenu seulement le septième de l'histoire de la Major League Soccer à rester invaincu à domicile au cours d'une saison régulière. Ils ont également atteint les séries éliminatoires pour la deuxième année consécutive.
Ce foyer spirituel est le GEODIS Park, le plus grand stade de football des États-Unis et du Canada. Le stade à hall unique de 30 000 places comprend trois clubs, 25 suites privées, des loges et un toit à baldaquin à 360 degrés. Sa conception rapproche les fans au plus près de l'action, avec seulement 150 pieds entre la dernière rangée de sièges et la ligne de touche. Peu importe où se trouvent les supporters dans le stade (aux concessions, en train de faire du shopping dans la boutique de l'équipe ou aux toilettes), ils peuvent toujours voir l'action sur le terrain.
Défi
Pour s'assurer que le lieu s'intègre à l'atmosphère traditionnelle du quartier environnant de Wedgewood-Houston, l'extérieur de GEODIS Park n'est ni tape-à-l'œil ni extravagant, mais cela ne signifie pas que la technologie à l'intérieur n'a pas besoin d'attirer l'attention.
Le Nashville SC souhaitait un lieu rempli d'expériences interactives qui inciteraient les fans à se lever et à prendre note du chemin parcouru par l'équipe en quelques années seulement, depuis la location d'un stade de la NFL jusqu'à l'installation dans le plus grand stade de football du pays.
Découverte
Impressionnée par le travail de Belden sur d'autres stades de football à travers le pays, l'équipe de GEODIS Park était convaincue que ses systèmes de câblage et de connectivité de bout en bout donneraient au stade une infrastructure solide et prête pour l'avenir.
Grâce à l'approche à fournisseur unique proposée par Belden, GEODIS Park a également pu rationaliser la communication du projet et simplifier les garanties.
Solution
Belden a fourni des produits et un support pour le câblage structuré, l'audiovisuel, le Wi-Fi et la technologie de diffusion derrière les expériences de pointe au sein de GEODIS Park.
Pour fournir en toute sécurité de grandes quantités d'énergie sur de longues distances, Belden’ s Électricité numérique™ Les câbles étaient utilisés pour fournir de l'énergie et des données dans un seul trajet de câble. Ces câbles de classe 4 certifiés UL offrent près de 20 fois la puissance de Power over Ethernet sur des centaines de mètres, offrant une alternative sûre à l'alimentation secteur. En plus de permettre de gagner un temps d'installation précieux, ils peuvent être installés par les mêmes intégrateurs basse tension qui installent le câblage de catégorie.
Conçus en collaboration avec VoltServer, le créateur de Digital Electricity, ces câbles permettront à GEODIS Park de prendre en charge en toute confiance tous les types de nouvelles technologies à l'avenir sans se soucier des besoins en données ou en énergie.
Belden’ s REVConnect® Des solutions de connectivité ont également été déployées pour accélérer l’installation. “REVConnect a changé la donne sur ce projet,” déclare Eric Plummer, président d'E-Connect LLC, Belden’ s représentant du fabricant.
REVConnect révolutionne les connecteurs RJ45 avec une terminaison fiable, simple et polyvalente qui utilise une méthode unique pour toutes les terminaisons de catégorie 5e, 6 et 6A tout en réduisant considérablement les retouches et la formation— même pour les travailleurs qui n’ont jamais terminé un câble.
Cette approche d’installation accélérée a permis de maintenir le projet sur la bonne voie même lorsque la construction a été arrêtée pendant la pandémie. Une fois que les installateurs ont pu retourner sur le chantier, REVConnect a été essentiel pour maintenir le calendrier initial malgré des retards imprévus.
Résultats
GEODIS Park offre à Nashville SC la maison qu'elle mérite et un endroit pour créer sa propre histoire. Cela augmente également les opportunités commerciales et financières du club, en lui donnant plus d'espace pour vendre des concessions, plus de sièges pour la vente de billets (l'équipe compte déjà 23 000 abonnés) et plus d'options publicitaires pour les sponsors. Selon Ayre, les dollars de sponsoring ont déjà doublé avec le déménagement vers le nouveau stade.
Malgré les difficultés liées aux délais de livraison et aux coûts des produits engendrés par la pandémie, GEODIS Park a été achevé sept semaines plus tôt que prévu, en partie grâce à la planification, à la coordination et aux solutions faciles à installer de Belden.
« Belden était un fabricant capable de couvrir toutes les applications médiatiques », explique Plummer. « C'était une seule source avec laquelle parler et une seule main à serrer, ce qui a permis à tout le monde de gagner un temps précieux. »