Silhouette d’un homme portant un casque de sécurité regardant vers une usine industrielle

 

À quoi servirait une caméra IP si son flux ne pouvait pas être reçu par un enregistreur vidéo ?’ À quoi servirait un système SCADA s’il ne pouvait pas communiquer avec les appareils sur le terrain ?’ . Comment le véhicule à guidage automatique d’une plante pourrait-il savoir où aller s’il ne pouvait pas naviguer dans son environnement ?’’

 

Pour s’assurer que les appareils connectés peuvent toujours fonctionner, un réseau résilient est essentiel. Il peut faire face aux conditions changeantes pour éviter les pannes opérationnelles et les temps d’arrêt.

 

La résilience du réseau est l’une des principales capacités de Belden et peut être réalisée de plusieurs manières.’ Lorsqu’il est géré de manière appropriée, un réseau résilient est un réseau capable de s’auto-réparer et de faire face aux défaillances.

 

Ce livre blanc décrit les méthodes les plus courantes pour améliorer la résilience du réseau et fournit un modèle pour classer la redondance.

 

En savoir plus sur :

  • La relation entre simplicité et résilience du réseau
  • Tactiques courantes pour améliorer la résilience du réseau
  • Façons d’estimer la durée de vie d’un appareil afin de pouvoir planifier en conséquence
  • Différents types et niveaux de redondance