En tant que membre du comité du panel 3 de création de codes, j'ai rejoint d'autres membres du panel à l'Expo de la conférence NFPA à Boston début juin pour examiner et débattre des motions d'amendement certifiées. & Cette conversation animée découle toujours de contributions publiques requises lorsque sont proposées des modifications du Code national de l'électricité (NEC).
Également connu sous le nom de NFPA 70, le NEC établit les bases de la sécurité électrique dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels du monde entier. Bien qu'elle soit mise à jour tous les trois ans, le développement de l'édition suivante commence dès la publication de l'édition précédente.’
À mesure que nous avançons dans les nouvelles éditions, l'objectif est de continuer à rendre le code plus précis, plus compréhensible et plus accessible. C'est pourquoi il est important de toujours utiliser la version la plus récente du NEC.’’
Les informations contenues dans le NEC sont réparties en articles. Chaque article du code est numéroté selon son chapitre. Par exemple : les conditions spéciales reconnues par le NEC se trouvent au chapitre 7, et tous les articles de code approuvés couvrant les conditions spéciales se trouvent dans les années 700.
Pour aider la communauté des intégrateurs à se tenir au courant des dernières modifications du NEC, voici un résumé de cinq modifications de code discutées lors de la dernière’Convention NFPA Expo & afin que vous sachiez comment utiliser le NEC 2023 et comment planifier en conséquence vos projets à venir.
1. L'article 720 a été supprimé
L'article 720, Circuits and Equipment Operating at Less Than 50 Volts, sera supprimé du NEC 2023. Le comité d’élaboration du code estime que l’article 720 a créé une confusion dans l’industrie parce que les équipements qui entrent dans cette catégorie n’ont pas été fabriqués depuis des décennies (et il n’existe aucun système connu fonctionnant aujourd’hui).’
Note complémentaire intéressante : L’article 720 a été intégré pour la première fois au NEC dans les années 1920 pour traiter des générateurs autonomes utilisés dans les fermes.
2. Tous les câbles destinés aux systèmes d'alimentation à puissance limitée et à gestion des défauts font désormais partie de l'article 722
Le nouvel article 722 combinera les exigences relatives aux câbles de classe 2 et de classe 3 et présentera une nouvelle classification des câbles (classe 4) dans un seul article du NEC 2023. Cette unification a été réalisée pour éliminer les redondances entre différents articles et permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement les informations requises. Il a également été renommé pour refléter avec précision ce que l'article 722 représente désormais : Câbles pour circuits à puissance limitée et systèmes électriques avec gestion des pannes.
Note annexe intéressante : L'idée de déplacer certaines parties de l'installation de câbles à fibres optiques dans la zone 722 a été discutée mais a été rejetée à l'issue d'un débat sain au sein du processus d'élaboration du code.
3. Les circuits de classe 2 et de classe 3 restent dans l'article 725
L'article 725 couvrait à l'origine les exigences relatives aux circuits et câblage dans cette catégorie. Toutefois, à l'avenir, seuls les circuits limités en puissance de classe 2 et de classe 3 continueront à faire partie de l'article 725 dont le nouveau titre indiquera clairement que le câblage et les exigences de classe 1 ne font plus partie de l'article : Circuits à puissance limitée classe 2 et classe 3. Cependant, dans le NEC 2023, les exigences de la classe 1 se trouvent dans l'article 724.
Remarque intéressante : Lors de l'installation, les câbles de classe 2 et de classe 3 doivent être séparés des câbles d'éclairage électrique, d'alimentation, de classe 1, d'alarme incendie sans limitation de puissance et des câbles à large bande alimentés par un réseau de moyenne puissance, ce qui est la raison pour laquelle ils sont traités dans un autre article.’
4. Le nouvel article 726 a été créé pour les circuits de classe 4
Nous parlons depuis quelques mois de systèmes d'alimentation à gestion des défauts, ou systèmes d'alimentation de classe 4.’ Plutôt que de limiter le débit de la source d'alimentation comme avec les systèmes de classe 2 et de classe 3, ces circuits électriques limitent l'énergie et la puissance disponibles lorsqu'une faute ou une panne se produit. Les exigences relatives aux circuits de classe 4 se trouvent dans le NEC 2023 dans l'article 726, Classe 4 Systèmes électriques avec gestion des pannes. Les câbles pour les systèmes de classe 4 se trouvent dans l'article 722, ainsi que les câbles pour les systèmes de classe 2 et de classe 3.
Note intéressante : Belden a été le premier du secteur à annoncer un système de câblage de classe 4 certifié UL !
5. L'article 727 est désormais le nouvel article 335
L'article 727, Câble de plateau d'instruments, a été déplacé vers l'article 335 afin d'être considéré comme faisant partie du chapitre 3 parmi les articles sur les câbles.’ L'article 727 sera supprimé.
Note annexe intéressante : l'article 727 a été déplacé car il couvre une méthode de câblage qui’est plus appropriée au chapitre 3.
Découvrez le NEC 2023 cet automne
Ce n'est qu'une partie du changement prévu. Après sa publication, prévue au début de l'automne 2022, le NEC 2023 sera disponible gratuitement en ligne.’ Ce lien vous amène au site Web de la NFPA où vous pouvez toujours accéder à une version gratuite de l'édition la plus récente du NEC (cliquez sur le bouton “accès gratuit” en haut de la page).
Comme toujours, nous continuerons à vous tenir informés de la publication du NEC 2023.’ Maintenant que la date de parution approche, il est temps de commencer à penser à la prochaine édition !’’ Si vous avez des questions, contactez-moi.
ARTICLES SIMILAIRES :
Un aperçu de la NFPA’ s Processus d'élaboration des normes
Pourquoi nous avons choisi de nous impliquer dans la création de normes pour les câbles
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.