Cependant, bien souvent, les discussions sur les bâtiments intelligents ne deviennent pas une réalité lors de la conception des bâtiments : nous comprenons les avantages des bâtiments intelligents — et la technologie qui les sous-tend— mais nous ne savons pas encore comment leur donner vie.
Il est important de se rappeler que la technologie n'est qu'une petite pièce du puzzle d'un bâtiment intelligent : ce n'est qu'une façon parmi d'autres de surmonter les défis. Un bâtiment intelligent commence en se posant les bonnes questions : quel problème doit être résolu ? Qu'est-ce qui doit être amélioré ou facilité ? Une fois les réponses connues, on peut alors choisir la bonne technologie à appliquer comme solution de bâtiments intelligents.
Derrière chaque bâtiment intelligent se cache une demande croissante de bande passante, de volonté de vitesses plus rapides et d'inclusion de la bande passante dans un plus grand nombre d'endroits afin de prendre en charge les nouvelles façons de travailler et de vivre.
De nouvelles approches de l'infrastructure réseau sont nécessaires pour répondre à ces besoins. Nous vous proposons six considérations importantes pour vous aider à faire passer les bâtiments intelligents de l'écrit à la réalité afin d'atteindre vos objectifs.
1. Standardiser les choix de matériaux
L’utilisation de blocs de construction similaires dans la conception de bâtiments intelligents peut résoudre les problèmes qui découlent de l’utilisation de systèmes difficiles à déployer, à entretenir et à gérer parce qu’ils sont construits différemment. Ces systèmes différents ne sont pas seulement frustrants, ils posent également des problèmes, notamment des coûts élevés, un déploiement lent, des temps d'arrêt et une évolutivité difficile, par exemple.
Lorsque les systèmes et composants informatiques sont modifiables, évolutifs, reproductibles et compréhensibles, il existe un vaste potentiel de gain de temps et d'argent en matière de conception, d'installation, d'exploitation et de maintenance.
À mesure que les exigences technologiques évoluent, des blocs de construction supplémentaires peuvent être ajoutés sans avoir à réorganiser totalement un système ou un espace entier.
La normalisation peut également réduire les besoins en formation et en résolution et identification des problèmes. Les composants sont faciles à comprendre car tout fonctionne de la même manière. Lorsque les systèmes et les composants ont une conception, un fonctionnement et une réaction similaires, les employés peuvent facilement les entretenir et résoudre les problèmes rencontrés.
2. S'appuyer sur des solutions basées sur des normes lorsque cela est possible
Les normes constituent l'un des moyens les plus significatifs de simplifier un réseau de bâtiments intelligents. Elles constituent un cadre pour la performance de la structure du câblage et une croissance soutenue, et elles évoluent en fonction de la technologie et des demandes.
Utilisez des câbles de catégorie et de classe optique, et gardez à l’esprit les exigences futures d’ajustement et de flexibilité lors de la sélection des produits. Le respect des normes de câblage établies dans l'industrie garantit le bon fonctionnement des applications d'aujourd'hui et de demain, mais certaines applications peuvent vous demander de vous écarter de ces normes.
Il est possible (parfois même optimal) de s'écarter des normes si l'environnement a des objectifs, des besoins ou des résultats anticipés spécifiques. Pensez aux situations où une caméra de surveillance doit être rapprochée d'un parking ou un point d'accès sans fil doit être placé à un endroit spécifique pour justement garantir un accès sans fil. Dans ces situations, selon l'environnement en place, les normes ne doivent pas toujours être respectées. Il se peut que les distances de câble doivent dépasser la limite de distance de 100 m, ou que plus de quatre connexions accouplées soient utilisées malgré les limitations fixées par les normes pour, par exemple, les câbles de catégorie.
Quand et comment vous vous écartez des normes en place dépendront de l'application, de la technologie, de la situation et de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. N'oubliez pas : les normes assurent l'interopérabilité et établissent des niveaux de performance minimum. Ils ne prennent pas en compte d’autres jugements de valeur (comme le coût, le temps, la maintenabilité, etc.).
3. Concentrez-vous sur les besoins de l'entreprise, pas sur les technologies
En se concentrant sur les besoins de l'entreprise et pas seulement sur la technologie, l'application amène le besoin. Par exemple, historiquement, l'industrie s'est appuyée sur les champs de connexion croisée (BIX ou 110) pour les applications vocales. Pourquoi ? Parce qu’à cette époque, les téléphones n’étaient pas mobiles. Ils n'ont pas bougé des bureaux. Bien que des connexions plug-and-play étaient disponibles, elles n'étaient pas nécessaires dans ces applications. À cette époque, l'utilisation d'une connexion RJ45 pour un téléphone de bureau n'offrait pas un avantage certain. Aujourd’hui, cependant, c’est une autre histoire.
Voici un bon rappel afin de commencer par s'intéresser aux besoins de l'entreprise. Si la modularité n’est pas nécessaire, pourquoi devrait-elle être fournie ? Par exemple, la connectivité plug-and-play est-elle nécessaire pour les appareils de contrôle d’accès ou les caméras de surveillance d’aujourd’hui ? Ces appareils devront-ils être connectés et déconnectés régulièrement ? Probablement pas. Dans ces cas, les connexions croisées IDC sont peut-être la bonne réponse. Les connexions plug-and-play sont une option, bien sûr, mais quelle valeur apporteraient-elles ?
4. Tenez compte des personnes, des processus et de l’impact
La conception d'un bâtiment intelligent nécessite une collaboration et une coopération à tous les niveaux.
Chaque membre de l’équipe a des expériences, des points de vue, des domaines d’expertise et des ego différents, et ils doivent tous être pris en compte. L'équipe peut impliquer plusieurs parties prenantes :
- Les entrepreneurs (communication basse tension, électricité, entrepreneurs spécialisés et autres)
- Les propriétaires, gestionnaires et clients et leurs partenaires respectifs
- Les consultants, intégrateurs, entrepreneurs et fournisseurs
- L' (ou les) intégrateur(s) de systèmes
- Les autres parties prenantes (service juridique, gestion des risques, conformité, etc.)
Ces perspectives ne s’invalident pas mutuellement. Au lieu de cela, les professionnels des TIC doivent trouver un terrain d'entente entre toutes ces parties prenantes et se focaliser sur les résultats souhaités.
Si l’infrastructure TIC traditionnelle représente 1 % du budget d’investissement d’un bâtiment, elle peut être considérée comme très petite par rapport aux aspects électriques et mécaniques du projet, qui peuvent être 10 à 20 fois plus importants. Mais cela signifie-t-il que le câblage des TIC n’est pas important ? Pas du tout. C'est toujours très important, mais il n’est peut-être pas pratique, responsable ou réaliste de s’attendre à ce qu’il soit séparé de sa fonction principale (c’est-à-dire électrique, architecturale ou mécanique).
C'est pourquoi les professionnels des TIC doivent apprendre à respecter les avis mais aussi s'entendre et s'associer avec d'autres membres de l'équipe afin de parvenir à un consensus sur ce qui a du sens pour le client tout en respectant les autres organisations, capacités et exigences du projet. Les résultats souhaités ne peuvent être atteints sans collaboration.
5. Utilisez les six V de la prise de décision
La conception de bâtiments intelligents nécessite des prises de décision intelligentes. Le succès se résume souvent à la gestion des six V.
- Vecteur : toutes les personnes et toutes les choses doivent se déplacer dans la même direction et vers la même source et le même objectif.
- Vitesse : Chacun et chaque chose doit décider du rythme auquel avancer ensemble pour que des progrès soient possibles.
- Variété : Gardez toujours l’esprit ouvert et envisagez une variété d’options pour vous assurer que le bon produit, le bon système ou la bonne solution est sélectionné.
- Véracité : Après avoir envisagé de nombreuses options, pensez également à l’aspect pratique. Certaines solutions sont-elles formidables à première vue, mais perdent de leur attrait après une recherche plus approfondie ? Il n’existe pas de média magique unique. Par exemple : ne décidez pas à l’avance que seul le câble de catégorie, uniquement la fibre ou uniquement le sans fil sera utilisé. Le support utilisé doit correspondre à l'application.
- Valeur: La valeur du projet et les attentes qui en découlent doivent être claires pour tout le monde dès le départ.
- Volume : Tenez compte de l’ampleur des objectifs que le projet tente d’atteindre d’un point de vue commercial afin de maintenir les objectifs et les priorités en vue.
6. Travaillez vers le bas
Pour la topologie du réseau, commencez par le haut puis descendez. Une approche descendante commence par les exigences commerciales et ensuite discute de la conception de réseau au niveau de la couche application. Cette topolgie descend ensuite le long du modèle OSI à sept couches, pour finir au niveau de la couche physique.
Découpler la topologie du réseau de la topologie du câblage et diviser la topologie du câblage en sections (couche 1 du réseau dorsal, couche 2 du réseau dorsal, câblage horizontal et de sortie/de station/d'appareil). La topologie du réseau dicte la façon dont les appareils communiquent entre eux. Du point de vue des appareils, la façon la plus efficace d'y parvenir est de relier directement les appareils.
Du point de vue de l'infrastructure TIC physique, cela crée un problème lorsque la topologie du réseau est reproduite dans le monde réel. Imaginez-vous une toile d'araignée qui relie chaque appareil directement à son commutateur. Est-ce possible ? Oui, mais cela crée du désordre, prend trop de temps et gaspille des ressources (espace au plafond, allées, conduits, pièces, etc.). D'autre part, une approche de câblage structurée s'adapte à tout en consolidant de manière sélective et en adoptant une approche mesurée et pratique pour atteindre l'objectif de « tout attaché à tout ».
L'état final idéal d'un bâtiment intelligent
Les gens veulent être connectés partout, quoi qu’il arrive, et les machines sur lesquelles nous comptons ont également besoin de cette connectivité. Les technologies émergentes renforcent cette demande, et de solides fondations de câblage sont nécessaires pour les soutenir et obtenir les résultats commerciaux attendus.
Pour chaque projet de bâtiment intelligent, un chemin évolutif doit toujours être défini. Chaque projet a un rythme, un cheminement, une approche et des attributions de responsabilités différents. La route vers la conception de bâtiments intelligents n'est jamais la même d'une organisation à l'autre.
Belden est là pour évaluer vos besoins en matière de bâtiments intelligents et vous aider à trouver la meilleure technologie pour y répondre. En savoir plus ici.
ARTICLES SIMILAIRES :
9 raisons pour lesquelles Belden soutient les bâtiments intelligents
Qu'est-ce qui rend un bâtiment « intelligent » ? Relever les défis des bâtiments intelligents
À propos de l’auteur
Henry Franc
Ingénieur d'applications de terrain
En mettant l'accent sur la conception, la planification et la construction de centres de données, Henry Franc agit en tant que conseiller de confiance pour des projets de grande envergure ou complexes dans tous les secteurs verticaux, évaluant les besoins commerciaux des clients et trouvant les meilleures options technologiques pour y répondre. Il a également été élu par ses collègues du secteur au poste de vice-président du Comité d'ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TR42.