Les derniers mois ont été chargés pour les groupes de codification (CMP) de la NFPA qui sont chargés d’examiner et de mettre à jour les chapitres 7 et 8 du National Electrical Code® (NEC, également connu sous le nom de NFPA 70).
De nombreux électriciens, inspecteurs, utilisateurs finaux, installateurs, ouvriers, spécialistes de laboratoires de tests et fabricants (y compris Belden) ont passé du temps à Torrance, en Californie, pour s’assurer que les dernières pratiques de sécurité et de technologie sont mises en œuvre dans la version 2026 du National Electrical Code, qui sera publié l’année prochaine.
En tant que membre du panel 3 d'élaboration du code NFPA 70 (méthodes et matériaux de câblage) et Code-Making Panel 16 (systèmes de signalisation), j'ai fait partie de ce processus crucial. La version 2026 du NEC comporte des changements importants que je souhaite partager avec vous.
Le thème de cette série de modifications du NEC est de maintenir la pertinence du code, ce qui est une façon élégante de dire que ces changements rendront les informations au sein du NEC plus faciles à trouver, à comprendre et à appliquer.
1. Suppression de l'indépendance du NEC Chapitre 8
Dans les versions précédentes du NEC, le chapitre 8, qui couvre les systèmes de communication et les câbles, était indépendant des exigences des chapitres 1 à 7 et n'y était pas soumis, sauf lorsqu'ils étaient spécifiquement référencés dans le chapitre 8. Cette indépendance a été créée parce que les systèmes de communication et les câbles sont installés différemment des circuits et des fils utilisés pour la distribution électrique.
Mais les systèmes d'alimentation électrique limités et gérés par défaut, auparavant distincts et séparés, mentionnés au chapitre 7, ainsi que les systèmes de communication mentionnés au chapitre 8, se transforment en systèmes complets au sein d'un seul câble (communication et alimentation), ce qui rend le travail de l'inspecteur plus difficile, ce qui signifie qu'il est temps de changer le NEC.
Au cours du dernier cycle de code, de nombreuses discussions au sein du comité ont eu lieu sur la suppression de cette déclaration d'exemption pour le chapitre 8, mais cela n'a pas eu lieu. Dans la version 2026, cependant, ce changement sera apporté pour créer un ensemble de normes plus cohérent et unifié.
2. Établir une définition des « câbles à énergie limitée »
La suppression de l'indépendance du chapitre 8 nous amène à un autre changement important du NEC pour 2026 : nous avons soutenu cette suppression de l'indépendance en créant le terme « câbles à énergie limitée » pour établir un terme unique de référence tout au long.
Les câbles et systèmes à énergie limitée des chapitres 7 et 8 sont courants (ils ne sont plus « spéciaux ») et se transforment en systèmes qui imitent les méthodes de câblage du chapitre 3, mais ne sont pas exactement les mêmes. Lorsqu’une méthode de câblage ne s’applique pas, l’utilisation d’un seul terme (par opposition à une liste exhaustive) pour définir une exception est plus facile à comprendre et prend en charge le flux unifié de tous les articles au sein du NEC.
La définition est la suivante :
Câble, énergie limitée. (câble à énergie limitée). Assemblage en usine d’un ou de plusieurs conducteurs ou fibres optiques utilisés pour les circuits et systèmes suivants :
- Circuits de classe 2
- Circuits de classe 3
- Circuits et systèmes de classe 4
- Systèmes à fibre optique
- Circuits de communication
- Circuits d’antenne communautaire de télévision (CATV)
- Circuits de communication à large bande basse et à faible puissance alimentés par le réseau
- Circuits et systèmes de communication dans les locaux
- Circuits d’alarme incendie à puissance limitée (PLFA)
La définition sera incluse dans l’article 100, ce qui permettra d’utiliser ce terme à l’échelle mondiale dans l’ensemble du NEC. Le regroupement de ces câbles sous un seul terme permet de comprendre plus facilement que les câbles à énergie limitée sont traités de la même manière, installés de la même manière et doivent être séparés des câbles à énergie non limitée.
3. Mouvement et consolidation des articles dans le chapitre 7 du NEC
Enfin, en raison de la suppression de l’indépendance du chapitre 8 et de la création d’une définition normalisée pour les « câbles à énergie limitée », de nombreux articles des chapitres 7 et 8 seront déplacés et regroupés en un nombre moins élevé d’articles. Ce mouvement permettra également au flux d’articles à énergie limitée de correspondre au flux d’articles dans les chapitres de premier plan.
Pour garantir la suppression appropriée de l'indépendance du chapitre 8, il était essentiel que nous nous assurions que les articles existants ne mentionnent pas quelque chose qui ne soutiendrait pas la manière dont l'industrie a toujours installé ses câbles. Cela permet à chacun de continuer à faire le travail qu’il a toujours fait. La consolidation des informations redondantes garantit également l’utilisation cohérente des exceptions pour les câbles à énergie limitée. Le plan issu des deuxièmes réunions de révision est d’avoir un article général qui couvre les méthodes générales de câblage et les exigences en matériaux, puis renvoie à d’autres articles qui sont nécessaires pour soutenir les nombreuses facettes des systèmes à énergie limitée.
Bien qu'il faille attendre la publication du deuxième rapport de révision pour obtenir une liste précise, voici à quoi ressemblent les dernières réunions : les articles 720, 721, 722, 723, 742 et 750 concernent toutes les parties du système à énergie limitée, les neuf autres comprenant des informations supplémentaires pour le système spécifique concerné.
- Article 720 : Installation d’un système à énergie limitée
- Article 721 : Sources d’énergie limitée
- Article 722 : Câble à énergie limitée
- Article 723 : Chemins de roulement, assemblages de routage de câbles et chemins de câbles pour systèmes à énergie limitée
- Article 725 : Circuits et équipements à puissance limitée de classe 2 et classe 3
- Article 726 : Circuits et équipements électriques gérés par défaut de classe 4
- Article 742 : Protection contre les surtensions des systèmes à énergie limitée
- Article 750 : Mise à la terre des systèmes à énergie limitée
- Article 760 : Systèmes avertisseurs d’incendie
- Article 772 : Systèmes de câbles résistants au feu — Type FR
- Article 800 : Exigences générales relatives aux systèmes de communication à l’extérieur et à l’entrée des bâtiments
- Article 810 : Systèmes d’antennes
- Article 820 : Antennes communautaires et systèmes de distribution de télévision et de radio
- Article 830 : Systèmes de communication à large bande basse et à faible puissance alimentés par le réseau
- Article 840 : Systèmes de communication à large bande alimentés par locaux
Heureusement, quand il s’est agi de savoir comment faire exister ces articles sans les exempter du reste du livre, nous avions un bon exemple à suivre. Un processus similaire a eu lieu avec l’article 770 du NEC concernant les câbles à fibre optique. À l’époque, les comités ont fait un excellent travail en ajoutant des clauses et des exceptions pour s’assurer que des exceptions étaient en place pour la fibre qui était destinée aux applications mentionnées au début du livre (systèmes haute et moyenne tension).
Anticiper NEC 2026
Après sa publication en tant que norme l'année prochaine, le Code national de l'électricité 2026 sera disponible sous forme de livre ou consultable en ligne. La meilleure façon d'en savoir plus sur le NEC est de prendre le temps de la consulter et de lire ce qu'elle dit.
Vous pouvez toujours accéder à une version gratuite du édition la plus récente du NEC en ligne (cliquez sur le bouton « voir l'accès gratuit »).
À mesure que les choses continuent de changer, nous vous tiendrons au courant de la publication du Code national de l’électricité de 2026. Si vous avez des questions, S'il vous plaît laissez-moi savoir.
Ressources connexes :
Un pionnier des télécommunications : la récente reconnaissance de Belden
Un aperçu du processus d'élaboration des normes de la NFPA
Pourquoi nous avons choisi de nous impliquer dans la création de normes pour les câbles
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.