Pour s'assurer que les dernières pratiques de sécurité et de technologie sont prises en compte et mises en œuvre, 18 groupes de codification (CMP) composés d'inspecteurs, d'utilisateurs, d'installateurs, d'ouvriers, de spécialistes de laboratoires d'essais et de fabricants (Belden inclus) collaborent pour réviser et mettre à jour le National Electrical Code (NEC, or NFPA 70).
La dernière mise à jour, actuellement en cours, aboutira au Code national de l’électricité de 2023. Sa publication est prévue plus tard cette année, avec une date de publication proposée en octobre 2022.’
Dans le cadre de cette révision, plusieurs nouveaux articles sont proposés. Ils couvrent des sujets allant de l'utilisation, de l'installation et les spécifications relatives à la conception des câbles d'interconnexion et des câbles d'instrumentation et la connexion de systèmes d'énergie alternative à l'équipement des services publics. Parmi ces articles figure une proposition de mise à jour qui aura un impact sur le câblage structuré : nouvel article 726, classe 4 (CL4) systèmes d'alimentation.
Vous pouvez entendre parler des systèmes de classe 4 également appelés systèmes de transfert d'énergie par paquets (PET), d'électricité numérique (DE), d'énergie pulsée, de systèmes de transfert intelligents ou de systèmes d'énergie à gestion des pannes (FMP). ™ Contrairement aux circuits à puissance limitée de classe 2 et de classe 3, les systèmes de classe 4 ne limitent pas la sortie de la source d'alimentation.’ Au contraire, ils limitent l'énergie et la puissance disponibles dans un état de défaut, y compris le contact humain, l'arc électrique et les défauts résistifs. En d'autres termes : ils surveillent les défauts et contrôlent la fourniture d'énergie pour limiter les défauts d'énergie. Cela rend les systèmes de classe 4 tout aussi sûrs—sinon plus sûrs—que les systèmes de classe 2 et de classe 3, ce qui leur permet d'être installés par les mêmes équipes qui installent le câblage de catégorie.
Pendant que je travaillais sur le Code national de l'électricité 2023 est en cours— y compris l'ajout éventuel de systèmes d'alimentation de classe 4— nous avons pensé que ce serait le bon moment pour examiner le processus de développement suivi par la NFPA. Il’ Il s’agit d’un processus ouvert et consensuel qui encourage la participation du public à chaque étape.
Si notre secteur suit ces normes pour garantir l'uniformité, la performance, la compatibilité et la sécurité, peu de gens comprennent le fonctionnement du processus de développement. Comme Belden est impliqué dans le développement, nous avons voulu donner un aperçu des coulisses du processus par lequel une norme NFPA devient une norme.
Bien qu'ils’ En explications simplifiées, ces quatre étapes fournissent un aperçu utile du fonctionnement du processus du début à la fin.
Étape 1 : participation du public
Quiconque’ Les personnes intéressées disposent d'un certain délai (généralement quelques mois) pour soumettre électroniquement leurs commentaires sur une norme existante ou sur un nouveau projet de norme basé sur l'édition la plus récente.
Après la date de clôture, une première réunion de préparation est organisée, au cours de laquelle le comité technique examine et fournit des réponses à cette contribution publique. Chaque suggestion est évaluée et examinée, puis fait l'objet d'un vote positif ou négatif en fonction des données pertinentes. Les révisions qui passent le vote lors de la première réunion de préparation sont publiées dans le rapport de la première ébauche.

La première réunion d’élaboration du Code national de l’électricité 2023 a eu lieu en janvier 2021. Les commentaires du public ont été acceptés de la mi-mai à la mi-septembre 2020.
Étape 2 : commentaires du public
Une fois le premier projet de rapport publié pour examen, toute personne qui’ Les personnes intéressées peuvent à nouveau soumettre un commentaire sur le projet, qu'il soit’ s'agissant de soutenir ou d'objecter à une norme existante ou à un nouveau projet de norme.
Une fois ce délai écoulé, une deuxième réunion est organisée, au cours de laquelle le comité technique examine à nouveau les commentaires et y répond.
La deuxième réunion de préparation pour le National Electrical Code 2023 s'est tenue en octobre 2021.
Étape 3 : réunion technique de la NFPA (session technique)
Lorsque les étapes de participation et de commentaires du public sont terminées, le public a une dernière chance de débattre et de discuter des problèmes. Cela se produit lors de la réunion technique de la NFPA, qui a lieu au Conférence de la NFPA & Expo chaque année en juin.
Pendant ce temps, si l'auteur initial d'un commentaire public (ou une personne désignée pour le représenter) n'est pas’ S'ils ne sont pas satisfaits du travail du Comité technique, ils peuvent alors déposer un NITMAM (avis d'intention de présenter une motion) pour être entendus pour examen et débat pendant la Réunion technique de la NFPA— à condition qu'ils déclarent à l'avance leur intention de faire un NITMAM.
Si aucune NITMAM n'est soumise ou certifiée comme appropriée pour une norme spécifique, alors la norme est envoyée au conseil des normes pour publication au lieu d'être placée à l'ordre du jour de la réunion technique de la NFPA. Ces normes sont appelées “ Normes de consentement,” ce qui signifie qu'aucune discussion supplémentaire à leur sujet n'est nécessaire.
Les appels seront entendus et votés pour le Code national de l'électricité de 2023 lors de la conférence de la NFPA & Expo en juin 2022.
Étape 4 (étape finale) : recours du conseil et émission des normes
Lorsque le conseil des normes se réunit pour publier une norme NFPA, il examine également les recours liés à cette norme.
Après avoir entendu tous les recours, le conseil des normes publie la norme NFPA officielle (sous réserve d'un examen limité par le conseil d'administration de la NFPA). À partir de là, la nouvelle norme entre en vigueur 20 jours après sa publication.
Après cela’ s'il est publié en standard, il sera disponible pour une consultation gratuite en ligne. La meilleure façon d'en savoir plus sur le NEC est de prendre le temps de la consulter et de lire ce qu'elle dit.
Ce lien vous amène au site Web de la NFPA où vous pouvez accéder à une version gratuite de l'édition la plus récente du NEC (cliquez sur le “ accès libre” bouton en haut de la page).
Nous continuerons de vous tenir au courant de la publication du Code national de l'électricité 2023. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir .
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.