Evolution of Fiber webinar hero

 

La demande en fibre n'a jamais été aussi forte. Il est déployé de plus en plus souvent, et dans de nouveaux types d'applications, en raison de son potentiel de bande passante illimitée, de sa sécurité intégrée, de son immunité au bruit EMI/RFI et de sa capacité à gérer de vastes quantités de trafic.

 

Auparavant, le déploiement de la fibre était généralement réservé à un objectif très précis : engendrer des connexions physiques entre les pays et les continents. Au fil du temps, cependant, l’utilisation de la fibre s’est étendue pour établir des liens entre les villes et les régions, puis pour connecter les campus et les bâtiments.

 

Aujourd'hui, la fibre devient encore plus localisée. On la trouve dans des applications existantes et entièrement nouvelles dans le cadre de réseaux principaux internes et de centres de données, de stades et de palais des sports à la pointe de la technologie, ainsi que des environnements de diffusion ultramodernes. Il prend en charge des technologies telles que les réseaux optiques passifs (PON), la 5G, les systèmes d'antennes distribuées (DAS) et l'AV. Et il y a beaucoup plus cas d'utilisation de la fibre optique à l'horizon.

 

Par exemple, le secteur connaît une tendance appelée « fibre deep », où les systèmes et opérateurs de télévision par câble ou par diffusion directe poussent la fibre plus profondément dans le réseau pour rapprocher le contenu OTT des clients. Cela les prépare à fournir davantage de services FTTx à l'avenir et à offrir à leurs clients un excellent service et un temps d'attente réduit.

 

Alors que de nouveaux cas d'utilisation continuent d'émerger, il y a quatre choses que les intégrateurs doivent savoir sur la façon dont la fibre optique affectera leur travail.

 

1. Il faudra beaucoup plus de techniciens pour installer la fibre

Bien qu'il y ait quelques similitudes entre la fibre et le câble cuivre, il existe également des différences considérables :

 

  • Le câble en fibre optique fonctionne différemment du câble en cuivre. Le cuivre transmet les signaux sous la forme d'impulsions électriques tandis que la fibre optique transmet les signaux sous forme d'impulsions lumineuses.
  • La fibre utilise un langage différent de celui du câble en cuivre (« connecteurs et adaptateurs » par rapport à « prises et fiches », par exemple).
  • Les câbles en fibre optique sont plus fragiles que les câbles en cuivre, ils doivent donc être manipulés différemment pour éviter de les endommager pendant l'installation.
  • La propreté est importante dans l'installation des fibres. Une connexion sale peut réduire la puissance du signal optique.

 

Étant donné que de plus en plus d'entreprises s'appuient sur la fibre pour prendre en charge des applications gourmandes en données telles que l'intelligence artificielle, l'automatisation et la réalité virtuelle, les intégrateurs auront besoin de davantage de techniciens et d'installateurs qualifiés pour installer des systèmes à fibre optique.

 

Dans le secteur des télécommunications, par exemple, on prévoit que la prévalence des réseaux à large bande en fibre optique et de la 5G à elle seule créera le besoin de 850 000 emplois supplémentaires dans le domaine des technologies de la fibre optique d'ici 2025 !

 

En plus d'embaucher plus de travailleurs, vous pourriez aussi commencer à chercher des solutions pour la fibre qui soient plus rapides et plus faciles à installer afin que vos techniciens puissent en faire plus en moins de temps.

 

2. Le nombre de connexions à la fibre optique va augmenter

Les terminaisons de fibres sont passées de quelques dizaines dans un projet à des centaines, des milliers et bien plus encore. Belden a été impliqué dans un récent projet de centre de données avec un nombre de câbles de plusieurs millions.

 

À mesure que câbles en fibre optique sont déployés, davantage de connexions en fibre optique suivront. À mesure que le nombre de connexions augmente, l'efficacité de la fibre est essentielle pour garantir le temps de fonctionnement et une maintenance efficace. Dans le cas contraire, les choses peuvent très vite devenir écrasantes (et très désordonnées).

 

Trouver des solutions capables de soutenir un nombre élevé de fibres tout en assurant l'évolutivité (la capacité de prendre en charge encore plus de connexions de fibres à l'avenir) sera essentiel pour aider vos clients à maintenir temps de fonctionnement et à répondre à la demande.

 

3. Davantage d'options de fibre seront disponibles

Si vous ne l’avez pas encore remarqué, vous le remarquerez bientôt : il existe de nombreux choix à faire en matière de câble à fibre optique. Vous pouvez trouver des câbles en fibre optique avec différent(e)s :

 

  • Construction :  chemisée, blindée, à tampon serré, à tube libre, etc.
  • Nombre de brins : allant de très élevé (1 728 ou plus) à un seul brin
  • Notes : plénum, colonne montante, aérienne, souterraine, etc.

 

Vous pouvez également trouver des solutions conçues pour des applications spécialisées qui impliquent beaucoup de flexibilité, des températures extrêmes, de l'humidité, des petits espaces, etc., ou des projets qui nécessitent la capacité de fournir de l'énergie et des données sur un seul câble à fibre optique (fibre hybride).

 

À mesure que de nouveaux cas d'utilisation de la fibre se développent, de nouvelles solutions continuent d'émerger.

 

Belden Câbles à fibres optiques OptiTuff™ Mini, par exemple, utilisent un matériau thermoplastique avancé et renforcé comme alternative économique et de qualité supérieure au câble blindé métallique traditionnel. Ce sont les seuls câbles qui combinent la durabilité des solutions blindées métalliques avec les performances et la facilité d'installation des solutions non blindées.

 

Notre câble ruban flexible fournit la plus haute densité de connectivité disponible tout en offrant un petit diamètre extérieur et une superbe flexibilité, ce qui le rend plus rapide et plus facile à manipuler que le câble ruban traditionnel, et crée des possibilités d'installation dans les chemins étroits et les petits conduits.

 

4. Les nouveaux développements technologiques en matière de fibres vont se poursuivre

Les utilisations de la fibre changent, tout comme la technologie de la fibre. Nous entendons des discussions de l’industrie sur des développements récents tels que :

 

  • Nouveaux composants de polarité et méthodes
  • Connecteurs plus petits à deux fibres MDC
  • Nouveaux connecteurs multifibres MMC
  • Câbles multiconducteurs à fibres qui contiennent plusieurs noyaux dans la même gaine
  • La photonique au silicone est utilisée pour la communication par fibre

 

D'autres innovations sont encore en laboratoire, il n'y a donc pas lieu d'y penser ou de les planifier pour l'instant. Ils ne se dirigent pas vers nous de sitôt, mais ils sont toujours de bons rappels du fait que la fibre est en constante évolution.

 

 Pour en savoir plus sur l'avenir du câblage en fibre, écoutez notre récent webinaire, où nous explorons le fonctionnement de la fibre et les composants nécessaires pour créer et construire une solution de câblage en fibre haute performance.

 

 

ARTICLES SIMILAIRES :

 

Gagner de la place tout en gérant un grand volume de fibre optique

Fibre ou cuivre : quand choisir quel câble

5 avantages uniques du câble à fibre optique

À propos de l’auteur

Ron Tellas

Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden

Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.