Améliorer l'usage de l'énergie d'un centre de données offre de nombreux avantages. Cela permet de réduire les coûts d’exploitation, de diminuer la consommation d’énergie et de prolonger le cycle de vie des serveurs et autres équipements informatiques. Mais c'est également important pour une autre raison : la consommation d'énergie du centre de données a un impact sur la fiabilité.’
Lors d'un récent événement LinkedIn Live avec Chrissy Olsen, directrice mondiale des centres de données, Henry Franc, architecte de solutions technologiques, Denis Blouin, ingénieur de support sur le terrain et moi-même, nous avons discuté de la manière d'optimiser la consommation d'énergie des centres de données et nous souhaitions partager certaines de nos idées avec vous. —
Au fil des années, les résultats de l'enquête sur le secteur des centres de données de l'Uptime Institute révèlent systématiquement que les temps d'arrêt des centres de données sont le plus souvent imputables à des pannes de courant.’ En 2021, 43 % des pannes dans les centres de données provenaient de coupures de courant. (les problèmes de réseau, les défaillances du système de refroidissement et les problèmes de logiciel/informatiques sont certaines des autres causes..)
Et la bonne nouvelle dans tout ça ? Des processus et protocoles de redondance adaptés peuvent permettre de prévenir de nombreuses pannes d'électricité dans les centres de données. Voici cinq conseils qui résultent de notre récente discussion sur l'optimisation de l'utilisation de l'énergie dans les centres de données.
1. Déterminez le temps d'arrêt que vous pouvez vous permettre
Avant d'aborder les stratégies visant à optimiser l'utilisation de l'énergie du centre de données et à réduire les temps d'arrêt, il est important de déterminer les besoins de votre organisation en termes de disponibilité. ’ Chaque minute d'interruption de service entraîne une perte d'argent et de productivité. Les coûts horaires des temps d'arrêt peuvent atteindre $1 millions ou plus pour 44 % des entreprises américaines, selon la 12e enquête annuelle 2021 de l'ITIC sur le coût horaire des temps d'arrêt.’ Quel temps d'arrêt pouvez-vous supporter sans conséquences négatives importantes ? La réponse dépend de votre encadrement, clients, type d'organisation et de nombreux autres facteurs.
Par exemple, des services de messagerie classiques n'ont pas forcément les mêmes critères que des transactions financières. Quelques minutes d’indisponibilité qui empêchent l’envoi et la réception des e-mails n’ont pas autant d’impact que les temps d’arrêt qui empêchent les banques et les détaillants en ligne de faire des affaires.’ Souvenez-vous que vous pouvez déterminer la disponibilité d'un centre de données et les niveaux de redondance en vous basant sur les besoins, en évitant de le sur- ou sous-équiper.
2. Conception pour une utilisation optimale de l'énergie
La conception du centre de données est importante lorsqu'il s'agit d'optimiser la consommation d'énergie—et voici’un exemple. Nous avons travaillé avec une organisation qui a choisi de développer son propre centre de données d'entreprise après avoir loué durant plusieurs années en colocation un espace dans un établissement de centre de données.
Le nouveau centre de données abritait 24 racks avec une alimentation triphasée de 30 A dans chaque rack. La conception comprenait un système de refroidissement surdimensionné et une alimentation en amont sous-dimensionnée ce qui posait un problème de disponibilité. En effet, lorsqu'un rack tombait en panne, cela pouvait entraîner la panne de l'ensemble du centre de données.
Pensez à cette histoire au moment de concevoir votre centre de données afin de tenir compte de la disponibilité et de l'utilisation optimale de l'énergie.
3. Ne négligez pas les opérations et la maintenance’
Les opérations et la maintenance sont tout aussi essentielles que la conception lorsqu'il s'agit d'optimiser l'énergie. Elles forment ensemble un tabouret à trois pieds : les trois composants sont nécessaires pour qu'un centre de données puisse fonctionner seul.
Par exemple, la maintenance peut comprendre des contrôles visuels réguliers des systèmes et de l'équipement pour vérifier des éléments comme l'humidité, la poussière, un éclairage correct, le bruit, des composants desserrés et des températures trop élevées ou trop froides qui pourraient indiquer un problème plus important.
Nous suggérons également des tests de basculement réguliers—mensuels, trimestriels, annuels et semestriels—pour garantir que les systèmes de sauvegarde redondants fonctionnent afin de permettre à l'entreprise de continuer à fonctionner en cas de panne de l'équipement principal.
4. Aborder le facteur humain
Les pannes de courant dans les centres de données peuvent être causées par deux éléments :
- Des incidents évitables (une déconnexion involontaire, une activation de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, etc.)
- Des sinistres (éléments que vous ne pouvez pas contrôler, comme la météo ou des problèmes avec le réseau électrique)
Les pannes causées par une simple négligence ou une erreur humaine ont souvent lieu suite à l'absence de processus et protocoles, un manque de maintenance ou même du fait que des personnes relâchent leur vigilance et présument qu'elles peuvent prendre des raccourcis.
Des améliorations simples comme un étiquetage du centre de données ou un code couleur peuvent aider à les éviter. Certains de nos clients de centres de données choisissent d'utiliser des couleurs spécifiques—jaune et bleu, par exemple—pour représenter les alimentations A et B qui prennent en charge les commutateurs et les serveurs. Ainsi, on voit facilement quels composants appartiennent à quelle source d'alimentation.
Une autre erreur simple consiste à débrancher l'alimentation ! Les cordons d'alimentation avec des dispositions de verrouillage intégrés peuvent éviter de les débrancher accidentellement lorsqu'on introduit les mains dans le rack pour attraper un connecteur pour fibre. Les cordons de raccordement traçables peuvent également être utilisés pour identifier et tracer facilement les connexions réseau—et empêcher la déconnexion accidentelle du mauvais cordon de raccordement.
Autre conseil de pro : si vous disposez d'une technologie permettant d'éviter une interruption de service non planifiée, veillez à l'utiliser ! Nous avons vu des clients consacrer beaucoup de temps et d'efforts au maintien de la disponibilité et de la disponibilité, mais manquer des opportunités qui se présentaient juste devant eux.’ Exemple concret : investir dans des unités de distribution de l'alimentation (PDU) avec surveillance des sorties mais ne pas surveiller leur statut !
5. Maintenir l'équilibre des charges électriques
Un équilibrage de charge approprié—adapté à la consommation de courant sur chaque phase—maintient les coûts d'exploitation sous contrôle et réduit les temps d'arrêt.
Par exemple, nous avons vu un centre de données déployer des PDU triphasés de 400 V. Les phases n'étaient pas équilibrées en raison d'erreurs de calcul, ce qui a fait sauter leurs PDU et a provoqué une panne.
L'équilibrage des charges est également un élément important à prendre en compte pour la redondance. Si une alimentation électrique subit une panne (côté A, par exemple), le côté B ne peut pas être surchargé.’ Dans le cas contraire, un disjoncteur se déclenche et entraîne une interruption de service non planifiée. Pour éviter une surcharge, nous recommandons de rester dans une capacité de 80 % du PDU (40 % par côté).
Votre expert en alimentation de centres de données
Personne ne s'attend à ce que vous soyez un expert en alimentation de centre de données.—Vous avez juste besoin de quelqu'un vers qui vous tourner lorsque vous avez des questions. La technologie et les meilleures pratiques évoluent tellement rapidement qu'il peut être difficile de garder la cadence.
Belden peut être votre ressource pour l'optimisation de l'alimentation de votre centre de données. Nous serons heureux de répondre à vos questions et de vous aider à atteindre le niveau de disponibilité dont vous avez besoin.’ Pour en savoir plus sur l'optimisation de l'alimentation de votre centre de données, visionnez notre récent LinkedIn Live !
ARTICLES SIMILAIRES :
3 considérations importantes pour l'alimentation du centre de données
5 moyens d'améliorer la durabilité de votre prochain projet de centre de données
Découvrez la double alimentation dans les centres de donnéesÀ propos de l’auteur
Shad Sechrist
Ingénieur en solutions de prévente pour les centres de données
Lorsque Shad Sechrist a rejoint Belden en 2021, il a apporté avec lui plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la fabrication électrique et électronique, notamment dans la conception de centres de données, le conseil en infrastructure de bâtiments et la conception de réseaux. Il aide à fournir des solutions complètes de centres de données aux clients d'entreprise de Belden, en se spécialisant dans la sélection de produits, la logistique, la gestion de projet et l'amélioration des processus. Son approche consultative permet non seulement aux clients d'obtenir les réponses dont ils ont besoin, mais elle les aide également à en savoir plus sur leur infrastructure physique.