Entrepôt automatisé. Des boîtes contenant des pièces de rechange se déplacent sur un convoyeur
Mots clés associés

Le déploiement mondial de la technologie 5G en 2019 a marqué une étape majeure dans les communications sans fil, car il a ouvert la porte à des communications ultra-fiables et à faible latence et à une densité élevée d’appareils.

Bien que cette cinquième génération de communications mobiles soit encore en cours de déploiement dans de nombreux endroits, l’industrie est toujours tournée vers l’avenir. En conséquence, l'entreprise se concentre déjà sur le lancement de la prochaine norme de communication mobile : la 6G.’

Les applications émergentes telles que la réalité augmentée et virtuelle, les opérations autonomes et l’automatisation intelligente repoussent les limites des réseaux 5G car elles nécessitent des niveaux de bande passante qui dépasseront bientôt ce que la 5G peut offrir de manière fiable.

L’attention se tourne maintenant vers la 6G pour prendre en charge des vitesses de niveau térabit, une latence de l’ordre de la microseconde et une connectivité transparente.

Comment les normes de communication mobile sont-elles élaborées ?

Les normes de communication mobile telles que la 3G, la 4G, la 5G et la 6G sont développées dans le cadre d'un processus collaboratif mondial géré par le 3GPP (3rd Generation Partnership Project).

Le 3GPP fonctionne par phases appelées “cycles de publication.” Tous les 18 mois, certaines fonctionnalités et détails techniques sont revus, développés, convenus et ajoutés à la norme. Cela permet à la norme d’évoluer progressivement au fil du temps pour assurer sa compatibilité mondiale.

Quand la 6G sortira-t-elle ?

Bien que les réseaux 5G soient encore en cours d'extension et d'amélioration, l'industrie a commencé à se concentrer sur la 6G il y a deux ou trois ans, lorsqu'elle a commencé à créer des normes techniques et à définir les fonctionnalités de la 6G.’

La 6G est encore en cours de développement et ses aspects spécifiques sont encore en cours de définition et de détail. Son lancement est prévu pour le début des années 2030, mais toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles lors de son lancement.’

Quelles sont les différences entre 5G et 6G ?

Les principales différences entre la 5G et la 6G sont liées à la vitesse, à la latence et à la capacité.

  • Vitesse : La 5G a une vitesse de transmission maximale de 20 Gb / s, tandis que diverses valeurs de vitesse sont en cours de discussion pour 6G. L’objectif est d’atteindre une vitesse de transmission jusqu’à 1 000 fois plus rapide que la 5G.’
  • Latence: Alors que la 5G favorise une latence d’environ 1 ms, un réseau 6G promet des latences nettement inférieures à cela.
  • Capacité : la 5G peut gérer jusqu’à 1 million de terminaux en 1 km carré, selon l’environnement. La capacité varie en fonction du nombre d’obstacles, du type de matériaux de construction utilisés et de la densité des appareils connectés. Par conséquent, la capacité maximale pourrait ne pas être atteinte dans un stade de football  Avec de nombreux participants dans un espace confiné, ou dans une usine automobile contenant du métal qui réfléchit et bloque les signaux. En comparaison, les réseaux 6G promettent de gérer plus de points de terminaison en même temps par rapport à la 5G.

Quels sont les cas d’utilisation de la 6G par rapport à la 5G ?

Les améliorations de la 5G à la 6G offrent de nouvelles possibilités pour les applications qui nécessitent une connectivité de données en temps réel (temps de transmission garanti). Ceci est crucial pour les scénarios impliquant des véhicules autonomes et le fonctionnement à distance des machines.

La 5G peut déjà prendre en charge la connectivité de données en temps réel, mais la vitesse peut faire défaut. Par exemple, les robots télécommandés et les AGV  (véhicules à guidage automatique) peuvent se déplacer plus lentement ou avoir des temps de réaction plus longs. Cela ne serait évidemment pas pratique pour un véhicule autonome roulant à 130 km/h sur autoroute. Pour ce type d'applications, la 6G promet une vitesse accrue.

Alors que les réseaux OT bénéficient déjà de l’intégration de la 5G aujourd’hui, la 6G promet une connectivité encore meilleure pour les capteurs et les dispositifs portables dans les applications de l’Internet industriel des objets (IIoT), ainsi qu’une couverture plus fiable et stable.

La 6G prendra également en charge la communication et la détection conjointes (JCAS). Cela permet à la transmission de données de servir un double objectif, non seulement en transférant des informations, mais aussi en détectant l’environnement, ce qui en fait une fonctionnalité précieuse pour des industries telles que la fabrication, l’entreposage et les soins de santé.

Quelle est la relation entre la 6G et l’IA ?’

Les applications d’IA pour les appareils mobiles sont en plein essor, qui s’étendront également aux domaines professionnels, tels que les environnements industriels, pour soutenir des actions telles que les procédures d’installation et de maintenance assistées ou guidées.

Mais l’IA nécessite de grandes quantités de données pour apprendre et s’améliorer. Dans la plupart des cas, cette formation se déroule hors ligne. À la fin d’un quart de production, par exemple, les machines téléchargent des données vers le cloud ou le cloud edge, où l’IA est formée lorsqu’elle n’est pas en fonctionnement. L’IA nouvellement formée est ensuite téléchargée et rechargée.

Réunir la 5G et l’IA a ses limites. Les volumes de données nécessaires à la prise en charge des applications d’IA sont trop importants pour être traités dans le cloud. Avec la 6G, cependant, il sera possible pour les applications d’IA de fonctionner directement dans le cloud. Il ne sera pas nécessaire de le connecter à un point de terminaison.

Qu'est-ce qui est différent dans la conception du réseau 6G qui permet ces nouvelles capacités ?’’ Les réseaux 6G sont construits de manière similaire aux réseaux mobiles/cellulaires traditionnels, tels que la 5G et la 4G (LTE). Ils ont les composants habituels, tels que :

  • Équipement utilisateur (UE)
  • Réseaux d’accès (AN)
  • Réseau central

La nouveauté de la 6G, cependant, est que, dans l'AN, il y a’ c'est un moyen avancé de diriger les signaux sans fil via la formation de faisceaux. Cela se fait avec des surfaces reconfigurables et pris en charge par l’IA. En intégrant l’IA, la 6G promet d’améliorer la productivité industrielle.

Préparer votre réseau à l’ère de la 6G

L’évolution de la 5G à la 6G donne aux industries l’occasion de redéfinir leur façon de communiquer, d’automatiser et de fonctionner. Avec des vitesses ultra-élevées, une latence extrêmement faible, une capacité améliorée et une intelligence réseau basée sur l’IA, la 6G ouvrira de nouvelles applications qui stimuleront l’innovation.

Belden’ Les solutions de connexion complètes prennent en charge l'ensemble du cycle de vie des technologies en évolution. Nous pouvons vous aider à adopter en toute confiance la technologie de nouvelle génération tout en veillant à ce que vos systèmes existants maintiennent les performances, la sécurité et l’évolutivité.

 

En savoir plus sur la façon dont nous collaborons.

 

Liens associés :