Vendor-agnostic Interoperable Solutions for In-Building Wireless Networks

 

Cependant, dans de nombreux cas, la couverture sans fil à l'intérieur des bâtiments varie encore d'un endroit à l'autre. Vous disposez peut-être du dernier appareil 5G et d'un forfait de données illimité, mais vous ne parvenez toujours pas à obtenir une connexion stable pour passer un appel, envoyer un e-mail ou participer à un appel vidéo. Que se passe-t-il ? C'est probablement l'environnement.

 

Une mauvaise connectivité mobile à l’intérieur ne peut pas toujours être imputée à l’opérateur sans fil. Très souvent, le bâtiment lui-même empêche les signaux cellulaires de pénétrer à l'intérieur. Les matériaux comme le métal, le verre teinté, la brique et le béton agissent comme des barrières physiques qui ralentissent ou empêchent la pénétration des signaux.

 

L'importance de pouvoir choisir ses technologies sans fil à l'intérieur d'un bâtiment

 

Chaque bâtiment est unique, tout comme leurs réseaux sans fil internes.

 

Les réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments doivent être conçus pour surmonter les obstacles au signal et supporter les niveaux d'utilisation prévus. Il n’existe pas d’approche universelle, ni de bonne ou de mauvaise réponse pour parvenir à la connectivité. Différentes technologies telles que la 5G, le CBRS, le LTE privé et le Wi-Fi 6/6E peuvent être utilisées ensemble pour offrir la bonne combinaison de débit élevé, de faible latence et de capacité élevée qui maintient les organisations productives et résilientes.

 

En d'autres termes : la meilleure façon de déployer le sans fil dans les bâtiments dépend de votre bâtiment, de votre technologie existante, de votre budget et de la qualité de service dont vous avez besoin. Un système sans fil intégré au bâtiment doit être conçu en fonction de ce qui est important pour votre organisation, vos utilisateurs et ce que vous envisagez pour l'avenir.

 

​​​​​​​Si vous avez le budget nécessaire et que vous avez besoin de niveaux élevés de qualité de service, alors un réseau cellulaire (bande sous licence) peut être envisagé pour votre avenir. Si vous disposez d'un réseau existant, que vous souhaitez utiliser votre Wi-Fi existant et que vous devez vous assurer que vous êtes prêt à apporter la 5G à l'intérieur, il existe également des moyens d'y parvenir.

 

Quelles que soient les technologies que vous choisissez pour votre réseau sans fil interne, la disposition et les éléments utilisés pour les prendre en charge seront très similaires. L’infrastructure doit fonctionner en coulisses pour vous offrir une flexibilité totale dans le choix de ce qui fonctionne le mieux, sans restreindre ni limiter votre innovation.

 

Une fois que vous avez identifié la technologie dont vous avez besoin, votre couche 0 doit fournir des solutions de connectivité et de câblage de bout en bout qui prendront toujours en charge votre réseau sans fil interne. Connectez le(s) système(s) de votre choix sans être contraint(e) de travailler avec une technologie ou un fournisseur spécifique.

 

Pourquoi les solutions indépendantes des fournisseurs sont importantes : un exemple concret

 

Lorsque les projets à forte intensité technologique ne sont pas limités par les exigences ou les limitations des fournisseurs, des choses passionnantes peuvent se produire.

 

Exemple concret : Circa Resort & Casino Las Vegas. Les propriétaires voulaient créer un bâtiment intelligent qui offre un divertissement différent de tout autre lieu. Pour ce faire, ils savaient que leur technologie devait également être différente.

 

Au lieu d'utiliser une alimentation CA dédiée comme la plupart des bâtiments, les propriétaires souhaitaient utiliser Digital Electricity™ (DE) pour l'infrastructure de distribution d'énergie principale du complexe, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Au lieu d'être alimentés en courant alternatif, les appareils tels que les lampes, les interrupteurs, la climatisation des chambres et les points d'accès sans fil seraient alimentés en DE.

 

Des solutions interopérables étaient indispensables pour que le site puisse continuer à sortir des sentiers battus et à déployer les technologies émergentes de manière innovante. Les câbles électriques numériques Belden — les premiers câbles de classe 4 certifiés UL du secteur — prennent en charge ce nouveau type d'infrastructure de distribution d'énergie ; ils fournissent en toute sécurité une puissance importante sur de longues distances à l'aide de petits conducteurs et permettent au Circa ResortCasino Las Vegas d'innover sans sacrifier sa vision ni être limité. &

 

L'interopérabilité facilite les mises à niveau

 

Au fil du temps, les réseaux sans fil des bâtiments devront être mis à niveau. Si le matériel et les logiciels sont fournis par un seul fabricant, les modifications et mises à niveau futures devront probablement également provenir de lui, ce qui peut être restrictif.

 

Pour faciliter les ajustements futurs, vous devez être en mesure de remplacer les composants sans interruption. Cela n'est possible qu'avec des solutions interopérables et véritablement indépendantes des fournisseurs, qui vous permettent d'être suffisamment souple pour vous adapter à tout ce que la technologie vous réserve. Vous pouvez effectuer les changements et les mises à niveau nécessaires sans dépendre d'un seul fournisseur ou vous battre pour trouver des composants lorsque ce dont vous avez besoin n'est plus disponible.

 

Une solution sans fil interopérable en bâtiment vous permet de sélectionner manuellement les meilleurs composants et logiciels pour vous, quel que soit leur fabricant. Vous pouvez répondre à vos exigences en matière de performances et de coûts sans vous soucier des implications à long terme des fournisseurs et des composants que vous choisissez.

 

Notre engagement en faveur des infrastructures sans fil dans les bâtiments

 

Votre organisation et vos projets sont uniques en leur genre. Vous devriez pouvoir adopter n'importe quelle technologie ou approche des solutions que vous souhaitez afin de construire le réseau sans fil dont vous avez besoin.

 

Les solutions d’infrastructure de Belden sont indépendantes des fournisseurs d’équipements sans fil et actifs. Nos solutions interopérables et indépendantes des fournisseurs peuvent prendre en charge l'approche que vous souhaitez pour construire votre réseau.

 

Nos spécialistes internes ont participé à de grands projets sans fil impliquant des centaines de kilomètres de câblage et de connectivité. Vous trouverez nos solutions partout : des stades, des quartiers de divertissement et des campus médicaux aux usines de fabrication, aux bureaux et aux agences gouvernementales.

 

Parce que nos produits sont intégrés sur les plateformes Ranplan et iBwave, nous pouvons être sollicités dès le début de votre projet de réseau sans fil à l'intérieur d'un bâtiment. En savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider.

 

 

ARTICLES SIMILAIRES :

Le secret du pilotage sans fils des bâtiments : trouver le bon partenaire

Qui va gagner au final : le sans fil avec ou sans licence ?

Des moyens plus rapides et plus faciles de concevoir des réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments

 

À propos de l’auteur

Steve Carroll

Directeur des comptes à l'international, fournisseurs de services, Infrastructure 5G

Fort de plus de deux décennies d'expérience dans les technologies et infrastructures sans fil, filaires et IoT, Steve Carroll a rejoint l'équipe de Belden en tant que directeur de compte mondial pour les fournisseurs de services et l'infrastructure 5G début 2021. Il se concentre sur l'aide aux clients pour créer des solutions commerciales évolutives qui augmentent la productivité et la communication tout en minimisant les risques.