OLTS ou OTDR : quel est le test acceptable pour la certification fibre ?
La fibre est l’épine dorsale de l’infrastructure critique d’aujourd’hui, et ce n’est pas une exagération.
Elle prend en charge les chirurgies robotiques qui sauvent des vies. Elle facilite les transactions à grande vitesse. Elle crée la base d’expériences interactives pour les fans. Mais elle doit être installée correctement pour fonctionner dans ces capacités.
Un déploiement approprié de la fibre commence par les personnes qui l'installent : elles doivent être techniciens et installateurs certifiés Qui sont formés aux dernières normes de conception et aux meilleures pratiques d'installation et qui comprennent les produits qu'ils installent. Parce qu’ils sont certifiés, ils font moins d’erreurs d’installation et connaissent les moyens les plus efficaces pour atteindre la fiabilité.
Une fois leur travail terminé, l’installation elle-même doit également être certifiée, en effectuant des tests appropriés avec des testeurs de fibre certifiés.
L’avantage d’avoir un système de fibre certifié
Si vous souhaitez une garantie, ce niveau de test de certification est requis.
La certification prouve non seulement que les infrastructures stratégiques fonctionnent, mais donne également aux installateurs un moyen de différencier leurs services et d'associer les propriétaires à des garanties précieuses qui protègent leurs investissements en matière de fibre.
Les systèmes de fibre optique certifiés de Belden sont conçus et installés par installateurs certifiés Selon des normes spécifiques. Cela donne aux clients tranquillité d'esprit Que le système fonctionnera comme prévu.
Les systèmes certifiés Belden bénéficient également de garanties de performances exceptionnelles :
- Garantie produit de 25 ans
- Assurance application à vie
Cette combinaison garantit que le système installé respectera ou dépassera les normes de l’industrie pendant 25 ans, tout en prenant en charge les normes et protocoles futurs. Une fois le câblage mis en place, vous serez en mesure de prendre en charge toutes les technologies ou applications que vous devrez déployer ultérieurement.
Pourquoi les résultats des tests OTDR ne mènent pas à la certification
Il existe deux types de tests de fibre qui peuvent être effectués : OTDR (réflectomètre optique dans le domaine temporel) et OLTS (ensemble de tests de perte optique).
OLTS est le test le plus précis pour vérifier l'atténuation totale d’insertion le long d’une liaison fibre. Les appareils OLTS sont également faciles à utiliser. Pour tester, il vous suffit de choisir votre application (100GBASE-SR4, par exemple) et voilà. Au lieu de générer un rapport complexe, un appareil OLTS fournit un statut simple « réussite » ou « échec » en fonction des résultats.
Dernièrement, cependant, nous avons remarqué que de plus en plus d'installateurs effectuent des tests OTDR et soumettent ces résultats dans le but de certifier leurs installations de fibre.
Bien qu'un test OTDR puisse vous aider à déterminer si une longue liaison fonctionne ou comment les signaux réagissent sur de longues distances (pensez aux applications à large bande) - ou peut être utile aux ingénieurs qui doivent signaler des conditions telles que la distance de bout en bout ou des problèmes de performances spécifiques pour évaluer la conception du système - ce n'est pas le bon test pour la certification de la fibre.
L’utilisation des résultats des tests OTDR pour certifier les systèmes de fibre pose deux problèmes :
- L'OTDR n’est pas un test très précis. Les algorithmes qui utilisent des impulsions de lumière pour mesurer la lumière renvoyée et évaluer l'atténuation de liaison ne sont pas toujours précis, en particulier avec des liaisons plus courtes. Pour compenser, le test doit être effectué dans les deux sens sur le même parcours.
- Il n'est pas conforme aux normes. La TIA et la CEI ne reconnaissent pas l'OTDR comme un moyen valable de certifier les performances de la fibre.
Ce que disent les normes sur les tests de fibre
La norme ANSI/TIA-568.3-D détaille deux niveaux de test pour certifier les performances des systèmes de fibre optique :
- Tests de base (niveau 1). Ces tests simples utilisent des dispositifs OLTS pour vérifier l’atténuation, la continuité/longueur et la polarité de la liaison. TIA identifie les tests de niveau 1 comme requis dans les normes.
- Tests étendus (niveau 2). Ces tests utilisent des dispositifs OTDR pour le dépannage ou pour vérifier la perte d’épissure et de connecteur, la perte de retour optique, etc. La TIA identifie les tests de niveau 2 comme facultatifs dans les normes. Le niveau 1 est requis en tant qu’évaluation complémentaire au niveau 2.
Actuellement, les tests OTDR ne sont pas acceptés par la TIA. Ce que cela signifie : la soumission des résultats des tests OTDR pour la certification a un impact négatif sur les installateurs (créant le besoin de retouches s'ils veulent certifier le système de fibre qu'ils ont installé) et les utilisateurs finaux (ils ne peuvent pas accéder à la garantie qui leur a été promise). Lorsque les installateurs soumettent des résultats OTDR pour la certification Belden, ces résultats ne peuvent pas être utilisés.
Ce n’est pas seulement une règle de Belden. Contactez n'importe quel fabricant ou concurrent de Belden et ils vous diront la même chose : OLTS est le seul résultat de test acceptable pour certifier les performances du système de fibre optique.
Nous avons même discuté de ce sujet lors d'une récente Consortium technologique de la fibre optique, posant la question : « Quelqu'un ici accepte-t-il les résultats des tests OTDR sans les résultats des tests OLTS ? » La réponse fut un « non » catégorique de la part de tous les participants.
N'oubliez pas d'utiliser des appareils de test certifiés
Il existe différents types de tests qui peuvent être effectués sur les systèmes de fibre. Ainsi, il existe différents types de testeurs. Certains sont conçus pour tester la connectivité et rien de plus. D’autres sont conçus pour vérifier la vitesse d’une liaison.
Les tests OLTS doivent être effectués avec des testeurs de fibre certifiés. Les testeurs certifiés sont conçus pour tester tous les paramètres à travers un régime de test rigoureux pour vous garantir des résultats fiables.
Pour être certifiés, les testeurs doivent offrir un certain niveau de précision et être réétalonnés régulièrement (selon les spécifications du fabricant).
Comment obtenir votre garantie Belden
N’oubliez pas : conformément aux normes TIA et IEC, le test OLTS est une exigence pour la certification des systèmes de fibre. Si vous souhaitez bénéficier de votre garantie Belden, vous devez utiliser un dispositif OLTS pour effectuer des tests de niveau 1.
Les installateurs pourront transmettre la garantie Belden promise au propriétaire et être payés pour leur travail plus rapidement afin de pouvoir passer au projet suivant.
Ressources connexes :
- Qu’est-ce qui est le mieux pour tester vos systèmes de fibre optique : OLTS ou OTDR ?
- 4 raisons de faire appel à un installateur de câbles certifié
- 7 avantages d’être un installateur de câbles certifié