Qu’est-ce qui est le mieux pour tester vos systèmes de fibre optique : OLTS ou OTDR ?
Une fois toutes vos connexions fibre effectuées, deux méthodes de test peuvent être utilisées pour évaluer les performances du système de fibre optique installé : OLTS et OTDR. Découvrez leurs différences ici.
Une fois toutes vos connexions fibre effectuées, comment savoir si votre système de fibre optique nouvellement installé fonctionnera correctement ? La seule façon de le savoir est de passer par des tests.
Une fois qu’un système de fibre optique est installé, ses performances doivent être vérifiées. Les tests offrent aux propriétaires et aux installateurs la tranquillité d’esprit et permettent de vérifier que le système répond à toutes les exigences de conception. Ils créent également une base de référence pour les futurs tests et dépannages du système. (Si des problèmes surviennent plus tard, par exemple, les lectures de test actuelles peuvent être comparées aux résultats originaux pour identifier le problème.)
Selon la norme ANSI/TIA-568.3-D, il existe deux niveaux de test des systèmes de fibre optique :
- Les tests de niveau 1 (de base) sont énumérés dans les normes selon les besoins. Ce sont des tests simples qui vérifient l’atténuation, la continuité/longueur et la polarité de la liaison pour certifier les performances du système de fibre.
- Les tests de niveau 2 (étendus) sont répertoriés dans les normes en tant qu’ajouts facultatifs aux tests de niveau 1. Ils peuvent être utilisés pour le dépannage ou pour vérifier la perte d’épissure et de connecteur, la localisation des défauts, la perte de retour optique, etc. afin de certifier les performances du système de fibre.
L’utilisation du bon équipement est essentielle pour mener à bien les procédures de test appropriées. Il existe deux types de dispositifs qui peuvent être utilisés sur le terrain pour effectuer des tests de systèmes de fibre et évaluer la qualité de la liaison par fibre :
- Dispositifs OLTS (kit de test de perte optique)
- Dispositifs OTDR (réflectomètre optique dans le domaine temporel)
Les différences entre OLTS et OTDR
Examinons de plus près ce qui différencie les tests OLTS et OTDR.
Un dispositif OLTS est utilisé pour les tests de niveau 1. Il s’agit de connecter une source lumineuse à une extrémité du câble et un wattmètre optique à l’autre. Après avoir injecté un certain niveau de lumière de la source lumineuse dans une extrémité du câble, le capteur de puissance mesure exactement la quantité de lumière qui sort de l’autre extrémité. Cela révèle la quantité totale de lumière perdue, ce qui représente une perte d’insertion dans le canal de fibre optique. Le dispositif OLTS fournit un simple statut « réussite » ou « échec » en fonction des résultats des tests. Si le test échoue, un périphérique OLTS n’est pas en mesure d’identifier la cause ou l’emplacement du problème.
Un dispositif OTDR est utilisé pour les tests de niveau 2. Alors que le test OLTS utilise les deux extrémités d’un câble à fibre optique (une source lumineuse à une extrémité et un wattmètre optique à l’autre), le test OTDR ne nécessite l’accès qu’à une seule extrémité d’un câble. Au lieu d’envoyer de la lumière sur toute la longueur du câble, OTDR fonctionne sur la base de la réflexion et de la rétrodiffusion. Il mesure la quantité de lumière qui réfléchit ou se diffuse après que le technicien utilise l’appareil pour envoyer un signal laser pulsé dans la fibre. La quantité de lumière réfléchie et rétrodiffusée est utilisée pour évaluer les performances de la fibre.
Quand utiliser chaque approche de test
Sur la base de ce que nous avons partagé jusqu’à présent, il peut sembler clair que l’OLTS est la base d’un test de fibre approprié, et c’est vrai. Mais il y a aussi des discussions et de la confusion dans le secteur quant au moment où OTDR devrait être utilisé, et s’il peut être substitué au test OLTS.
OLTS est la méthode la plus précise pour déterminer la perte totale d’insertion sur l’ensemble d’une liaison fibre. Les appareils OLTS sont également faciles à utiliser. Choisissez votre application (100GBASE-SR4, par exemple) et vous êtes prêt à tester. Au lieu de générer un rapport complexe, le testeur permet de déterminer facilement si la liaison réussit ou échoue.
Comparativement à OLTS, OTDR adopte une approche plus complexe en matière de tests. Historiquement, le secteur a utilisé OTDR pour le dépannage en raison de la quantité d’informations qu’il fournit sur la qualité des liens. Il existe des techniques spécifiques qui doivent être utilisées pour effectuer correctement un test OTDR.
Les dispositifs OTDR sont des outils utiles, en particulier à des fins d’ingénierie. Ils aident les ingénieurs à évaluer la conception des systèmes de fibre optique en rendant compte de conditions telles que la distance de bout en bout, la perte/atténuation du signal sur la portée et les événements qui causent des problèmes de performance spécifiques, tels que des faces d’extrémité sales, un mauvais alignement du cœur de la fibre ou d’autres problèmes. Ils peuvent également évaluer les performances de points de connexion spécifiques (une épissure ou une connexion) et l’emplacement de ce point de connexion dans la liaison.
Cependant, lorsqu’il s’agit de mesurer la perte d’insertion, certains OTDR utilisent un calcul inféré (ce qui signifie que ce n’est pas certain). Par conséquent, les tests ne sont pas aussi précis ou reproductibles que les tests OLTS lorsqu’il s’agit de mesurer la perte d’insertion.
Pour ces raisons, OTDR ne remplace pas OLTS, c’est un ajout à OLTS.
Spécifications et recommandations de Belden en matière de tests
Bien que ce ne soit pas le cas aujourd’hui, OTDR pourrait-il être utilisé pour les tests de niveau 1 à l’avenir ? Peut-être. En fait, cela fait actuellement l’objet de discussions au sein des comités de normalisation TIA. Actuellement, cependant, OTDR n’est pas accepté comme un test commun ou comme une norme.
Pour avoir accès à notre garantie produit de 25 ans et à notre assurance application à vie, Belden choisit OLTS plutôt qu’OTDR pour trois raisons :
- OLTS mesure avec précision la perte totale d’atténuation d'insertion de fibre
- OLTS est requis par les normes du secteur
- OLTS garantit la conformité des applications
Nous acceptons les tests OTDR uniquement pour les systèmes PON, et le test doit être effectué dans les deux sens (aux deux extrémités du câble). Il est important de noter que la complexité de la réalisation de ces tests et de la lecture de leurs résultats peut ralentir un projet.
Si vous souhaitez effectuer des tests de système de fibre rapidement et efficacement, avec la certitude que les résultats seront fiables et faciles à comprendre, alors OLTS est le meilleur choix. L’utilisation d’OLTS pour effectuer des tests de niveau 1 signifie que les installateurs reçoivent la garantie dont ils ont besoin, peuvent remettre le projet au propriétaire plus tôt et sont payés pour leur travail plus rapidement afin qu’ils puissent passer au projet suivant.
Belden travaille en étroite collaboration avec des organismes de normalisation tels que TIA, IEEE, BICSI et ISO. Nous nous faisons une priorité de fournir des informations pour façonner les normes de câblage. En effet, Belden fait partie des normes TIA depuis le développement des premières normes de construction commerciale. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution entre tests OLTS et OTDR.
Ressources connexes :
- Fibre monomode ou multimode : démystifier les différences
- Comment fonctionnent les câbles à fibre optique ? La réponse à votre question
- Lauréats du prix TIA Star : pourquoi cette récompense est si importante pour Belden