Concept de système de gestion de base de données dans le cloud - Bases de données natives du cloud - Appareils et bases de données entourant le cloud numérique - Illustration 3D

 

Bien qu'il semble simple en apparence, le processus de rédaction et d'envoi d'une lettre peut s'avérer assez lourd lorsque l'on décompose toutes les tâches et le temps qu'il faut y consacrer :

 

  1. Trouver un stylo, une feuille de papier, une enveloppe et un timbre
  2. Écrire la lettre à la main
  3. Ajouter l'adresse et le timbre à l'enveloppe
  4. Mettre la lettre dans l'enveloppe et la fermer
  5. Poster dans une boîte aux lettres ou dans un bureau de poste

 

Collectivement, cette séquence d’événements pourrait prendre des heures— surtout si les matériaux dont vous avez besoin pour envoyer la lettre ne sont pas’ n'est pas facilement accessible, ou si la boîte aux lettres ou le bureau de poste ne’ t à proximité. En outre, si vous devez envoyer plusieurs lettres à différents destinataires, il faudra répéter toutes ces étapes.

 

Heureusement, la technologie permet aujourd'hui de réduire les difficultés liées à la rédaction et à l'envoi de lettres. Un e-mail peut être envoyé à la place d'une lettre et parvenir instantanément à des dizaines, des centaines, voire des milliers de destinataires. Il permet aux utilisateurs d'envoyer des messages  immédiatement en toute sécurité et  à grande échelle d'une manière qui’ Ce n'est pas possible lors de l'envoi manuel de lettres.

 

Lorsque les solutions edge industrielles sont déployées au sein d'une infrastructure d'automatisation industrielle, les utilisateurs doivent configurer et gérer le matériel informatique et les applications edge industrielles. Orchestration Edge Est la technologie qui permet aux utilisateurs de faire cela  immédiatement en toute sécurité et à grande échelle—tout comme le courrier électronique a transformé le processus d’écriture et d’envoi d’une lettre.

 

Qu'est-ce que l'orchestration Edge ? & Comment cela vous aide-t-il ?

 

L'orchestration edge représente les solutions qui gèrent et font évoluer les déploiements edge avec la capacité d'embarquer, de surveiller et de mettre à jour les appareils connectés edge et de déployer et orchestrer les applications edge localement ou à distance.

 

Avec le matériel edge classique, les utilisateurs peuvent configurer et gérer un appareil (par exemple, mettre à jour le micrologiciel) et configurer et gérer des applications edge individuelles sur ce dispositif (par exemple, installer un conteneur) localement par le biais de l'interface utilisateur ; cependant, effectuer ces actions pour chaque dispositif peut devenir fastidieux, en particulier si le nombre d'actions requises et/ou le nombre de dispositifs concernés est élevé.

 

Une solution d'orchestration edge permet à l'utilisateur d'effectuer ces actions sur plusieurs dispositifs et/ou applications simultanément. Une solution bien conçue garantit que ces fonctions sont également exécutées en toute sécurité. 

 

Quels sont les avantages de l'orchestration edge ?

 

La solution d'orchestration edge idéale doit offrir ces trois avantages.

 

1. Disponibilité

 

En raison de la nature critique des applications industrielles, les solutions d'orchestration edge doivent toujours être opérationnelles. (Revenons à la comparaison entre le courrier postal et le courrier électronique :  les bureaux de poste ont des horaires limités, alors que les e-mails peuvent être envoyés à tout moment !)

 

La plateforme doit être hébergée dans une infrastructure fiable dans le cloud ou sur site avec une connectivité réseau ininterrompue afin que les actions effectuées sur les appareils et/ou les applications périphériques ne soient pas retardées.’

 

2. Accessibiblité

 

Les solutions d'orchestration edge doivent être facilement accessibles. (Si vous avez accès à Internet, vous pouvez envoyer des e-mails ! C'est un exemple d'accès facile.’) Cet accès peut être caractérisé de trois manières :

 

  1. Accès à la plateforme : La plateforme doit être accessible à distance afin que les activités de configuration et de gestion n'aient pas besoin d'avoir lieu localement.’
  2. Accès aux dispositifs edge : le matériel edge doit s'intégrer de manière transparente à la plateforme d'orchestration afin de garantir que les dispositifs edge puissent être ajoutés et retirés du système rapidement et en toute sécurité, en fonction des besoins de l'utilisateur.
Images à l'intérieur du blog Surmonter les défis liés à l'orchestration des applications edge 

Figure 1 : les appareils edge peuvent être intégrés en quelques secondes à Belden Horizon, une solution edge industrielle.

  1. Accès aux applications Edge : un référentiel d’applications doit être hébergé sur la plateforme d’orchestration Edge pour garantir que les applications Edge pertinentes sont préparées pour un accès facile par l’utilisateur pour le déploiement Edge industriel.

 

Images à l'intérieur du blog Surmonter les défis liés à l'orchestration des applications edge

 

Figure 2 : la fonctionnalité d'orchestration edge de la console Belden Horizon permet de déployer des applications sans difficulté et en toute sécurité sur les appareils edge.

 

3. Sécurité

 

Si la plateforme d'orchestration edge doit être accessible, l'accessibilité doit également être restreinte de manière à garantir la sécurité de l'organisation. (En ce qui concerne les e-mails, par exemple, tous les messages envoyés et reçus sont analysés par le fournisseur pour détecter les virus !)

 

La mise en œuvre d'une authentification à deux facteurs basée sur des clés et la prise en charge d'un répertoire actif par l'intermédiaire d'une connexion unique sont des bonnes pratiques à exploiter. De plus, les solutions d'orchestration de périphérie doivent être complétées par des services d'accès à distance sécurisé (SRA) qui permettent d'établir un tunnel VPN avec une politique de contrôle d'accès de verrouillage et d'étiquetage virtuels (vLOTO™) pour les périphériques terminaux connectés au matériel de périphérie qui fait partie de l'infrastructure de périphérie industrielle de l'utilisateur.’’

 

 

Images à l'intérieur du blog Surmonter les défis liés à l'orchestration des applications edge

 

Figure 3 : l'accès à distance sécurisé permet de relier les dispositifs industriels par l'intermédiaire de la passerelle edge.

Images à l'intérieur du blog Surmonter les défis liés à l'orchestration des applications edge

Figure 4 : Virtual Lockout Tagout (vLOTO) garantit que seul le personnel autorisé peut accéder aux dispositifs et aux réseaux edge.

 

Découvrez Belden Horizon™, une plateforme pour les solutions industrielles de pointe

 

Notre nouvelle plateforme puissante pour les solutions industrielles de pointe, Belden Horizon™, offre un moyen simple, transparent, sécurisé et fiable de connecter les systèmes opérationnels à la périphérie tout en maintenant la sécurité et la communication avec le cloud. Il est destiné à l'orchestration à grande échelle du matériel de pointe et des applications de pointe évoquées dans les blogs précédents.’

 

Belden Horizon offre les mêmes fonctionnalités d'accès à distance sécurisé (SRA) et de réseau de données persistantes (PDN), tout en ajoutant le potentiel d'autres fonctions, telles que l'orchestration edge à l'aide de données à intervalle court. En savoir plus sur Belden Horizon.

 

Nos experts produits sont là pour vous aider. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, envoyez-moi un e-mail  ou Matt Wopata. Nous serons heureux de répondre à vos questions.’

 

Liens associés

 

Belden Horizon

Solutions Edge pour l'industrie : pourquoi sont-elles nécessaires ?

10 critères à prendre en compte pour vos dispositifs d'Edge Computing industriels