Cables tested to these Category cabling standards face a length limitation of 100 m channels. As a result, all end devices must be within 100 m of a telecommunications room. This distance limit was imposed to reduce confusion as the industry progressed toward different applications (Ethernet, Power over Ethernet [PoE], etc.) et différentes catégories de câbles (Catégorie 3, Catégorie 5e, 6, 6A, etc.).
Comme davantage de technologies de bâtiments intelligents sont déployées pour plus d'efficacité, de collaboration et de de sécurité, de plus en plus de dispositifs et de capteurs à bas débit se connectent aux réseaux d'entreprise. Forcément, certains de ces appareils sont situés trop loin de la salle de télécommunications la plus proche pour rester dans la limite de distance de 100 m.
Lorsqu'un propriétaire d'immeuble doit dépasser cette distance—pour placer une caméra de surveillance dans un parking, un point d'accès sans fil au plafond d'un hall d'entrée à plusieurs étages, un système de contrôle d'accès dans un entrepôt ou des écrans d'affichage numérique le long d'une longue allée—il existe plusieurs options :
- Ajouter une nouvelle salle de télécommunications dans un rayon de 100 m du dispositif
- Utiliser un dispositif de rallonge qui nécessite une alimentation locale
- Avoir recours à un câblage fibre
- Utiliser un câble hybride (une combinaison de cuivre et de fibre)
- Étendre la distance d'un câble de catégorie et ignorer les normes TIA-568
Dans la plupart des cas, le choix le plus pratique et le plus économique est la dernière option : étendre la distance du câble en cuivre à paire torsadée utilisé. Il ne nécessite pas d’espace ou d’équipement supplémentaire et n’introduit pas de nouveaux points de défaillance potentiels.’’ Étant donné que la portée étendue n'est pas prise en charge par TIA-568, les normes d'application peuvent être utilisées à titre indicatif.’
En quoi les normes d'application diffèrent des normes de câble ?
Les normes d'application, telles que l'IEEE, prennent en compte la capacité d'applications spécifiques, telles que le sans fil ou Ethernet, à fonctionner sur un segment de liaison—quelle que soit la distance ou le câble utilisé.
Un excellent exemple de câbles conçus selon des normes d'application par rapport à des normes de câblage est celui des câbles’RemoteIP Cables de Belden. Les câbles fonctionnent avec les caméras IP, les capteurs de bâtiment, les points d'accès sans fil et les luminaires LED PoE—tout appareil ou commutateur conforme aux normes d'application IEEE.
Comme les câbles RemoteIP peuvent fournir des données et une alimentation à des dispositifs connectés situés jusqu'à 215 m de distance, ils font plus que doubler ce qu'un câblage de catégorie peut atteindre en termes de longueur. Il est possible d'atteindre une transmission de 10 Mb/s à 215 m, de 100 Mb/s à 200 m et de 1 Go/s à 130 m avec les câbles RemoteIP.’
Cela permet de placer les appareils là où ils sont nécessaires sans avoir à ajouter une nouvelle salle de télécommunications, un prolongateur, un câblage en fibre optique ou un câblage hybride.’
Bien qu'ils ne soient pas testés selon les normes de câblage de catégorie, ils constituent néanmoins un câble standard, simplement testé selon une norme d'application.’’—
Quelle est la différence ?’ Lorsque vous suivez les normes d'application, vous devez respecter la limitation du lien—qui n'est’pas défini par la longueur. Au lieu de cela, il est défini par des caractéristiques dans les normes d'application.’
Si vous vous focalisez sur les normes d'application et les limitations électriques de la liaison, vous pouvez obtenir de plus grandes distances en réduisant le débit de données d'un câble qui fonctionne bien pour des dispositifs à bas débit. Cela vous permet d'améliorer l'atténuation d'insertion et d'obtenir des longueurs plus importantes (portée étendue).
Tester la performance des applications avec une portée étendue
Il existe deux possibilités pour comparer les normes d'application par rapport aux normes de câblage :
- Tester le canal. Le canal correspond au câble situé entre le commutateur de la salle de télécommunications et le terminal.
- Tester les liaisons permanentes. Le lien permanent est la partie fixe du canal (la partie qui ne change pas ou ne bouge pas).’ Il n'inclut pas les cordons de raccordement ni les cordons d'équipement.’
Lors d'un test de portée étendue dans une application spécifique, le testeur doit être réglé en fonction des limites de test spécifiques au fournisseur afin de faciliter des tests réussis/d'échec.
De cette manière, vous pouvez tester en toute confiance la performance de votre câblage au-delà de 100 m et vérifier qu'aucune dégradation de performance n'aura lieu.
Liens associés :
Câble RemoteIP basé sur une application
Câble RemoteIP : une nouvelle façon de transcender les limites de distance de 100 m
4 considérations relatives à l'extension de la portée d'un câble
Cables tested to these Category cabling standards face a length limitation of 100 m channels. As a result, all end devices must be within 100 m of a telecommunications room. This distance limit was imposed to reduce confusion as the industry progressed toward different applications (Ethernet, Power over Ethernet [PoE], etc.) et différentes catégories de câbles (Catégorie 3, Catégorie 5e, 6, 6A, etc.).
Comme davantage de technologies de bâtiments intelligents sont déployées pour plus d'efficacité, de collaboration et de de sécurité, de plus en plus de dispositifs et de capteurs à bas débit se connectent aux réseaux d'entreprise. Forcément, certains de ces appareils sont situés trop loin de la salle de télécommunications la plus proche pour rester dans la limite de distance de 100 m.
Lorsqu'un propriétaire d'immeuble doit dépasser cette distance—pour placer une caméra de surveillance dans un parking, un point d'accès sans fil au plafond d'un hall d'entrée à plusieurs étages, un système de contrôle d'accès dans un entrepôt ou des écrans d'affichage numérique le long d'une longue allée—il existe plusieurs options :
- Ajouter une nouvelle salle de télécommunications dans un rayon de 100 m du dispositif
- Utiliser un dispositif de rallonge qui nécessite une alimentation locale
- Avoir recours à un câblage fibre
- Utiliser un câble hybride (une combinaison de cuivre et de fibre)
- Étendre la distance d'un câble de catégorie et ignorer les normes TIA-568
Dans la plupart des cas, le choix le plus pratique et le plus économique est la dernière option : étendre la distance du câble en cuivre à paire torsadée utilisé. Il ne nécessite pas d’espace ou d’équipement supplémentaire et n’introduit pas de nouveaux points de défaillance potentiels.’’ Étant donné que la portée étendue n'est pas prise en charge par TIA-568, les normes d'application peuvent être utilisées à titre indicatif.’
En quoi les normes d'application diffèrent des normes de câble ?
Les normes d'application, telles que l'IEEE, prennent en compte la capacité d'applications spécifiques, telles que le sans fil ou Ethernet, à fonctionner sur un segment de liaison—quelle que soit la distance ou le câble utilisé.
Un excellent exemple de câbles conçus selon des normes d'application par rapport aux normes de câblage est Belden’ Câbles RemoteIP. Les câbles fonctionnent avec les caméras IP, les capteurs de bâtiment, les points d'accès sans fil et les luminaires LED PoE—tout appareil ou commutateur conforme aux normes d'application IEEE.
Comme les câbles RemoteIP peuvent fournir des données et une alimentation à des dispositifs connectés situés jusqu'à 215 m de distance, ils font plus que doubler ce qu'un câblage de catégorie peut atteindre en termes de longueur. Il est possible d'atteindre une transmission de 10 Mb/s à 215 m, de 100 Mb/s à 200 m et de 1 Go/s à 130 m avec les câbles RemoteIP.’
Cela permet de placer les appareils là où ils sont nécessaires sans avoir à ajouter une nouvelle salle de télécommunications, un prolongateur, un câblage en fibre optique ou un câblage hybride.’
Bien qu'ils ne soient pas testés selon les normes de câblage de catégorie, ils constituent néanmoins un câble standard, simplement testé selon une norme d'application.’’—
Quelle est la différence ?’ Lorsque vous suivez les normes d'application, vous devez respecter la limitation du lien—qui n'est’pas défini par la longueur. Au lieu de cela, il est défini par des caractéristiques dans les normes d'application.’
Si vous vous focalisez sur les normes d'application et les limitations électriques de la liaison, vous pouvez obtenir de plus grandes distances en réduisant le débit de données d'un câble qui fonctionne bien pour des dispositifs à bas débit. Cela vous permet d'améliorer l'atténuation d'insertion et d'obtenir des longueurs plus importantes (portée étendue).
Tester la performance des applications avec une portée étendue
Il existe deux possibilités pour comparer les normes d'application par rapport aux normes de câblage :
- Tester le canal. Le canal correspond au câble situé entre le commutateur de la salle de télécommunications et le terminal.
- Tester les liaisons permanentes. Le lien permanent est la partie fixe du canal (la partie qui ne change pas ou ne bouge pas).’ Il n'inclut pas les cordons de raccordement ni les cordons d'équipement.’
Lors d'un test de portée étendue dans une application spécifique, le testeur doit être réglé en fonction des limites de test spécifiques au fournisseur afin de faciliter des tests réussis/d'échec.
De cette manière, vous pouvez tester en toute confiance la performance de votre câblage au-delà de 100 m et vérifier qu'aucune dégradation de performance n'aura lieu.
Liens associés :
Câble RemoteIP basé sur une application
Câble RemoteIP : une nouvelle façon de transcender les limites de distance de 100 m
4 considérations relatives à l'extension de la portée d'un câble
À propos de l’auteur
Josh Goyke
Responsable produit
Josh Goyke est diplômé de l’Université Purdue avec un B.S. en ventes/gestion des ventes. En 2017, il a rejoint Belden et supervise désormais toutes les gammes de produits Copper Cable pour la plateforme Smart Building Solutions de l'entreprise. Josh se concentre sur la gestion du cycle de vie des produits en veillant à fournir des solutions fiables, rationalisées et accessibles conçues pour répondre aux besoins changeants du marché des entreprises.