Greenfield vs. Brownfield Smart Building Design - Blog Hero 09-15-22

 

Mais ce que beaucoup ne prennent pas en compte, c’est qu’il existe deux types de bâtiments intelligents représentés dans ce nombre.— bâtiments intelligents greenfield et brownfield. Alors que l’industrie déploie 70 millions de bâtiments intelligents supplémentaires au cours des quatre prochaines années,’ Il est prudent de supposer que la plupart seront des projets sur des friches industrielles (rénovations de bâtiments existants) par opposition à des projets sur des terrains vierges (nouvelles constructions).

 

Les bâtiments intelligents issus de friches industrielles et de terrains jamais construits présentent tous deux leurs avantages, leurs défis et leurs considérations en termes de câblage. Leur gestion doit par conséquent être différente. Ce blog n'aborde qu'une petite partie des nombreuses différences entre les deux.

 

Ce qu'il faut savoir sur la conception de bâtiments intelligents sur des terrains jamais construits (greenfield)

Parce qu'ils’ repensés et construits à partir de zéro, les projets greenfield ne’ t faire face aux restrictions et contraintes souvent rencontrées dans les projets de friches industrielles. Dans un projet greenfield, il’ Il est plus facile d’aligner les visions et les objectifs entre les équipes, car tout est nouveau et frais.

 

Bien que cela “ nouveauté” Cela peut sembler être un avantage, mais cela peut aussi créer des obstacles imprévus. Avec une toile vierge, il’ Il est facile de se laisser emporter par les possibilités et de perdre de vue les besoins et l’aspect pratique. Il peut également s'avérer difficile de prioriser les besoins par rapports aux envies.

 

À titre d’exemple de base, nous’ Nous avons vu des clients investir dans des unités de distribution d'énergie (PDU) surveillées par prise pour leurs centres de données— et puis pas vraiment surveiller l'état de la prise. Parfois, cela s'explique par un manque de ressources. D'autres fois, c'est’ c'est parce que l'équipe du centre de données ne’ il n'est pas nécessaire de surveiller la consommation d'énergie à ce niveau. Quoi qu'il en soit, juste parce que quelque chose semble “ cool” ne’ je ne le pense pas’ est la solution idéale pour chaque projet.

 

Dans le même ordre d'idées, simplement parce que deux systèmes de construction peut interagir les uns avec les autres dans une nouvelle installation’ Cela ne veut pas dire qu'ils devraient. Créer un “ bâtiment intelligent” ne’ Cela ne signifie pas que tous les systèmes doivent être intégrés. À l'inverse, le bâtiment intelligent établit des connexions raisonnées entre les systèmes pour ajouter de la valeur aux personnes et aux processus selon ce qui doit être observé et administré.

 

Par exemple, un hôpital intelligent veut que ses systèmes d'irrigation soient connectés à Internet pour vérifier la météo à venir et être capable de s'y adapter. (De la pluie est prévue demain matin ? Le système verrait cela et se rendrait compte que l'arrosage n'est pas’ (pas nécessaire.) Mais le système d’irrigation doit-il communiquer avec les systèmes d’imagerie de l’hôpital ?’ Même s’il est possible d’y parvenir, cela n’est pas bénéfique car cela n’offre aucun avantage.’’

 

Intégrer des systèmes de contrôle d'accès et de surveillance vidéo présente des avantages évidents dans la plupart des cas. Par exemple, de potentiels incidents de sécurité peuvent être traités lorsqu'ils se produisent (vous avez la possibilité de voir la vidéo en temps réel d'une personne essayant d'entrer sans autorisation). Mais est-il nécessaire d'intégrer les systèmes de contrôle d'accès et de visioconférence ? Probablement pas.

 

Les projets issus de terrains jamais construits nécessitent plus de temps que les projets issus de friches industrielles car ils n'ont pas d'infrastructure existante.

 

L'étude de projets peut commencer plusieurs années avant qu'un bâtiment devienne opérationnel. La technologie évolue si rapidement que les objectifs et les budgets de télécommunications créés en 2022 peuvent ne pas être adaptés aux besoins de 2028 lorsque le bâtiment ouvrira ses portes. La technologie, les besoins et les priorités évolueront au fil du temps—et les conceptions de câblage, les plans et les programmes de travail doivent être suffisamment agiles pour s'adapter à ces changements.

 

Ce qu'il faut savoir sur la conception des immeubles intelligents issus de friches industrielles (brownfield)

Avec près de 6 millions de bâtiments commerciaux aux États-Unis seulement (selon l'enquête sur la consommation énergétique des bâtiments commerciaux), 350 000 bâtiments industriels (selon l'enquête sur la consommation énergétique du secteur manufacturier) et 275 000 bâtiments militaires (selon le rapport sur la structure des bases du ministère de la Défense), les projets de friches industrielles sont beaucoup plus courants que les projets de nouvelles constructions—mais on en parle beaucoup moins.’

 

Dans un projet issu d'une friche industrielle, le personnel et les silos technologiques établis existent déjà. Il faut également considérer les relations dynamiques et les interactions lorsqu'il s'agit de travailler avec des fournisseurs et des contrats existants, avec des responsabilités et des capacités.

 

En plus de gérer les contraintes habituelles en termes de coûts, de ressources et de temps, les projets de bâtiments intelligents issus de friches industrielles doivent également prendre en compte les restrictions et les limitations existantes. Cela peut inclure des plateformes et des systèmes existants, des configurations d'installations qui ne peuvent pas être modifiées et des bâtiments entièrement occupés qui ne peuvent pas être libérés pour que les travaux puissent avoir lieu.’’ Toutes ces situations engendrent des complexités additionnelles très différentes de celles associées aux projets issus de terrains jamais construits.

 

Du point de vue des technologies de l'information et de la communication, les systèmes existants dans les projets issus de friches industrielles doivent souvent être intégrés avec les nouveaux systèmes, la nouvelle technologie et les nouvelles architectures de réseau.

 

Dans le domaine de la santé par exemple, un projet de bâtiment intelligent issu d'une friche industrielle doit toujours prendre en compte la maturité de la technologie existante. Par exemple, les systèmes d'appel des infirmières peuvent être en place depuis 25 ou 30 ans, c'est-à-dire que les systèmes actuellement en place peuvent ne pas prendre en charge l'Ethernet ou l'IP. Cela peut rendre l'intégration difficile.

 

Il est également important pour l’équipe de projet de comprendre la durée de vie prévue de la technologie déjà en place.’ Y a-t-il des points de préoccupation en termes de durée de vie ?

 

Certains systèmes, comme les systèmes d’appel d’infirmières, ne peuvent pas être simplement mis hors ligne ou supprimés et remplacés par quelque chose de nouveau.’ Ils doivent rester opérationnels jusqu'à ce qu'un nouveau système ou une nouvelle infrastructure soit installé, testé et vérifié—y compris l'intégration avec d'autres systèmes de bâtiments intelligents.

 

Dans un projet de bâtiment intelligent sur friche industrielle, vous trouverez également souvent un mélange de topologies de réseau : bus, anneau ou étoile, par exemple.’ Les voies de passage et les espaces existant déjà, les plans de câblage devront s'adapter à l'environnement, aux dimensions, aux configurations et aux contenus actuels.

 

Le câblage existant pose souvent également des défis lors des projets de construction intelligente sur site, avec une ménagerie de câbles et de connecteurs, dont beaucoup ont des valeurs nominales différentes et qui ont été déployés au fil des ans. —— Ces différences doivent pouvoir s'adapter les unes aux autres.

 

Lorsqu'on travaille avec un environnement existant, les capacités et les visions en termes de nouvelle technologie doivent être modérées en prenant en compte la réalité. Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas en fonction des installations et des infrastructures existantes ?’’ Ce qui fonctionne pour un bâtiment existant peut ne pas fonctionner pour un autre. Les bâtiments sont conçus pour durer des décennies ou davantage. C'est pourquoi la créativité est souvent nécessaire pour transformer un immeuble de 60 ans en un bâtiment capable d'utiliser la technologie avec efficacité et cohérence économique.

 

Sur la base de ces facteurs,—systèmes et infrastructures existants—un projet de bâtiment intelligent sur site industriel pourrait varier d'une simple mise à niveau automatique à une mise à niveau majeure (et tout ce qui se trouve entre les deux) qui nécessite des changements importants dans l'infrastructure informatique existante.

 

Lancez votre prochain projet de bâtiment intelligent

Les bâtiments intelligents issus de terrains jamais construits et de friches industrielles sont tout autant importants pour créer un futur sûr, durable et efficace. Mais ils nécessitent également une approche différente. L'équipe d'experts de Belden comprend les subtilités de la conception de bâtiments intelligents et l'infrastructure de câblage requise pour prendre en charge les bâtiments intelligents greenfield et brownfield afin d'atteindre vos objectifs.’—

 

Obtenez plus d'informations sur notre équipe dédiée aux bâtiments intelligents et les capacités.

 

 

ARTICLES SIMILAIRES :

 

9 raisons pour lesquelles Belden soutient les bâtiments intelligents

6 étapes pour atteindre vos objectifs en matière de bâtiments intelligents

« Monter un aileron sur une Pinto » : le câble de catégorie 7 est-il utile dans les bâtiments intelligents ?

 

À propos de l’auteur

Henry Franc

Ingénieur d'applications de terrain

En mettant l'accent sur la conception, la planification et la construction de centres de données, Henry Franc agit en tant que conseiller de confiance pour des projets de grande envergure ou complexes dans tous les secteurs verticaux, évaluant les besoins commerciaux des clients et trouvant les meilleures options technologiques pour y répondre. Il a également été élu par ses collègues du secteur au poste de vice-président du Comité d'ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TR42.