Cette dernière édition du NEC, dont la sortie est prévue à l'automne 2022, contient le nouvel article 726, qui a été créé pour les circuits de classe 4.
La nouvelle classification pour la classe 4 vient normaliser un nouveau système électrique. À mesure que vous en apprendrez davantage sur la classe 4, vous vous rendrez compte qu'elle porte de nombreux noms : systèmes d'alimentation à gestion des défauts, transfert d'énergie par paquets (PET), électricité numérique (DE), puissance pulsée ou systèmes de transfert intelligents.’™ Ces termes sont utilisés de manière interchangeable mais réfèrent tous aux circuits de classe 4.
Les systèmes électriques gérés par défaut sont déjà utilisés dans certains bâtiments intelligents et un groupe de travail au sein du NEC a reconnu que ces systèmes sont assez uniques et spécifiques pour avoir leur propre section dans le Code.
Que sont les systèmes électriques gérés par défaut ?
Pour comprendre la classe 4, il est important de comprendre également les circuits de classe 2 et de classe 3.’
Les circuits de classe 2 peuvent supporter une faible puissance (jusqu'à 100VA) dans de nombreux types d'environnements. Ils sont sécurisés en ce qui concerne le déclenchement des incendies et offrent une bonne protection contre les décharges électriques. Les charges électriques de classe 2 sont généralement distribuées à travers les câbles d'alimentation électrique par ethernet (PoE).
Les circuits de classe 3 dont le fonctionnement est similaire à ceux de classe 2 supportent des limitations de puissance et des tensions plus élevées. Les charges électriques de classe 3 peuvent aussi être distribuées à travers les câbles PoE.
Cependant, alors que les systèmes de classe 2 et de classe 3 sont des systèmes de puissance limitée avec des tensions de 300 volts, la classe 4 est une nouvelle norme consacrée aux systèmes électriques gérés par défaut avec des tensions nominales de 450 volts.
Ces systèmes électriques gérés par défaut produisent 20 fois la quantité d'énergie ou 20 fois la distance de la PoE et constituent une alternative efficace au courant alternatif.
Que signifie “alimentation gérée par défaut” ?
Contrairement aux circuits à puissance limitée de classe 2 et de classe 3, les systèmes de classe 4 ne limitent pas la sortie de la source d'alimentation.’
À la place, ils surveillent en continu les erreurs et contrôlent la distribution du courant électrique disponible dans une situation anormale. Ceci limite le risque de décharge ou d'incendie en réduisant la quantité d'énergie délivrée en cas d'erreur.
Cette technologie rend les systèmes de classe 4 tout aussi sûrs que—, voire plus sûrs que—les systèmes de classe 2 et de classe 3. Par conséquent, les systèmes de classe 4 peuvent être installés par les mêmes intégrateurs et prestataires qui installent les câbles de catégorie et PoE.
Comment fonctionnent-ils ?
Les systèmes électriques gérés par défaut peuvent limiter l'énergie disponible de plusieurs manières.
Prenons comme exemple concret Digital Electricity, créé par VoltServer.’ En utilisant l'électricité numérique, le courant alternatif ou le courant continu analogique provient du réseau, de batteries ou de l'alimentation ininterrompue (UPS). Un émetteur convertit le courant alternatif ou le courant continu analogique entrant en Électricité numérique.
Cette Électricité numérique est divisée en unités sous forme de paquets qui combinent l'énergie et les données pour que les deux soient transmises via la même structure de câble. Un récepteur convertit l'Électricité numérique en courant alternatif ou courant continu analogique.
Chaque seconde, près de 500 de ces paquets—contenant chacun une très petite quantité d'énergie—passent d'un émetteur à un récepteur.
Le flux régulier des centaines de paquets par seconde contrôlent continuellement les défauts. L'émetteur est capable de reconnaître une condition de défaut en une fraction de seconde—câblage incorrect, court-circuit ou quelqu'un touchant les lignes de transmission—et d'arrêter la transmission des paquets. Cet arrêt interrompt immédiatement le flux de l'électricité et les conducteurs peuvent être manipulés sans danger.
En plus d'accorder la priorité à la sécurité, la classe 4 est plus efficace et plus fiable que les alternatives disponibles pour distribuer cette quantité d'énergie sur de longues distances. Les besoins en matériaux de cuivre sont moins élevés étant donné que la classe 4 utilise des petits conducteurs.
Dans quelle mesure l'énergie gérée par défaut va-t-elle changer l'avenir ?
Cela va prendre du temps, mais plusieurs experts de l'industrie pensent que la classe 4 peut un jour servir comme infrastructure énergétique principale dans les usines. Cela se produit déjà dans des projets comme le Texas’Sinclair Hotel’ et le Las Vegas Circa Casino’ Resort & .
À mesure que les bâtiments deviennent plus intelligents et nécessitent davantage d'appareils, d'énergie et de connectivité, la classe 4 sera une option viable dans des lieux tels que les aéroports, les bureaux de classe A, les stades et les arènes, ainsi que les usines industrielles pour prendre en charge les systèmes critiques comme les radios 5G et les petites cellules, les infrastructures de distribution d'énergie, les systèmes d'antennes distribuées (DAS), les réseaux optiques passifs (PON) et les systèmes qui utilisent des commutateurs PoE.
En savoir plus sur les circuits de classe 4 et leur fonctionnement.
ARTICLES SIMILAIRES :
Un aperçu de la NFPA’ s Processus d'élaboration des normes
L'industrie’ Premier système de câblage de classe 4 certifié UL : Belden Digital Electricity™ Câbles
L'arrivée de la protection de classe 4 : les différences entre les classes de circuits
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.