Image d’un centre de données en activité avec des rangées de serveurs en rack reliés par des lignes de visualisation de connexion LAN.

 

 

La bande passante des centres de données continue de croître—et elle’ne diminuera pas de sitôt.

 

Les nouvelles technologies et applications exigent des vitesses plus rapides. À partir de notre situation actuelle, le secteur évolue rapidement vers les connexions 400G, 800G et même 1T (et supérieures). Selon le rapport’2024 Data Center Pulse Report de Henkel, près de 70 % des professionnels des centres de données et des télécommunications du monde entier ont adopté une forme ou une autre de technologie 800G (avec des niveaux de succès variables), et 33 % pensent que le secteur effectuera une transition complète vers une utilisation généralisée de 1,6T en seulement un à deux ans.

 

Qu’est-ce que cela signifie pour l'avenir des centres de données ? Pour commencer, des vitesses plus rapides équivalent à plus de fibre. Dans Getting Granular on Connectivity, un récent webinaire dirigé par Data Center Dynamics, le vice-président de la R&D et de la stratégie de Belden, Andrew Oliviero, a partagé ses réflexions sur les tendances des centres de données. Au cours de la discussion, il explique et explore le lien entre la largeur de bande du centre de données et le besoin de plus de fibre.

 

Nous avons récapitulé certains des points saillants ci-dessous, mais vous pouvez regarder la discussion complète à tout moment.

 

Prévisions concernant les centres de données

Pour prendre en charge des débits de données plus élevés, les tendances dans les centres de données impliqueront de nombreux changements à venir. Au cours du webinaire Data Center Dynamics, nous avons discuté de certaines de nos prévisions :

 

  • Alors que le débit de voies par longueur d’onde commence à plafonner, les liaisons duplex sont remplacées par des liaisons parallèles qui peuvent offrir plus de paires de fibres par liaison.

  • Au lieu des dispositions Top of Row (ToR), nous verrons davantage de dispositions Middle of Row (MoR)’  Et des commutateurs de fin de rangée (EoR) avec interconnexions optiques de commutateur à serveur, en particulier dans les environnements cloud et hyperscale.

  • Historiquement, les investissements dans les commutateurs de centres de données ont privilégié les réseaux frontaux. Cependant, avec l’utilisation croissante de l’IA, les charges de travail des centres de données nécessiteront une nouvelle infrastructure back-end pilotée par le protocole de transmission Ethernet haut débit ou InfiniBand .

 

Les fibres multimodes et monomodes sont toutes deux importantes

Selon la’feuille de route Ethernet de l'Ethernet Alliance, le déploiement monomode oscille entre 50 % et 60 %, et il augmente chaque année.

 

En conséquence, certains professionnels du secteur anticipent un ralentissement de l’installation de la fibre multimode. Pour l’instant, cependant, cette tendance vers les centres de données ne se confirme pas.’ La fibre multimode suit le rythme de la fibre monomode—et la feuille de route Ethernet indique qu'elle continuera à le faire pendant un certain temps. Par exemple, de nombreux centres de données hyperscale actuels utilisent encore des liaisons par fibre multimode pour certaines de leurs applications.’

 

Bien que le multimode soit toujours pertinent, il est essentiel que les centres de données commencent dès maintenant à se préparer à l'augmentation de la fibre monomode qui sera nécessaire pour prendre en charge davantage de transmission de données et des vitesses plus rapides.’

 

Pour prendre en charge ces connexions, les centres de données auront également besoin des composants appropriés en place. Les technologies de mise en réseau futures continueront de renforcer l’importance des câbles à fibre optique haute densité et de la connectivité, tels que :

 

  • Répartiteurs optiques haute densité  Qui prennent en charge une utilisation optimale de l'espace, s'adaptent à la croissance et à l'évolution de l'entreprise, protègent l'intégrité du signal et prennent en charge plusieurs configurations de fibres.

  • Connecteurs multifibres (MPO) et cassettes capables de prendre en charge le déploiement rapide d’infrastructures à haute densité.

  • Fibre ruban, qui permet d’économiser de l’espace et du temps d’installation dans les centres de données.

  • Assemblages de dérivation pouvant se décomposer sur plusieurs ports pour prendre en charge différentes vitesses.

  • Connecteurs VSFF (très petit format) qui présentent une conception compacte et peu encombrante pour améliorer la densité du centre de données.

 

Changements dans les architectures réseau

La multiplication des données et l'accélération des vitesses s'accompagnent d'architectures de réseau différentes.

 

Dans les réseaux d’entreprise en particulier, les appareils étaient traditionnellement connectés à des commutateurs d’agrégation qui se connectaient ensuite à un commutateur central et à un routeur de couche 3.

 

Cette architecture hiérarchique traditionnelle à trois niveaux prend en charge le trafic entre les serveurs connectés au même commutateur d’accès. Cependant, le trafic entre différents commutateurs d’accès transmet via des niveaux de commutateurs de niveau supérieur selon un schéma nord-sud. Cela crée des différences de vitesse et de latence, ce qui peut entraîner des problèmes de performance dans les centres de données.

 

Aujourd’hui, le secteur migre vers une architecture à deux niveaux beaucoup plus simple, où les commutateurs d’agrégation se connectent directement aux commutateurs de la colonne vertébrale. Appelée architecture feuille-colonne vertébrale, cette approche élimine une couche de matériel, améliore la latence et prend en charge une meilleure utilisation des ports.

 

Chaque commutateur feuille se connecte à tous les autres commutateurs feuille et colonne vertébrale. Pour répartir uniformément le trafic entre les commutateurs de niveau supérieur, le chemin de transmission est choisi de manière aléatoire. Si un commutateur tombe en panne, la dégradation des performances est minime (mais il y a aussi plus de connexions fibre à gérer).

 

Pour connecter les commutateurs feuille et colonne vertébrale, l’architecture de connexion croisée est une approche populaire. Elle utilise des panneaux de brassage qui reflètent les ports du commutateur feuille et sont connectés par un câblage permanent plutôt que par des cordons de raccordement. Cela permet aux centres de données de changer facilement quel port de commutateur feuille se connecte à quel port de commutateur colonne vertébrale.

 

Optimisation des investissements dans les centres de données

Alors que la largeur de bande des centres de données s’accélère, Belden continuera à travailler avec ses clients pour trouver des systèmes et des innovations qui prennent en charge des solutions globales et spécifiques au client afin de permettre l’évolutivité, la personnalisation, la haute densité et la modularité.

 

Nous excellons non seulement à aider les centres de données à se préparer à des vitesses plus élevées et à de nouveaux types de médias, mais aussi à trouver des moyens d’optimiser les investissements dans les infrastructures préexistantes afin de réduire les dépenses futures.

 

Regardez le webinaire pour en savoir plus sur les solutions de centre de données de Belden.

 

Liens associés

À propos de l’auteur

Belden

Belden fait appel à différents experts métier pour produire des contenus de qualité. Ces experts en la matière comprennent des employés actuels et anciens, des contributeurs tiers et des spécialistes du secteur. Si vous avez des questions sur le contenu de cette page, veuillez contacter [email protected] pour entrer en contact avec le membre de l'équipe concerné.