Vue rapprochée, un technicien de sécurité installe une caméra de vidéosurveillance montée sur poteau

 

 

À mesure que le nombre de dispositifs connectés au réseau augmente dans les environnements intelligents, ils exigent de l’énergie et une connectivité de données. Ces connexions doivent se faire sans consommer trop d’espace précieux. La superficie en pieds carrés doit être utilisée aussi efficacement que possible pour réduire les coûts opérationnels et soutenir les efforts de durabilité.

 

Aujourd'hui’ Les connexions des appareils semblent également différentes de ce qu'elles étaient par le passé. Ils’ se produisent dans des endroits éloignés des salles de télécommunications. Parfois, cela signifie qu'un câble doit s'étendre au-delà de sa “ normale” 100 m pour établir une connexion. Par exemple :

  • Installation d’une caméra de surveillance intelligente dans un parking
  • Déploiement d’un panneau de contrôle d’accès à une entrée à l’extrémité d’un entrepôt
  • Placement de points d’accès sans fil dans un patio extérieur ou une piscine
  • Localisation de luminaires LED PoE au milieu d’un vaste espace de bureaux ouverts
  • Montage d’un capteur sur un ventilateur au plafond

 

Dans les premiers temps de l'Ethernet, alors que les normes de réseau étaient élaborées il y a plusieurs décennies, la Telecommunications Industry Association (TIA) recommandait que le câblage de catégorie à paires torsadées soit limité à des distances de 100 mètres dans la norme ANSI/TIA-568.

 

Sur la base de normes et de spécifications techniques, cette limite de distance a été établie pour assurer l’interopérabilité. En d’autres termes, la norme ANSI/TIA-568 vous permet d’installer la caméra de surveillance d’un fabricant, le point d’accès sans fil d’un autre fabricant et le câblage et la connectivité d’un troisième fabricant avec la certitude que tout fonctionnera ensemble. Mais la norme ANSI/TIA-568 ne’ ne prenez pas en compte la manière dont les différentes applications utilisent le câblage ou se connectent à un réseau Ethernet.

 

Malgré les progrès technologiques, la limite de distance de 100 mètres reste en place pour éviter toute confusion et favoriser la compatibilité descendante. Mais il restreint où et comment les appareils peuvent être déployés, ce qui rend certains des exemples ci-dessus impossibles sans prendre l'une des mesures suivantes :

  • Ajouter une nouvelle salle de télécommunications
  • Utiliser des câbles en fibre optique ou hybrides au lieu de câbles en cuivre
  • Ajouter un nouveau concentrateur ou commutateur
  • Prendre le risque et étendre la liaison au-delà de 100 mètres

 

Comment les câbles basés sur une application permettent une portée étendue

Là’ Il existe désormais une autre option viable à considérer lorsque le câblage de catégorie ne répond pas aux besoins : les câbles basés sur les applications qui prennent en charge une portée étendue.

 

Atteindre des liaisons au-delà de 100 mètres est possible pour certaines vitesses de données. Pourquoi ? Parce que la limite de distance de 100 m n'est pas’ t requis pour respecter les segments de liaison définis établis par l'IEEE. Au lieu de cela, les normes Ethernet IEEE 802.3 exigent uniquement que le câblage réponde aux exigences de segment de liaison.

 

Cela signifie un câble basé sur l'application qui prend en charge une portée étendue est la solution parfaite lorsque le câble de catégorie peut’ ne va pas jusqu'au bout. Il’ un câble conçu pour prendre en charge des applications telles que des caméras IP, des capteurs de bâtiment et des luminaires LED PoE loin de la salle de télécommunications (TR).

 

Un câble basé sur une application n'est pas’ en remplacement d'un câble de catégorie. Il’ c'est un autre outil qui peut vous aider à gagner du temps, à réduire les coûts et à faciliter la conception et le déploiement de la technologie en permettant une portée étendue en cas de besoin.

 

Conçus pour s’aligner sur les vitesses de transmission standard des applications IEEE allant de 10BASE-T à 1000BASE-T, les câbles basés sur une application prennent en charge de longues distances au-delà des 100 mètres décrits dans la norme ANSI/TIA-568.

 

Un avantage supplémentaire : un gain d’espace important

Les câbles basés sur une application peuvent également fournir le gain d’espace dont les environnements intelligents ont désespérément besoin tout en s’adaptant aux systèmes à portée étendue. Lorsque la longueur d’un canal augmente au-delà de 100 mètres, l’espace requis diminue lors de l’utilisation de câbles basés sur une application.  Voici pourquoi.’

 

Dans un longueur du canal de 100 m, lorsque vous déduisez les 10 m réservés aux cordons de raccordement, plus les 20 m supplémentaires pour les câbles montants et descendants, vous’ il reste 70 m de câble pour travailler.

 

Dans un longueur du canal de 215 m (que le câble RemoteIP de Belden peut prendre en charge), lorsque vous déduisez les 10 m réservés aux cordons de raccordement, plus les 20 m supplémentaires pour les câbles montants et descendants, vous’ il reste 185 m de câble pour travailler. Et tu ne’ je n'ai pas à me soucier de rendre un TR disponible tous les 100 m.

 

Cela se traduit par une amélioration de l’utilisation de l’espace de près de 700 % : seul un septième du nombre de salles de télécommunications est nécessaire. En théorie, dans un espace de 100 pieds carrés, cela diminue le nombre de salles de télécommunications nécessaires de 7 à 1,2 dans le meilleur des cas. Bien qu'il s'agisse d'une limite théorique qui ne’ Cela ne se traduit pas toujours par un ratio direct qui fonctionne à chaque fois dans la vie réelle, mais cela prouve néanmoins que le nombre de TR peut être réduit.

 

Cette réduction se traduit par des avantages tels que :

  • Réduction des coûts de construction et d’entretien
  • Utilisation plus efficace de l’espace
  • Moins de consommation d’énergie
  • Configurations de réseau simplifiées
  • Moins de points de défaillance

 

Découvrez RemoteIP, notre câble à portée étendue

RemoteIP est Belden’ câble à portée étendue basé sur une application. En plus d'augmenter la longueur maximale du canal de 100 m à 215 m, il couvre Types d'alimentation par Ethernet (PoE) 1 à 4. Il peut prendre en charge tout appareil à faible bande passante nécessitant jusqu'à 100 W et une portée étendue de plus de 100 m.

 

En retirant le câble’ en remplissant et en diminuant son diamètre, nous avons pu vous aider à optimiser davantage l'espace. Cela rend RemoteIP encore plus rentable (il prend moins de place) et plus simple à déployer. Il se termine comme un câble de catégorie et est compatible avec la connectivité REVConnect de Belden’. ®

 

Si vous avez besoin d'étendre votre canal Ethernet au-delà de 100 mètres sans vous soucier de la dégradation des performances, les câbles RemoteIP vous aideront à le faire dans le cadre d'une solution de connexion complète. Ils sont spécifiquement conçus pour respecter ou dépasser les limites des normes d'application IEEE.’

 

Découvrez nos câbles RemoteIP.

 

En savoir plus




 

 

À mesure que le nombre de dispositifs connectés au réseau augmente dans les environnements intelligents, ils exigent de l’énergie et une connectivité de données. Ces connexions doivent se faire sans consommer trop d’espace précieux. La superficie en pieds carrés doit être utilisée aussi efficacement que possible pour réduire les coûts opérationnels et soutenir les efforts de durabilité.

 

Aujourd'hui’ Les connexions des appareils semblent également différentes de ce qu'elles étaient par le passé. Ils’ se produisent dans des endroits éloignés des salles de télécommunications. Parfois, cela signifie qu'un câble doit s'étendre au-delà de sa “ normale” 100 m pour établir une connexion. Par exemple :

  • Installation d’une caméra de surveillance intelligente dans un parking
  • Déploiement d’un panneau de contrôle d’accès à une entrée à l’extrémité d’un entrepôt
  • Placement de points d’accès sans fil dans un patio extérieur ou une piscine
  • Localisation de luminaires LED PoE au milieu d’un vaste espace de bureaux ouverts
  • Montage d’un capteur sur un ventilateur au plafond

 

Dans les premiers temps de l'Ethernet, alors que les normes de réseau étaient élaborées il y a plusieurs décennies, la Telecommunications Industry Association (TIA) recommandait que le câblage de catégorie à paires torsadées soit limité à des distances de 100 mètres dans la norme ANSI/TIA-568.

 

Sur la base de normes et de spécifications techniques, cette limite de distance a été établie pour assurer l’interopérabilité. En d’autres termes, la norme ANSI/TIA-568 vous permet d’installer la caméra de surveillance d’un fabricant, le point d’accès sans fil d’un autre fabricant et le câblage et la connectivité d’un troisième fabricant avec la certitude que tout fonctionnera ensemble. Mais la norme ANSI/TIA-568 ne’ ne prenez pas en compte la manière dont les différentes applications utilisent le câblage ou se connectent à un réseau Ethernet.

 

Malgré les progrès technologiques, la limite de distance de 100 mètres reste en place pour éviter toute confusion et favoriser la compatibilité descendante. Mais il restreint où et comment les appareils peuvent être déployés, ce qui rend certains des exemples ci-dessus impossibles sans prendre l'une des mesures suivantes :

  • Ajouter une nouvelle salle de télécommunications
  • Utiliser des câbles en fibre optique ou hybrides au lieu de câbles en cuivre
  • Ajouter un nouveau concentrateur ou commutateur
  • Prendre le risque et étendre la liaison au-delà de 100 mètres

 

Comment les câbles basés sur une application permettent une portée étendue

Là’ Il existe désormais une autre option viable à considérer lorsque le câblage de catégorie ne répond pas aux besoins : les câbles basés sur les applications qui prennent en charge une portée étendue.

 

Atteindre des liaisons au-delà de 100 mètres est possible pour certaines vitesses de données. Pourquoi ? Parce que la limite de distance de 100 m n'est pas’ t requis pour respecter les segments de liaison définis établis par l'IEEE. Au lieu de cela, les normes Ethernet IEEE 802.3 exigent uniquement que le câblage réponde aux exigences de segment de liaison.

 

Cela signifie un câble basé sur l'application qui prend en charge une portée étendue est la solution parfaite lorsque le câble de catégorie peut’ ne va pas jusqu'au bout. Il’ un câble conçu pour prendre en charge des applications telles que des caméras IP, des capteurs de bâtiment et des luminaires LED PoE loin de la salle de télécommunications (TR).

 

Un câble basé sur une application n'est pas’ en remplacement d'un câble de catégorie. Il’ c'est un autre outil qui peut vous aider à gagner du temps, à réduire les coûts et à faciliter la conception et le déploiement de la technologie en permettant une portée étendue en cas de besoin.

 

Conçus pour s’aligner sur les vitesses de transmission standard des applications IEEE allant de 10BASE-T à 1000BASE-T, les câbles basés sur une application prennent en charge de longues distances au-delà des 100 mètres décrits dans la norme ANSI/TIA-568.

 

Un avantage supplémentaire : un gain d’espace important

Les câbles basés sur une application peuvent également fournir le gain d’espace dont les environnements intelligents ont désespérément besoin tout en s’adaptant aux systèmes à portée étendue. Lorsque la longueur d’un canal augmente au-delà de 100 mètres, l’espace requis diminue lors de l’utilisation de câbles basés sur une application.  Ici’ c'est pourquoi.

 

Dans un longueur du canal de 100 m, lorsque vous déduisez les 10 m réservés aux cordons de raccordement, plus les 20 m supplémentaires pour les câbles montants et descendants, vous’ il reste 70 m de câble pour travailler.

 

Dans un longueur du canal de 215 m (que le câble RemoteIP de Belden peut prendre en charge), lorsque vous déduisez les 10 m réservés aux cordons de raccordement, plus les 20 m supplémentaires pour les câbles montants et descendants, vous’ il reste 185 m de câble pour travailler. Et tu ne’ je n'ai pas à me soucier de rendre un TR disponible tous les 100 m.

 

Cela se traduit par une amélioration de l’utilisation de l’espace de près de 700 % : seul un septième du nombre de salles de télécommunications est nécessaire. En théorie, dans un espace de 100 pieds carrés, cela diminue le nombre de salles de télécommunications nécessaires de 7 à 1,2 dans le meilleur des cas. Bien qu'il s'agisse d'une limite théorique qui ne’ Cela ne se traduit pas toujours par un ratio direct qui fonctionne à chaque fois dans la vie réelle, mais cela prouve néanmoins que le nombre de TR peut être réduit.

 

Cette réduction se traduit par des avantages tels que :

  • Réduction des coûts de construction et d’entretien
  • Utilisation plus efficace de l’espace
  • Moins de consommation d’énergie
  • Configurations de réseau simplifiées
  • Moins de points de défaillance

 

Découvrez RemoteIP, notre câble à portée étendue

RemoteIP est Belden’ câble à portée étendue basé sur une application. En plus d'augmenter la longueur maximale du canal de 100 m à 215 m, il couvre Types d'alimentation par Ethernet (PoE) 1 à 4. Il peut prendre en charge tout appareil à faible bande passante nécessitant jusqu'à 100 W et une portée étendue de plus de 100 m.

 

En retirant le câble’ en remplissant et en diminuant son diamètre, nous avons pu vous aider à optimiser davantage l'espace. Cela rend RemoteIP encore plus rentable (il prend moins de place) et plus simple à déployer. Il se termine comme un câble de catégorie et est compatible avec la connectivité REVConnect de Belden’. ®

 

Si vous avez besoin d'étendre votre canal Ethernet au-delà de 100 mètres sans vous soucier de la dégradation des performances, les câbles RemoteIP vous aideront à le faire dans le cadre d'une solution de connexion complète. Ils sont spécifiquement conçus pour respecter ou dépasser les limites des normes d'application IEEE.’

 

Découvrez nos câbles RemoteIP.

 

En savoir plus


À propos de l’auteur

Ike Sachse

Consultant en solutions, Bâtiments intelligents

Ike Sachse a rejoint Belden en 2022, travaillant à Chicago aux côtés de l'un des centres d'innovation client de Belden. En tant que consultant en solutions, il travaille en partenariat avec des clients, des entrepreneurs, des consultants et d'autres professionnels, leur posant les bonnes questions pour mieux comprendre leurs besoins et aligner les solutions de Belden sur leurs objectifs commerciaux. Avant de rejoindre Belden, Ike a étudié l’ingénierie électrique à l’Université d’État de l’Iowa. Il travaille également à l'obtention de sa certification en ingénierie fondamentale.