Pendant des décennies, le câblage de catégorie symétrique à quatre paires torsadées a répondu de manière adéquate aux besoins des réseaux d’entreprise.
Mais avec les nouvelles technologies et les demandes de connectivité d’aujourd’hui, ces besoins évoluent. De plus en plus de systèmes et d’appareils sont connectés aux réseaux d’entreprise, et nombre d’entre eux ont des besoins en termes de vitesse et d'alimentation supérieurs à ce que le câblage de catégorie à quatre paires peut prendre en charge.
Les exigences de vitesse et de puissance ne sont pas les seules choses qui changent concernant les appareils connectés au réseau. Leurs emplacements changent également.’— Les dispositifs peuvent être installés dans des zones situées à plus de 100 m de la salle de télécommunications la plus proche. Il peut s’agir d’une caméra de sécurité située dans un garage, d’un point d’accès sans fil sur une passerelle ou d’un dispositif de contrôle d’accès à l’extrémité d’un grand entrepôt.
Dans le passé, nous avons écrit sur les moyens de connecter ces appareils distants lorsqu'une salle de télécommunications n'est pas à proximité.’’ Voici quelques-unes de ces options :
1. Créer une nouvelle salle de télécommunications à moins de 100 m de l'appareil
Bien qu’il s’agisse d’une solution possible, elle peut être coûteuse. Vaut-il la peine d’investir dans l’équipement, le câblage, l’alimentation, etc. supplémentaires nécessaires pour connecter un ou deux appareils ? Est-ce une utilisation efficace de l'espace de votre bâtiment ?
2. Utilisez des câbles à fibre optique au lieu de câbles en cuivre
Encore une fois, c'est une possibilité si vous souhaitez connecter des appareils qui ne sont pas à moins de 100 m d'une salle de télécommunications, mais la fibre est plus chère que le cuivre.’ Si l'appareil que vous connectez est à faible débit, comme les contrôleurs et les capteurs utilisés dans les applications CVC et de sécurité, la fibre n'est pas nécessaire pour maintenir les performances de l'appareil.’’
3. Déployer des câbles hybrides au lieu de câbles en cuivre
Étant donné que les câbles hybrides impliquent un équipement de transmission par fibre optique, ils constituent également l’une des options les plus chères de cette liste.’ Ces coûts continuent d’augmenter lorsque des sources d’alimentation limitées de classe 2 sont incorporées dans le câble pour fournir de l’énergie en plus des données que la fibre transmet. Une planification minutieuse est nécessaire pour s’assurer que le câble peut fournir une alimentation suffisante pour répondre aux exigences de l’appareil connecté.
4. Prolonger la liaison par câblage en cuivre au-delà de 100 m
Contrairement aux choix énumérés ci-dessus, cette approche ne nécessite pas d’investissement dans un équipement supplémentaire et ne prend pas plus de place.’ Cela élimine également l'introduction de nouveaux points de défaillance potentiels ; cependant, la portée étendue n'est pas’ t pris en charge par ANSI/TIA-568, donc normes d'application Doit plutôt être utilisé comme guide.
Utilisation de systèmes avec gestion des défauts pour des besoins uniques en termes de distance et d’alimentation
En plus des quatre choix mentionnés ci-dessus, une option alternative émerge pour fournir de l'électricité sur de plus grandes distances— et il peut être combiné avec la fibre pour créer un seul câble hybride.
Systèmes d'alimentation à gestion des défauts de classe 4 (FMPS), tel que défini dans l'article 726 du Code national de l'électricité (NEC) de 2023, don’ ne limite pas la sortie de la source d'alimentation comme le font les circuits à puissance limitée de classe 2 et de classe 3.
Au lieu de cela, ils surveillent en permanence les défauts et contrôlent la fourniture de courant en cas d'anomalie. En limitant la quantité d’énergie pouvant être utilisée lors d'un dysfonctionnement, les systèmes de classe 4 atténuent le risque de décharge ou d’incendie.
Cette technologie rend les systèmes de classe 4 tout aussi sûrs que—, voire plus sûrs que—les systèmes de classe 2 et de classe 3. Par conséquent, les systèmes de classe 4 peuvent être installés par les mêmes intégrateurs et entrepreneurs qui installent d’autres types de câblage, tels que le câblage de catégorie ou le câblage PoE.
Les câbles hybrides de classe 4 qui fournissent une alimentation gérée par défaut sont de plus en plus utilisés pour connecter et alimenter les systèmes d'antennes distribuées (DAS) et les systèmes à petites cellules, ainsi que réseaux LAN optiques passifs Et Wi-Fi points d'accès— tous les systèmes et appareils ayant des exigences uniques en matière de puissance et de distance qui ne’ ne correspond pas toujours à ce que le câblage de catégorie peut fournir.
Nous avons récemment partagé nos idées sur la classe 4 comme moyen de prendre en charge les vitesses, la puissance et les distances LAN atypiques avec l'installation de câblage & Revue d'entretien. En plus de détailler la classe 4, l'article examine également de près l'Ethernet à paire unique (SPE)— une autre technologie prise en charge par Belden— en option pour prendre en charge des exigences inhabituelles en matière de vitesse, de puissance et de distance LAN. Lisez l’article complet pour en savoir plus sur les options de gestion des distances de canal supérieures à 100 m.
- En savoir plus sur Belden’ Câbles FMPS.
- En savoir plus sur Belden’ portefeuille SPE.
Ressources connexes :
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.