Étendez votre réseau sans le rendre obsolète : boîtiers à fibre optique muraux
De plus en plus de personnes—et leurs appareils—ressentent le besoin de vitesse à mesure que la connexion et la collaboration numériques 24h/24 et 7j/7 deviennent monnaie courante. Pour suivre le rythme, plus de fibre est déployée aujourd’hui que jamais auparavant.
Par exemple, les applications courantes telles que la diffusion de contenu vidéo en continu et les appels vidéo haute définition, ainsi que les technologies émergentes telles que la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle, nécessitent davantage de bande passante. Pour soutenir ces innovations, davantage de fibres sont utilisées pour étendre la distance du canal et produire un débit suffisant.
Pour rester connectés à ces applications, les consommateurs emportent avec eux davantage d’appareils (smartphones, montres connectées, tablettes, écouteurs intelligents, etc.), qu’ils se rendent au travail, à l’école, au magasin ou chez le médecin.’’ Tous ces dispositifs nécessitent plus de fibre pour prendre en charge des vitesses plus rapides et des demandes de largeur de bande plus élevées.
Enfin, les opérateurs et les fournisseurs de services rapprochent la fibre des consommateurs et des appareils afin d’offrir un meilleur service et de meilleures performances. Cela nécessite également un déploiement plus important de la fibre.
Déploiement de la fibre optique dans de nouveaux endroits
À mesure que la fibre s’intègre davantage dans les réseaux, une grande partie de celle-ci est déployée dans des environnements qui ne sont pas conçus pour prendre en charge ces équipements ou cette infrastructure.’ Il n’y a pas toujours d’espace dédié dans un bâtiment existant pour ajouter une autre salle de télécommunications ou même un autre rack au sol.’
Mais toute cette connectivité à fibre optique (câbles, panneaux de brassage, boîtiers, etc.) doit aller quelque part—sans que des espaces exigus n'aient un impact négatif sur ses performances.
Dans de nombreux cas, cela signifie souvent :
- Utiliser les espaces restants dans les salles de télécommunications, qui sont souvent petites et étroites
- Transformer différents types de pièces en espaces de télécommunications utilisables (pensez aux salles d’approvisionnement, aux armoires de garde, aux salles de service, à un espace sous des escaliers, etc.)
- Trouver de nouvelles façons d’optimiser la superficie dans les espaces à usage mixte (en partie salle de télécommunications, en partie stockage, par exemple)
La nécessité d’ajouter davantage de connexions fibre de manière peu encombrante incite les entreprises à envisager une expansion verticale avec des boîtiers muraux à fibre optique.
Ils vous permettent de grandir vers le haut au lieu de développer votre infrastructure réseau en maximisant l'espace mural existant et en exploitant l'espace immobilier disponible—sans aucune extension requise. Cela peut également réduire les coûts en fournissant plus de capacité à moindre coût par pied carré.
3 conseils pour bien choisir son boîtier mural à fibre optique
Lorsque vous réfléchissez à des moyens de déplacer les boîtiers du sol vers le mur, vous devez prendre en considération certaines choses. Le boîtier mural à fibre optique que vous choisissez doit vous permettre d’accomplir les tâches suivantes.
1. Rendre l'installation plus confortable
À mesure que l’espace se resserre, les installateurs et les techniciens ont besoin d’options qui leur permettent d’être plus imaginatifs dans leur approche pour effectuer leur travail confortablement et dans des conditions pratiques.
Par exemple, le système de boîtier de fibre à montage mural ECX Fiber’Express(FX) ECX de Belden est doté d'assemblages pivotants entièrement amovibles. Tant que les câbles entrants ont suffisamment de relâchement, les techniciens peuvent retirer les assemblages du mur et les envoyer à un poste de travail pour les épisser. Par exemple, certains travailleurs aiment placer une petite table directement sous le boîtier mural à fibre optique, où elle sert d’endroit où les techniciens peuvent s’asseoir, travailler et se concentrer confortablement.
Si cela n’est pas possible, ou si les ouvriers ne veulent pas amener l’assemblage à un poste de travail, ils peuvent simplement glisser une cassette à l’avant et terminer l’épissure.’’
2. Réduire les besoins en main-d'œuvre
Le temps c'est de l'argent. Recherchez un panneau de brassage qui peut être installé par une seule personne sans effort exceptionnel.
Et comme l'installation peut se dérouler dans un espace quelque peu “improvisé” , le mur peut ne pas toujours être lisse ou plat. Les trous de montage encastrés en relief permettent une installation par une seule personne, même sur des murs inégaux.
3. Fournir les niveaux de sécurité nécessaires
Recherchez des portes de boîtier qui peuvent être verrouillées, protégeant et séparant en toute sécurité les côtés du coffre et des patchs pour créer un environnement fibre sécurisé et facile à gérer.
Les kits de verrouillage en option sur les deux portes du FX ECX Wall-Mount simplifient l'installation d'aujourd'hui et la maintenance et les opérations de demain.’’
Découvrez le nouveau boîtier fibre optique mural FX ECX de Belden’
En tant qu'extension de la gamme de produits ECX, les boîtiers de fibre à montage mural FX ECX de Belden hébergent des connexions de fibre sur le mur dans des espaces petits, étroits et uniques, permettant aux installateurs de profiter de l'espace mural pour héberger des connexions de fibre.’
Le panneau de brassage mural en métal durable peut contenir deux, quatre ou six modules de fibre ECX. Il héberge jusqu’à 192 connexions de fibre dans un espace mural compact, rapprochant la fibre des utilisateurs et des appareils sans occuper une superficie précieuse.