Spécialiste masculin et ingénieure d’usine automobile parlant et travaillant sur des ordinateurs portables et des tablettes. Industrie automobile 4.0 Usine travaillant sur la production de véhicules. Diversité dans l’usine d’assemblage.
Mots clés associés

 

Configurer les réseaux OT et assurer leur bon fonctionnement n'a jamais été aussi compliqué. Votre équipe ressent-elle la pression ?

Si c'est le cas, il y a une bonne raison : les réseaux OT  Sont désormais profondément diversifiés. Autrement dit, ils :

  • Les technologies utilisées pour les réseaux WAN et LAN (systèmes filaires et sans fil) sont différentes, chacune avec ses propres outils spécialisés et modèles de configuration.
  • Connectez tous les systèmes, des automates programmables traditionnels aux capteurs IoT modernes.
  • Intégrer les services cloud et les ressources sur site
  • Reflet de la convergence des domaines IT et OT, intégrant les systèmes d'usine traditionnels aux données d'entreprise, aux exigences de cybersécurité et à la gestion à distance

À cette complexité s'ajoutent des flux de travail manuels obsolètes qui reposent souvent sur des tableurs, des diagrammes Visio et des outils de surveillance cloisonnés. Ces approches manuelles ne peuvent tout simplement pas (et ne peuvent pas) s'adapter à l'augmentation du nombre d'appareils, à la sophistication des configurations réseau et aux exigences croissantes en matière de sécurité des environnements OT actuels.

Pour suivre le rythme de la numérisation et de la complexité croissante, la gestion de réseau est en constante évolution. La mise en réseau basée sur l'intention (IBN) répond à ces défis croissants tout en réduisant la charge de travail des ingénieurs réseau. 

Le fonctionnement entièrement autonome avec IBN représente la vision à long terme de la gestion des réseaux OT. Mais, à mesure que le transfert de responsabilité de l'humain au système progresse, la supervision humaine restera essentielle. Pendant cette période, les systèmes assumeront une part plus importante de la charge de travail afin de garantir que les réseaux atteignent leurs objectifs opérationnels.

Comment la gestion des réseaux OT évolue

La gestion des réseaux dans les environnements OT ne change pas du jour au lendemain ; elle progresse étape par étape, en s'éloignant des processus manuels pour adopter une approche plus intelligente et adaptative de la gestion des opérations connectées.

1. Gestion manuelle et chronophage

La plupart des réseaux OT dépendent encore de pratiques de configuration vieilles de plusieurs décennies qui impliquent des interfaces de ligne de commande (CLI), des outils Web et différentes plateformes logicielles. Ces approches sont lentes, sujettes aux erreurs, nécessitent une expertise approfondie en matière de réseaux et dépendent fortement de l'intervention humaine.

Avec le départ à la retraite du personnel expérimenté, il devient de plus en plus difficile de trouver des professionnels possédant l'expertise (et la patience) nécessaires pour gérer cette complexité croissante avec les méthodes traditionnelles. Lorsque vous trouvez enfin des travailleurs possédant les compétences requises, la charge de ce travail manuel peut rapidement devenir insupportable.

2. Automatisation assistée

À ce stade, les outils commencent à alléger une partie de la charge de travail manuelle. Par exemple, le logiciel de gestion de réseau HiVision de Belden  Simplifie le processus de configuration de paramètres similaires sur plusieurs appareils simultanément.

Notre système de gestion de réseau TXCare  Les assistants vont encore plus loin en calculant automatiquement les configurations réseau de bout en bout, ce qui évite aux ingénieurs de devoir créer manuellement les configurations de chaque appareil.

3. Automatisation partielle

C’est à ce stade que la configuration, la surveillance et le dépannage sont plus étroitement intégrés grâce à une configuration hautement automatisée et une surveillance intelligente.

Les systèmes prennent en charge les recommandations assistées par l'IA qui aident les ingénieurs à identifier les causes profondes et à appliquer plus rapidement des mesures correctives, tandis que les humains gardent le contrôle.

4. Automatisation et gestion complètes

Dans un avenir proche, nous commencerons à entrevoir la possibilité d'automatiser entièrement la configuration et la gestion du réseau sous supervision humaine.

Avec le temps, les réseaux commenceront à gérer davantage de changements de manière autonome, les opérateurs fournissant des conseils et vérifiant les décisions clés avant leur mise en œuvre.

5. Gestion autonome du réseau

À terme, les réseaux évolueront pour comprendre et exécuter les intentions des utilisateurs. Vous définissez le résultat souhaité, et le système se charge du reste. Il s'agit de la mise en réseau basée sur l'intention, dont nous avons parlé précédemment. Elle s'appuie sur les fondements établis par les versions précédentes des outils d'automatisation et crée une infrastructure réseau plus adaptative et plus fiable.

Imaginez IBN comme un voyage en voiture autonome. Gestion de réseau traditionnelle  Cela exige des ingénieurs qu'ils « planifient manuellement leurs itinéraires » en configurant chaque connexion et en dépannant chaque virage, un peu comme lorsqu'on conduit une voiture traditionnelle. Mais l'avenir sera différent. Les réseaux « connaîtront » la destination, traceront le meilleur itinéraire et s'adapteront automatiquement en cas de changement de conditions… le tout sous la supervision et le contrôle humains.

La gestion traditionnelle des réseaux OT n'est pas viable pour les dirigeants qui souhaitent simplifier et pérenniser les opérations de leurs usines. La mise en réseau basée sur l'intention (IBN) est la vision à long terme de la gestion des réseaux OT. Cela va redéfinir la manière dont les réseaux sont conçus, configurés, déployés et maintenus.

Qu'est-ce que le réseautage basé sur l'intention ?

Un réseau basé sur l'intention commence par une question simple : que souhaitez-vous que votre réseau accomplisse ? Segmentation sécurisée du réseau OT, meilleure disponibilité, intégration facile des appareils ? Une fois le résultat souhaité (l'intention) défini, ces objectifs sont traduits en étapes de configuration et en politiques appropriées qui sont automatiquement mises en œuvre sur l'ensemble du réseau.

Pour garantir la conformité et les performances, la surveillance du réseau OT s'effectue en continu et automatiquement afin de suivre en temps réel l'état des appareils, le trafic et les événements de sécurité. À mesure que les politiques et les exigences évoluent, le réseau s'adapte pour garantir la sécurité, la segmentation du réseau OT et des performances optimales sans ajustement manuel constant.

La mise en réseau basée sur l'intention utilise l'automatisation et l'intelligence pour gérer des réseaux complexes. Elle jette les bases de systèmes de plus en plus automatisés et auto-optimisés à l'avenir. 

Une façon plus intelligente de gérer votre réseau OT

La mise en réseau basée sur l'intention introduit une automatisation pratique qui évolue au fil du temps pour prendre en charge la configuration, la surveillance et la gestion continue, offrant ainsi de réels avantages aux équipes industrielles. Il facilite la gestion des réseaux et les rend plus résilients face aux changements.

En voici quelques exemples :

  • Les humains sont capables d'effectuer des tâches à plus forte valeur ajoutée. IBN automatise la configuration quotidienne et la gestion continue, permettant ainsi aux équipes de consacrer moins de temps aux tâches répétitives et de se concentrer sur la résolution de problèmes, l'amélioration des processus et le travail sur de nouveaux projets.

  • Les erreurs sont réduites. Les systèmes automatisés gèrent les modifications de manière cohérente et correcte, éliminant ainsi les erreurs humaines souvent liées à la configuration et aux mises à jour manuelles.

  • Le déploiement du réseau est plus rapide. La configuration peut être appliquée automatiquement à tous les appareils et emplacements, ce qui permet aux équipes de mettre en service de nouveaux systèmes en quelques minutes.

  • La sécurité s'améliore considérablement. IBN applique automatiquement les politiques de sécurité sur l'ensemble du réseau, comblant les lacunes de configuration et s'adaptant aux nouvelles menaces à mesure qu'elles apparaissent.

  • Le dépannage est plus efficace. Au lieu de rassembler des indices provenant d'outils de surveillance disparates, IBN compare les conditions du réseau à vos objectifs afin que les ingénieurs puissent identifier les écarts à corriger avant qu'ils n'entraînent une interruption de service.

  • Les administrateurs réseau sont plus faciles à embaucher. Parce qu'IBN propose une gestion intuitive et axée sur les résultats, les experts chevronnés ne sont pas’ t toujours nécessaire. Les nouveaux employés ayant moins d'expérience technique peuvent obtenir de bons résultats.

Belden va faire fonctionner le réseautage basé sur l'intention dans le monde réel.

Belden est un chef de file de l'industrie’ évolution vers une mise en réseau basée sur l'intention pour les environnements industriels. Notre approche tournée vers l'avenir permettra de combler le fossé entre l'ingénierie des applications et la gestion des réseaux, démontrant comment un modèle de réseau plus intelligent et adaptatif façonnera l'avenir de la connectivité industrielle.

La transition vers une mise en réseau basée sur l'intention se fera par étapes, chaque étape apportant davantage d'automatisation, de compréhension et d'adaptabilité aux réseaux industriels qui étaient autrefois entièrement manuels.

Les solutions de connexion complètes de Belden jetteront les bases de la mise en réseau basée sur l'intention, l'aidant à prendre forme dans des environnements réels en traduisant l'intention de haut niveau en configurations complexes nécessaires à travers des systèmes hétérogènes... sans que vous ayez à maîtriser chaque détail sous-jacent.’

Lorsque les performances du réseau s'optimisent d'elles-mêmes au fil du temps, vous pouvez vous concentrer sur la production, la résolution de problèmes et l'innovation. Et vous pouvez avoir la certitude que votre infrastructure soutiendra toujours votre mission, quelle que soit la complexité des opérations, la croissance de la production ou l'évolution de la main-d'œuvre.

 

Apprenez-en davantage sur IBN.

 

Liens associés :

Établir des liens entre la sécurité IT et OT pour dynamiser les opérations de l’usine

Pourquoi la convergence IT-OT est essentielle pour la transformation des produits de grande consommation (PGC)

Comment réunir vos données réseau et vos données OT en un seul endroit

Le contrôle d’accès au réseau est un élément essentiel de votre sécurité OT