Shutterstock 686690467 Version MOD v01 modifiée avec coloration violette

 

Les communications au niveau de l’usine permettent à vos machines d’échanger des informations et d’effectuer la production de manière sûre et efficace. Cet échange de données en temps réel s’effectue sur un réseau OT, où les machines se réunissent pour une coordination unifiée. (Par exemple, lorsqu’un SCADA et un MES voient une machine de remplissage terminer un cycle, vous devez remercier votre réseau OT.)

 

Dans les environnements de produits de grande consommation (PGC), les réseaux OT doivent être gérés de manière proactive pour garantir des opérations efficaces, fiables et sécurisées et minimiser les temps d’arrêt.

 

Alors, qui gère le réseau OT de votre usine de CPG – et qui devrait le faire ? Ce n’est pas un choix à faire à la légère. Il s’agit d’un rôle stratégique qui prend en charge la fiabilité opérationnelle, la posture de cybersécurité, la disponibilité de la bande passante, la sécurité et la conformité. Les décisions concernant la gestion du réseau OT peuvent avoir un impact durable. Une mauvaise gestion crée des inefficacités opérationnelles, perturbe la production et compromet même la sécurité.

 

Ce qu’il faut pour gérer efficacement les réseaux OT

L’équipe responsable de la performance et de la gestion du réseau OT varie souvent d’une usine à l’autre. Parfois, c'est le service informatique qui est responsable ; d'autres fois, c'est un ingénieur SCADA ou un administrateur réseau OT. Mais qui vous mettez en charge peut faire toute la différence en termes d’efficacité et de fiabilité.

 

Pour garantir le succès opérationnel dans les environnements CPG, l'équipe qui supervise votre réseau OT  Devrait être capable de :

  • Privilégier la disponibilité et le fonctionnement en temps réel
  • Comprendre les systèmes existants, les protocoles propriétaires et les équipements spécialisés qui interagissent avec le réseau et s’appuient sur celui-ci

  • Reconnaître les vulnérabilités uniques des systèmes OT et savoir comment les protéger contre les menaces

  • Coordonner soigneusement les réseaux IT et OT, en comprenant les implications opérationnelles et de sécurité de leur rapprochement

  • Respecter les règles de sécurité et d’exploitation appropriées

  • S’assurer que les opérations du réseau s’alignent sur les cibles et les objectifs au niveau de l’usine

 

Confier la gestion de votre réseau OT à une personne qui ne dispose pas de ces capacités risque d’introduire des risques dans vos opérations. Malgré cela, il est encore assez courant de voir l'équipe informatique gérer le réseau OT de l'usine à l'aide d'équipements informatiques.

 

De nombreux dirigeants pensent que personne dans l’OT n’a la capacité technique ou l’expérience réseau pour assumer cette tâche. (C'est un réseau, après tout, et le service informatique n'est-il pas formé pour superviser les réseaux ?) S’il est vrai que les équipes OT peuvent manquer de connaissances et de formation informatiques traditionnelles, cela ne signifie pas qu’elles ne peuvent pas gérer la tâche. En fait, c’est quelque chose que les membres de l’équipe OT peuvent facilement gérer eux-mêmes, s’il existe des solutions en place pour leur permettre d’assumer le travail en toute confiance.

 

Votre usine de CPG ne confierait probablement pas la gestion du réseau informatique à un ingénieur SCADA ou de contrôle, car ils ne disposent pas de la formation nécessaire pour naviguer dans les systèmes et les priorités informatiques. Il en va de même ici. Dans la plupart des cas, les professionnels les mieux adaptés à la gestion de réseau OT sont les membres du personnel OT.

 

Les avantages des réseaux OT gérés par OT

Dans les environnements PGC où le service informatique gère depuis longtemps le réseau OT, il peut être difficile de passer à un réseau OT géré par OT.

 

En proposant des solutions de connexion complètes adaptées aux environnements industriels, Belden simplifie la gestion du réseau OT pour les équipes OT. Nous sommes votre conseiller de confiance, en veillant à ce que l'IT et l'OT trouvent un terrain d'entente  Et se sentent représentés lorsque leurs réseaux et leurs services travaillent ensemble et tirent parti de leurs atouts.

 

Avec des solutions qui permettent des fonctionnalités telles que la découverte automatisée des dispositifs, la surveillance du réseau en temps réel et la configuration rationalisée, nous réduisons la complexité de la gestion du réseau OT afin que vous puissiez jouer un rôle plus actif. Votre équipe OT sera en mesure de gérer son réseau en toute confiance, même si elle n’a pas d’expérience en réseau.

 

Cela présente toutes sortes de nouvelles opportunités pour les usines de biens de grande consommation, notamment :

  • Des changements et des ajouts plus rapides au réseau de l'usine afin que les équipements nouveaux et existants puissent fonctionner ensemble et que les technologies émergentes puissent être introduites, telles que l'IIoT et l'analyse de pointe  

  • Une réduction des temps d’arrêt pour minimiser les interruptions de production

  • La résolution plus rapide des problèmes car les professionnels de l’OT connaissent bien l’équipement et les processus OT

  • Un meilleur alignement sur les objectifs opérationnels concernant l’efficacité, la sécurité et la conformité de la production

  • Adapter les opérations du réseau pour faire face aux changements dans la demande dus au lancement de nouveaux produits ou aux pics saisonniers

  • La planification de la maintenance et des mises à jour pendant les heures non productives

  • S’assurer que les données des capteurs et des dispositifs sont précises et utilisées pour améliorer la production

 

Découvrez comment nous aidons les usines de biens de consommation courante à se connecter à ce qui est possible.

 

Liens associés :