Mais ces zones mortes des réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments n'ont pas seulement un impact sur la productivité des travailleurs ou sur la qualité des communications. Elles ont un impact sur la capacité des premiers intervenants à réagir aux appels d'urgence et à fournir une assistance à ceux qui en ont le plus besoin. Elles rendent également plus difficile la coordination des efforts des équipes d'intervention d'urgence.
Une enquête de l'Association internationale des chefs de pompiers révèle que, lors d'appels d'urgence, presque tous les premiers intervenants (98,5 %) ont fait l'expérience de zones mortes dans des bâtiments. Les zones mortes sans fil existent dans tous les types d'installations—des grands stades et lieux de divertissement aux hôpitaux à plusieurs étages et aux écoles K-12.
Que ce soit dans un parking souterrain, un local technique, un tunnel, une cage d'escalier ou un ascenseur, la connectivité et la communication depuis n'importe quel endroit à l'intérieur d'un bâtiment sont essentielles non seulement pour les premiers intervenants, mais aussi pour les personnes à l'intérieur de l'installation qui doivent pouvoir recevoir des alertes de masse et passer des appels d'urgence pour obtenir de l'aide.
Une fois sur place, les unités de terrain doivent également pouvoir communiquer avec leur centre de commandement d’urgence et entre elles, même lorsqu’elles se déplacent dans le bâtiment.’ Pendant ce temps, le centre de communication doit rester en contact avec la personne qui a appelé à l'aide.
Mais les zones mortes sans fil ne se trouvent pas uniquement dans les zones éloignées des bâtiments.’ Même dans les espaces publics ou les zones communes comme les bureaux, les couloirs et les halls d'entrée, certains matériaux de construction—tels que le béton, la brique, le métal et le verre à faible émissivité—peuvent rendre la communication difficile. Les signaux cellulaires envoyés depuis une tour ne peuvent pas atteindre l'appareil de communication à travers ces barrières.’
C'est parce que les réseaux cellulaires ont été conçus à l'origine pour prendre en charge la mobilité des utilisateurs et non la couverture cellulaire intérieure.’— Par exemple, lorsqu'une personne se déplace dans la rue, la radiofréquence de son téléphone passe d'une tour cellulaire à l'autre sans interruption de service.
Aujourd'hui, cependant, les réseaux cellulaires doivent fonctionner à l'intérieur des 6,2 millions de bâtiments commerciaux américains et non pas seulement à l'extérieur pour lutter contre les zones mortes et rendre la communication possible de n'importe où.’ —— Ce n’est pas une question de commodité mais de sécurité publique.’
La réponse se trouve dans les réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments. Il peut s'agir de systèmes d'antennes distribuées (DAS), de petites cellules et du Wi-Fi—et ils aident à éliminer les zones mortes sans fil en amenant les signaux cellulaires à l'intérieur pour prendre en charge la communication quand et où cela est nécessaire.’
Une coalition en mission de sécurité
Pour aider les bâtiments américains à améliorer les communications d'urgence, la Safer Buildings Coalition se consacre à la résolution des zones mortes des réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments, qui ont un impact sur les premiers intervenants et les citoyens.
Elle souligne l'importance des trois piliers des communications de sécurité publique dans le bâtiment :
- Les appels mobiles 911 doivent être envoyés avec succès—et avec une précision de localisation
- Les notifications mobiles de masse doivent atteindre les occupants partout à l'intérieur des bâtiments
- Les systèmes de communication des secouristes doivent toujours fonctionner à l'intérieur des bâtiments
Nous soutenons pleinement les efforts de la Safer Buildings Coalition pour garantir que les communications critiques puissent avoir lieu à tout moment depuis n'importe quel endroit à l'intérieur d'un bâtiment et pour connecter les premiers intervenants aux civils dans toutes les installations américaines.’——
La Safer Buildings Coalition et ses organisations membres (plus de 175), y compris les services d'incendie, les autorités compétentes, les propriétaires de bâtiments et les fabricants tels que Belden se consacrent à l'éducation de l'industrie sur les derniers codes et normes pour l'installation, la maintenance et l'utilisation des systèmes de communication d'urgence, tout en faisant progresser les politiques, les technologies et les idées qui permettent une connectivité sans fil fiable.
La Safer Buildings Coalition étant une organisation à but non lucratif qui se concentre uniquement sur ces questions de communication importantes, le groupe de pression peut également aider les propriétaires de bâtiments à prendre de meilleures décisions concernant l'étendue et l'évolutivité de leurs réseaux à l'intérieur des bâtiments. En d'autres termes : considérez la coalition comme une ressource pour vos projets sans fil dans les bâtiments.
Nous soutenons non seulement les efforts de la Safer Buildings Coalition visant à donner la priorité à la sécurité publique, mais nous alignons également les solutions sans fil intégrées aux bâtiments que nous fabriquons avec les codes et normes les plus récents pour garantir la sécurité et la conformité.’
En savoir plus sur les solutions sans fil intégrées aux bâtiments de Belden.’
Liens associés :
Le secret du pilotage sans fils des bâtiments : trouver le bon partenaire
Connecter de manière fluide vos systèmes sans fil dans les bâtiments
Une conception sans fil efficace dans les bâtiments repose sur l'interopérabilité
À propos de l’auteur
Steve Carroll
Directeur des comptes à l'international, fournisseurs de services, Infrastructure 5G
Fort de plus de deux décennies d'expérience dans les technologies et infrastructures sans fil, filaires et IoT, Steve Carroll a rejoint l'équipe de Belden en tant que directeur de compte mondial pour les fournisseurs de services et l'infrastructure 5G début 2021. Il se concentre sur l'aide aux clients pour créer des solutions commerciales évolutives qui augmentent la productivité et la communication tout en minimisant les risques.