Mots clés associés
Nous avons récemment partagé comment Belden’ s systèmes de connexion croisée originaux est venu pour être— et comment nous nous appuyons en permanence sur le succès de ces systèmes BIX et GigaBIX pour fournir davantage d'options de connexion croisée pour les réseaux et les centres de données à mesure que les fréquences des signaux de câble augmentent.
Le système de recoupement ou d'interconnexion dont vous avez besoin dépend de votre bâtiment, de votre réseau et de votre application. Pour vous aider à décider, nous’ examinons de près chaque système d'interconnexion et de connexion croisée disponible chez Belden. Nous avons commencé par parler du système à ultra-haute densité FiberExpress (UHD), qui assure l'accès et la protection des ports vitaux tout en prenant en charge les connexions à ultra-haute densité.
Maintenant c'est’ Il est temps de discuter de l'innovation en matière de connexion croisée qui a suivi : Belden’ s Fibre Exprimer (FX) Placard d'entreprise ECX X (ECX).
Découvrez le système de connexion croisée FX ECX
Alors que les organisations se transforment et que des déplacements, des ajouts et des changements (MAC) doivent être effectués pour suivre le rythme, la mise à jour des connexions au sein des interconnexions et des liaisons transversales peut constituer un obstacle majeur. Alors que les techniciens ou les installateurs travaillent dans des espaces restreints pour apporter des améliorations, ils’ nous nous déplaçons le plus rapidement possible pour accomplir notre travail. Là’ Il n'y a jamais assez de temps pour résoudre un problème lié à une défaillance inattendue d'une liaison par fibre optique due à des fibres endommagées ou pincées dans une connexion croisée.
Après le lancement du FX UHD, Belden s'est tourné vers un système de connexion croisée pour les environnements LAN. C'est ainsi qu'est né le système FX ECX. Il simplifie la conception des cassettes d'épissure et élimine les points de pincement des fibres en intégrant la gestion du mou dans le couvercle transparent de la cassette. Il offre beaucoup de connectivité dans un espace réduit, en accueillant jusqu'à 288 terminaisons de fibre sans sacrifier les performances ni nuire à la facilité d'utilisation.
Il a également été conçu pour améliorer considérablement l'efficacité de l'installation et de la maintenance, économisant un temps précieux pendant le travail MAC grâce à des fonctionnalités innovantes telles que des cassettes amovibles avant/arrière sur tous les boîtiers (1U, 2U et 4U) qui offrent une flexibilité d'installation inégalée et facilitent le travail dans les espaces restreints.
Comprendre que les contraintes d’espace constituent un défi important dans les environnements hérités— surtout lorsqu'un petit nombre de ports cuivre nécessitent un panneau de brassage dédié— Belden a conçu son système FX ECX pour gérer à la fois le cuivre et fibre. En utilisant les trames KeyConnect de Belden, ces deux types de média peuvent être déployés en même temps dans le même système FX ECX afin d'économiser de l'espace de stockage et d'éliminer le coût d'achat et de déploiement de panneaux de brassage supplémentaires dédiés au cuivre.
Facilement installable par une seule personne, le FX ECX permet également d'économiser du temps et de la main d'œuvre :
- Élimination de la nécessité de gérer des composants de rail supplémentaires en moulant les rails de la cassette directement dans le boîtier
- Couvercle supérieur et portes avant/arrière (dans les boîtiers 4U) faciles à détacher et à remettre en place sans outils
- Plateaux tiroir pour faciliter l'accès au sommet du rack (cette fonction peut être désactivée si vous préférez que les composants restent en place).
- Passage de la trame à la cassette sans matériel supplémentaire
- Intégration d'une décharge de traction là où vous en avez besoin, en fonction du type de déploiement
- Étiquetage à l'avant et à l'arrière du boîtier pour que vous sachiez toujours d'où viennent les câbles et à quoi ils servent’ reconnecté à
- Cassettes pouvant être fixées au mur pour gagner de la place
Le système FX ECX prend également en charge n'importe quelle option de terminaison, y compris les pigtails avec plateaux d'épissure, les cassettes d'épissure, les connecteurs d'épissure et les épissures mécaniques.
Apprenez-en plus sur le système FX ECX et assurez-vous de vous abonner à notre blog pour ne rien manquer de ce qui vous attend le mois prochain : un aperçu du système DCX de Belden . ’’’
Liens associés :
Système fibre FiberExpress ECX LAN
Permettre des connexions directes : comment nos solutions de connexions croisées ont évolué
Une connexion croisée pour les environnements MAC statiques et dynamiques
Nous avons récemment partagé comment les systèmes de connexion croisée originaux de Belden’ont vu le jour et comment nous nous appuyons continuellement sur le succès de ces systèmes BIX et GigaBIX pour fournir davantage d'options de connexion croisée pour les réseaux et les centres de données à mesure que les fréquences des signaux de câble augmentent. —
Le système de recoupement ou d'interconnexion dont vous avez besoin dépend de votre bâtiment, de votre réseau et de votre application. Pour vous aider à décider, nous’ examinons de près chaque système d'interconnexion et de connexion croisée disponible chez Belden. Nous avons commencé par parler du système à ultra-haute densité FiberExpress (UHD), qui assure l'accès et la protection des ports vitaux tout en prenant en charge les connexions à ultra-haute densité.
Maintenant c'est’ Il est temps de discuter de l'innovation en matière de connexion croisée qui a suivi : Belden’ s Fibre Exprimer (FX) Placard d'entreprise ECX X (ECX).
Découvrez le système de connexion croisée FX ECX
Alors que les organisations se transforment et que des déplacements, des ajouts et des changements (MAC) doivent être effectués pour suivre le rythme, la mise à jour des connexions au sein des interconnexions et des liaisons transversales peut constituer un obstacle majeur. Alors que les techniciens ou les installateurs travaillent dans des espaces restreints pour apporter des améliorations, ils’ nous nous déplaçons le plus rapidement possible pour accomplir notre travail. Là’ Il n'y a jamais assez de temps pour résoudre un problème lié à une défaillance inattendue d'une liaison par fibre optique due à des fibres endommagées ou pincées dans une connexion croisée.
Après le lancement du FX UHD, Belden s'est tourné vers un système de connexion croisée pour les environnements LAN. C'est ainsi qu'est né le système FX ECX. Il simplifie la conception des cassettes d'épissure et élimine les points de pincement des fibres en intégrant la gestion du mou dans le couvercle transparent de la cassette. Il offre beaucoup de connectivité dans un espace réduit, en accueillant jusqu'à 288 terminaisons de fibre sans sacrifier les performances ni nuire à la facilité d'utilisation.
Il a également été conçu pour améliorer considérablement l'efficacité de l'installation et de la maintenance, économisant un temps précieux pendant le travail MAC grâce à des fonctionnalités innovantes telles que des cassettes amovibles avant/arrière sur tous les boîtiers (1U, 2U et 4U) qui offrent une flexibilité d'installation inégalée et facilitent le travail dans les espaces restreints.
Comprendre que les contraintes d’espace constituent un défi important dans les environnements hérités— surtout lorsqu'un petit nombre de ports cuivre nécessitent un panneau de brassage dédié— Belden a conçu son système FX ECX pour gérer à la fois le cuivre et fibre. En utilisant les trames KeyConnect de Belden, ces deux types de média peuvent être déployés en même temps dans le même système FX ECX afin d'économiser de l'espace de stockage et d'éliminer le coût d'achat et de déploiement de panneaux de brassage supplémentaires dédiés au cuivre.
Facilement installable par une seule personne, le FX ECX permet également d'économiser du temps et de la main d'œuvre :
- Élimination de la nécessité de gérer des composants de rail supplémentaires en moulant les rails de la cassette directement dans le boîtier
- Couvercle supérieur et portes avant/arrière (dans les boîtiers 4U) faciles à détacher et à remettre en place sans outils
- Plateaux tiroir pour faciliter l'accès au sommet du rack (cette fonction peut être désactivée si vous préférez que les composants restent en place).
- Passage de la trame à la cassette sans matériel supplémentaire
- Intégration d'une décharge de traction là où vous en avez besoin, en fonction du type de déploiement
- Étiquetage à l'avant et à l'arrière du boîtier pour que vous sachiez toujours d'où viennent les câbles et à quoi ils servent’ reconnecté à
- Cassettes pouvant être fixées au mur pour gagner de la place
Le système FX ECX prend également en charge n'importe quelle option de terminaison, y compris les pigtails avec plateaux d'épissure, les cassettes d'épissure, les connecteurs d'épissure et les épissures mécaniques.
Apprenez-en plus sur le système FX ECX et assurez-vous de vous abonner à notre blog pour ne rien manquer de ce qui vous attend le mois prochain : un aperçu du système DCX de Belden . ’’’
Liens associés :
Système fibre FiberExpress ECX LAN
Permettre des connexions directes : comment nos solutions de connexions croisées ont évolué
Une connexion croisée pour les environnements MAC statiques et dynamiques