Les responsables d’usine mesurent l’efficacité de leurs équipements depuis des décennies. Chaque superviseur de production, ingénieur de fabrication et responsable de la maintenance connaît le concept d’OEE (efficacité globale de l’équipement). Il s’agit d’une mesure bien établie qui sert de référence pour l’efficacité opérationnelle et la fiabilité des équipements.’
Il y a un grand pouvoir à comprendre l’efficacité et l’efficience de vos opérations de fabrication.’ Mais comprendre OEE Ne vous donne pas une image complète.’
Les réseaux sont tout aussi essentiels au fonctionnement que les équipements. Réseaux informatiques (IT) et OT (technologies opérationnelles) Peut avoir un impact sur la productivité de l’usine et les efforts d’automatisation tout autant, voire plus. Leur gestion efficace est aussi essentielle que la gestion des performances et de l’état des équipements.
Historiquement, il n’existait pas de moyen simple d’évaluer et de suivre leur efficacité comme c’est le cas pour les équipements d’usine.’
Mais cela a changé avec le développement de la métrique ONE (efficacité globale du réseau). Il a été inspiré par l’OEE, mais il a été conçu pour les réseaux. Lorsque les usines commencent à suivre cette mesure parallèlement à l’OEE dans le cadre d’une évaluation complète des performances, elles peuvent garder un œil sur les performances, la santé, l’efficacité et l’impact du réseau sur l’efficience opérationnelle.
Lorsque vous pouvez mesurer les performances à ce niveau, vous êtes en mesure de gérer vos réseaux plus efficacement en :’
- Évaluation et analyse de l’efficacité du réseau
- Identifier les problèmes de réseau qui nécessitent une attention particulière
- Identifier comment votre réseau peut contribuer à une perte de temps ou de production
- Découvrir des modèles et affiner les réseaux en conséquence
Décomposer UN
Trois facteurs sont réunis pour former ONE métrique.
1. Disponibilité du réseau
ONE compare la disponibilité réseau attendue (la fréquence à laquelle une connexion réseau doit être disponible) à la disponibilité réelle du réseau (la fréquence à laquelle une connexion réseau est disponible).
La disponibilité attendue du réseau tient compte des temps d’arrêt planifiés, tels que la maintenance planifiée. Il tient également compte des ports inutilisés.
La disponibilité réelle du réseau mesure la fréquence à laquelle une connexion réseau envoie ou reçoit avec succès des données lorsqu'elle’ c'est censé le faire. Cela permet de suivre temps d'arrêt imprévus Causés par des pannes, des congestions, des perturbations inattendues, etc.
2. Capacité du réseau
Dans le domaine de la fabrication, l’objectif est que les machines produisent autant que possible dans les plus brefs délais. (Par exemple, si une machine est conçue pour traiter 1,000 widgets par heure, vous voulez atteindre cette pleine capacité.)
Mais les performances du réseau sont différentes. Le but n'est pas’ pour faire fonctionner votre réseau à sa capacité maximale. Au lieu de cela, vous voulez vous assurer qu’une bande passante supplémentaire est disponible. Bien que les liens ne devraient pas’ t être utilisé à 0 %, il devrait également y avoir une grande “ réserve” disponible.
Ici’ C'est pourquoi : si votre réseau pousse 1 Go/s via sa liaison 1 Go/s de manière constante, alors il y a’ il n’y a plus de place pour gérer des tâches imprévues (ni pour s’étendre dans le futur).
Lorsque votre réseau fonctionne à pleine capacité, un trafic supplémentaire ralentit la transmission des données, voire provoque des interruptions de service inattendues si les messages critiques n’arrivent pas à temps.
Ce concept de “ réserve” est intégré à la métrique ONE.
3. Qualité du réseau
ONE mesure l’intégrité des données en identifiant les erreurs qui affectent la fiabilité des messages. Il tient compte des erreurs CRC (contrôle de redondance cyclique), également appelées erreurs de somme de contrôle, qui signalent des informations perdues ou corrompues dans les données transmises.
Il prend également en compte les collisions de paquets (données envoyées et reçues simultanément).
Pour fournir une image claire de la fiabilité du réseau, ONE évalue la différence entre le nombre total de paquets reçus et ceux qui sont valides et utilisables.
Comment utiliser la métrique ONE
Il existe de nombreuses façons d’utiliser UN à votre avantage :
- En soi, ce qui peut être utile pour une interface de ligne de commande (CLI)
- Suivi et documentation au fil du temps pour comparer le rendement et identifier les modèles ou les tendances
- Affiché en temps réel dans l’usine sous la forme d’une mesure du réseau facile à digérer et en temps réel
- Si vous souhaitez en savoir plus sur la métrique ONE, ce qu’elle implique et comment l’appliquer, consultez notre livre blanc pour plus de détails.
Téléchargez le livre blanc ONE.
Liens associés :
À propos de l’auteur
Mike Fisher
Consultant en solutions
En tant que consultant en solutions pour Belden et ingénieur en systèmes, Mike a une grande expérience des architectures de systèmes pour l'industrie 4.0 et de la convergence des environnements IT et OT. Il aide les clients de Belden à naviguer avec succès dans la convergence IT/OT et à tracer leur propre chemin vers l'adoption de technologies d'automatisation transformatrices.