What drives your utility bill so high each month? In most data centers, it comes down to the operation of non-IT systems:
- Cooling and air handling
- Lighting
- Security cameras
To determine how much of your total power usage goes to systems that don’t provide compute services, you can calculate your data center’s power usage effectiveness (PUE). This ratio compares the total amount of power used by your data center to the amount of power delivered to its computing equipment. It also reveals how much energy is used for non-IT activities and systems.
PUE = total facility power / IT equipment energy
A high PUE indicates that your data center uses more power than it should to run equipment. A low ratio suggests that energy is used effectively to get compute work done.
As we examined the Uptime Institute’s 11th Annual Global Data Center Survey, we discovered that energy-efficiency progress has slowed down for many data centers.
From 2003 to 2010, for example, the data center industry made great strides in improving PUE. The average data center dropped from 2.5 to 1.6. In the last five years, however, the industry hit a plateau. The average PUE has been stagnant, sitting near 1.56.
When this PUE is translated to a percentage (by using the data center infrastructure efficiency [DCiE] (métrique), cela montre qu'environ 60 % de l'énergie entrant dans le centre de données est utilisée pour alimenter les systèmes non informatiques que nous avons mentionnés précédemment—et non l'équipement informatique.
Les centres de données nouvellement construits, conçus pour maximiser l'efficacité énergétique, affichent généralement des PUE de 1,1 ou 1,05, ce qui prouve que ce niveau de performance peut être atteint.— Et bien qu'il y ait beaucoup de nouveaux espaces à l'horizon, la plupart des centres de données fonctionnent depuis des années et s'appuient sur des systèmes plus anciens.’
Pourquoi les progrès du PUE faiblissent-ils ?
Jusqu'ici, la plupart des responsables de centres de données ont pu prendre les mesures les plus faciles à mettre en œuvre, comme par exemple :
- Isoler l'alimentation et retenir l'air par des parois structurelles ou en utilisant des portes en bout de rangée dans les allées pour éviter le mélange d'air.
- Utilisation de panneaux d'obturation pour combler les espaces inutilisés “ Tu” positions dans des racks ou des boîtiers et séparation de l'air chaud et froid.
- Boucher les trous dans les murs et les faux-plancher avec des produits de classe plénum.
- Remplacer les dalles manquantes ou mal ajustées.
- Se débarrasser des serveurs sous-utilisés ou non-opérationnels.
Si votre centre de données n'a pas’ n'a pas mis en œuvre ces meilleures pratiques, maintenant’ C'est le moment de le faire. Toi’ je verrai un amélioration immédiate de la consommation d’énergie et réduction des coûts d’exploitation des centres de données.
La phase suivante d'amélioration de l'efficacité peut faire passer votre PUE de 1,5 à 1,2 ou 1,1, mais nécessite plus de temps et d'argent. Une fois que vous avez cueilli tous vos fruits à portée de main, voici quelques exemples de ce que’ attend plus haut dans l'arbre.
Déployez des unités de distribution de l'alimentation (PDU)
Les PDU sont comme des barrettes d'alimentation bien conçues et destinées aux centres de données. Aujourd'hui’ s PDU intelligents aider les gestionnaires de centres de données à surveiller à distance la consommation d’énergie, l’efficacité énergétique et les conditions environnementales.
Ils peuvent suivre des indicateurs comme la consommation électrique en temps réel, les journaux de données et d'évènements, la quantité de courant consommée par chaque PUD et la quantité de courant consommée par chaque sortie afin d'optimiser l'utilisation jusqu'au niveau du dispositif.
Ce niveau de précision est important. Lorsque vous savez exactement combien d’énergie certains systèmes utilisent, il devient évident où des changements doivent être apportés.— même jusqu'au niveau du rack.
Installez un équipement de refroidissement plus efficace
Si vous souhaitez remplacer votre ancien équipement de refroidissement par de nouveaux systèmes plus efficaces afin de mieux contrôler la chaleur, de nombreuses options s'offrent à vous. Le choix de la solution la mieux adaptée à votre centre de données dépend de sa taille, de son emplacement, de sa configuration et de ses caractéristiques de conception.
Vous pouvez choisir de refroidir au niveau de la pièce, au niveau de la rangée ou au niveau du rack (ou utiliser une combinaison), et là’ sa longue liste de systèmes parmi lesquels choisir : climatiseurs de salle informatique (CRAC), refroidissement liquide et refroidissement de précision ne sont que quelques exemples.
Si votre équipement de refroidissement est obsolète, il’ c'est probablement inefficace. Moderniser votre système peut vous permettre de réduire votre consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement de votre centre de données.
Investissez dans des armoires blanches
Les armoires de couleur claire permettent d'économiser de l'électricité de plusieurs façons. Les couleurs claires telles que l'argent ou le blanc reflètent naturellement plus de lumière que les couleurs foncées (comme le noir). Elles ont en effet un indice de réflexion lumineuse (LRV - Light Reflectance Value) différent. C'est pour cela qu'un éclairage supplémentaire est souvent nécessaire pour voir les étiquettes et les ports dans des armoires de couleur foncée.
Lorsque vous diminuez la luminosité, vous réduisez également la quantité de chaleur dégagée par le système d'éclairage, ce qui réduit les besoins de refroidissement. Nous estimons que remplacer des boîtiers noirs par une couleur plus claire permet de faire des économies d'énergie entre 1 % et 2 %.
Modernisez votre éclairage
Modernisez votre système d'éclairage et bénéficiez de la technologie LED. Les LED sont parfaitement adaptés aux centres de données pour de nombreuses raisons :
- Elles génèrent moins de chaleur que les éclairages fluorescents, ce qui se traduit par des frais de refroidissement moins élevés.
- Elles consomment moins d'énergie que d'autres options.
- Elles offrent un éclairage uniforme. Ainsi, toutes les zones sont lumineuses à l'identique, ce qui réduit les ombres qui compliquent les travaux de maintenance.
Les détecteurs de présence et les zones d'éclairage sont également des éléments efficaces pour contrôler les frais de fonctionnement de votre centre de données. Quand personne’ Dans le centre de données, les lumières s'éteindront automatiquement. (En fonction de votre équipement de surveillance, vous aurez peut-être besoin d'un éclairage suffisant pour une capture vidéo correcte, mais de nombreux systèmes de surveillance actuels’ (Les caméras peuvent voir dans des conditions de faible luminosité et d'obscurité.) Quand les lumières sont sur, les zones d'entrée initiales et les halls ne’ Ils n'ont pas besoin d'être aussi lumineux que les zones d'équipement, et ils peuvent être zonés en conséquence.
Évitez l'entrée de personnes dans le centre de données
Les espaces de centres de données sont conçus pour traiter des données, et non pour accueillir des personnes. Garder le centre de données aussi “interne” ou “éteint” que possible est une autre mesure que vous pouvez prendre pour réduire les coûts d'exploitation du centre de données.
L'équipement informatique peut fonctionner à des températures ambiantes plus élevées que celles considérées comme confortables pour les personnes. Si vous pouvez automatiser certains processus et réduire le besoin de personnel sur place, alors l'espace n'a pas besoin d'être aussi cool.’
Les centres de données sans éclairage ne sont pas encore très courants. Mais la COVID-19 a montré à quoi pouvaient ressembler des espaces sans surveillance. Dans de nombreux cas, les exemples ont prouvé que les centres de données peuvent fonctionner avec peu d'intervention humaine.
Rejoignez notre débat portant sur l'efficacité énergétique et les frais de fonctionnement
Si vous souhaitez réduire les coûts d’exploitation de votre centre de données et améliorer votre PUE, Belden peut vous aider à démarrer. Notre équipe peut vous aider à réfléchir sur les décisions à prendre en termes d'efficacité énergétique de tous les points de vue afin de vous assurer que votre stratégie permet de réduire les coûts sans faire de compromis sur les performances ou sans créer de nouveaux problèmes.
Pour faire passer cette discussion au niveau supérieur, écoutez une récente session LinkedIn Live de Belden ici, présentant les points de vue de la directrice mondiale des centres de données Chrissy Olsen, de l'architecte de solutions technologiques Henry Franc, de l'ingénieur de support sur le terrain Denis Blouin et de moi-même. Pour toute question sur l'optimisation des coûts de fonctionnement de votre centre de données, veuillez m'envoyer un message !
ARTICLES SIMILAIRES :
3 considérations importantes pour l'alimentation du centre de données
5 moyens d'améliorer l'efficacité énergétique de votre centre de données à l'aide de PDU
5 moyens d'améliorer la durabilité de votre prochain projet de centre de données
À propos de l’auteur
Shad Sechrist
Ingénieur en solutions de prévente pour les centres de données
Lorsque Shad Sechrist a rejoint Belden en 2021, il a apporté avec lui plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la fabrication électrique et électronique, notamment dans la conception de centres de données, le conseil en infrastructure de bâtiments et la conception de réseaux. Il aide à fournir des solutions complètes de centres de données aux clients d'entreprise de Belden, en se spécialisant dans la sélection de produits, la logistique, la gestion de projet et l'amélioration des processus. Son approche consultative permet non seulement aux clients d'obtenir les réponses dont ils ont besoin, mais elle les aide également à en savoir plus sur leur infrastructure physique.