Demystify 5G just picture
Mots clés associés

 

Bien qu'ils remplissent leur fonction depuis des années, ce n'est un secret pour personne que les systèmes de câblage en cuivre présentent des limites de distance.’’ Si vous comptez sur le cuivre pour envoyer des signaux sur des distances supérieures à 100 m, les débits diminueront, les signaux du réseau se dégraderont et les problèmes de connexion se multiplieront.

 

Alors que de plus en plus d'applications destinées aux entreprises et aux centres de données exigent la transmission de données sur de plus longues distances, les câbles à fibre optique prennent le relais pour apporter la solution. Ils peuvent prendre en charge la transmission de données sur des distances beaucoup plus longues tout en maintenant une excellente intégrité du signal.

 

Il est important de savoir quelle distance les signaux doivent parcourir pour déterminer le type de câble à fibre optique qu'il convient de choisir : fibre à mode unique ou fibre multimode. Les différences entre les deux se situent au niveau de la propagation de la lumière (comment la lumière se déplace d'un point à un autre). La fibre monomode ne transporte qu'un seul mode de lumière à la fois (appelé mode fondamental). La fibre multimode transporte plusieurs modes de lumière à la fois.

 

Dans ce blog, nous présentons quatre considérations importantes à prendre en compte lors du choix entre la fibre monomode et la fibre multimode pour votre prochain projet.

 

1. Jusqu'où les signaux doivent-ils voyager ?

 

En effet, comme nous l'avons mentionné, le fait de savoir quelle distance vos signaux de données doivent parcourir vous aidera à choisir entre la fibre monomode et la fibre multimode.

 

Le câble en fibre multimode convient parfaitement aux courtes distances, tandis que la fibre monomode est conçue pour les environnements de transmission de signaux sur de longues distances. Voici quelques exemples des différences :

 

  • S'il y a beaucoup de points de connexion dans un bâtiment, la fibre multimode est le meilleur choix
  • S'il y a beaucoup de points de connexion Sur un petit campus, la fibre multimode est le meilleur choix
  • Si les données circulent d'un bout à l'autre de la ville, la fibre monomode est le meilleur choix
  • Si des bureaux situés dans des villes différentes doivent être connectés, la fibre monomode est le meilleur choix

 

Contrairement à la fibre multimode, la fibre monomode n'est pas limitée par la distance en raison du manque de dispersion modale.’ Les câbles monomodes peuvent être épissés pour transporter des données sur plusieurs kilomètres (ou plus).

 

2. L'investissement préalable requis

 

Bien que de nombreux facteurs jouent un rôle dans la détermination du coût d'un réseau ou d'un projet de fibre optique, il est important de comprendre les différences de coût des matériaux lorsque vous choisissez entre la fibre monomode ou multimode.’

 

Historiquement, les câbles monomodes ont été une option rentable—mais l'électronique monomode (émetteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs, etc.) était une autre histoire. Cependant, comme les centres de données hyperscale comme Amazon Web Services, Microsoft et Meta utilisent de l'électronique monomode, ils contribuent à réduire les coûts de l'électronique pour les rendre plus abordables.’ Par conséquent, les systèmes monomodes sont déployés plus souvent dans les centres de données.

 

En ce qui concerne le multimode, c'est exactement le contraire qui s'est produit : les câbles multimodes étaient considérés comme coûteux, tandis que l'électronique multimode était plus rentable (en particulier lorsqu'on utilisait la technologie LED pour produire de la lumière).

 

Lors du choix entre la fibre monomode ou multimode, il est important de prendre en compte ces coûts, mais également les fonctionnalités.’ Selon la situation, une meilleure performance peut valoir un coût plus élevé.

 

3. Demandes de bande passante des applications

 

La quantité d'informations à envoyer (la largeur de bande de votre application) est un autre facteur clé. Alors que la fibre multimode peut prendre en charge une largeur de bande beaucoup plus importante que les systèmes en cuivre, la fibre monomode est celle qui prend en charge la plus grande largeur de bande.

 

Parce qu'elle ne subit pas d'effets de dispersion modale, la fibre monomode offre un potentiel de bande passante presque illimité.’

 

Les capacités de largeur de bande du multimode sont affectées par la distorsion. À mesure que la bande passante de signalisation augmente, la distance de portée diminue—et vice versa—en raison de la dispersion modale et est généralement représentée comme un produit bande passante-distance (MHz∙km). Lorsque des rayons lumineux empruntent plusieurs chemins et ont des longueurs de chemin différentes, cela crée une différence de distance entre les rayons lumineux, appelée dispersion modale.

 

4. Futures mises à niveau du réseau

 

Lorsque vous planifiez votre réseau de fibre optique, n’oubliez pas ce qu’il devra peut-être prendre en charge à l’avenir.’ Y aura-t-il un jour une extension à d'autres sites ? Les besoins en bande passante augmenteront-ils à mesure que vous déploierez des applications gourmandes en vitesse qui ne sont pas utilisées aujourd’hui ?’

 

Étant donné qu'elles varient en termes de taille de cœur, de source lumineuse, de signal et de longueur d'onde laser, les fibres monomodes et multimodes ne peuvent pas être interchangées ou épissées ensemble.’ En effet, une telle pratique peut entraîner une perte de données suffisamment importante pour empêcher le bon fonctionnement de votre réseau.

 

C’est pourquoi il est important de garder à l’esprit les besoins futurs.’ Ils peuvent vous aider à déterminer si la fibre monomode ou multimode est le meilleur choix pour aujourd'hui et demain.—

 

Par exemple, si la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, le big data ou l'imagerie médicale se profilent à l'horizon, la fibre monomode est probablement le choix le plus approprié pour accueillir ces technologies à l'avenir.

 

En savoir plus sur les bases de la fibre

 

Si vous êtes prêt à en apprendre davantage sur les bases des systèmes de câblage à fibre optique, notre webinaire ’Démystifier les systèmes de câblage à fibre optique est un excellent point de départ.

 

Les experts en fibre optique de Belden proposent une introduction aux systèmes de câblage en fibre optique en moins d'une heure, en décomposant et en clarifiant les bases afin que vous puissiez être sûr des projets à venir impliquant des câbles à fibre optique.’

 

Alors que l’utilisation de la fibre continue d’augmenter pour répondre aux nouvelles demandes de connectivité et aux technologies gourmandes en bande passante, voici des informations que vous voudrez connaître.’ Regardez-la à la demande.

 

Articles connexes :

Gagner de la place tout en gérant un grand volume de fibre optique

5 avantages uniques du câble à fibre optique

Fibre ou cuivre : quand choisir quel câble

 

À propos de l’auteur

Michael Houck

Chef de produit, assemblages de câbles à fibre optique

Après avoir obtenu un baccalauréat en sciences en technologie industrielle de l'Université de l'Ohio, Michael Houck a travaillé dans le secteur du transport de passagers en tant qu'ingénieur avant d'entrer dans le monde du câblage en 2008. Il a travaillé pour Belden de 2022 à 2024 et a occupé le poste de chef de produit des assemblages de câbles à fibres optiques, où il a développé de nouveaux produits à fibres et géré les offres existantes. Il est également titulaire d'un MBA de l'université de Clemson, ce qui lui confère une perspective unique sur l'intersection de la technologie et de l'entreprise.